La criticidad en la operación y correcto funcionamiento y operación de los centros de datos crece a la par de la digitalización y nuestra dependencia en la tecnología. De ahí que la demanda de equipos de alto desempeño, que aseguren este funcionamiento ininterrumpido y libre de contratiempos, tenga cada vez mayor peso para los operadores de centros de datos. Es esta la garantía que ellos mismos brindan a sus clientes.
Existe una nueva generación de UPS de ion de litio con doble duración de batería y un ahorro de hasta el 50% en costo total de propiedad. Esta es la solución que buscamos para lograr la máxima competitividad en un mundo hiper conectado.
La certeza que necesitamos en un mundo hiper conectado
El Smart-UPS de ion de litio de APC by Schneider Electric aporta las siguientes características a un centro de datos:
¡Larga vida a las baterías de iones de litio!
Las baterías de iones de litio pueden recargarse por 5,000 ciclos o más. Esto comparado con ~500 ciclos de las baterías de plomo-acido sellado.
Funcionan sin contratiempos, aún con calor
Las baterías de iones de litio operan mejor, sin degradación del voltaje o autonomía a temperaturas de hasta 40°C.
Son altamente eficientes
Con casi 100% de eficiencia durante el ciclo de carga, así como durante el ciclo de descarga.
Ligeras como una pluma (bueno … al menos más que el plomo)
Las baterías de iones de litio son hasta 50% más ligeras que las baterías de plomo-acido sellado.
¡No tenemos tiempo que perder!
Por eso los tiempos de recarga de una batería de litio son más cortos que los de una batería de plomo- acido.
Y por si fuera poco, a un mejor costo
Las baterías de iones de litio tienen un costo inicial más alto, pero su costo total de propiedad (TCO) es menor que el de las baterías de plomo-acido.
Nuestras certificaciones nos respaldan
Con la intención de brindar a nuestros socios estratégicos la confianza en el uso de litio, nuestra familia de equipos SMTL cuenta con certificaciones internacionales, que acompañan las exigencias que el mercado requiere:
- Certificación en base al estándar de seguridad UL1973.
- Certificación de las celdas de la batería: UL1642/IEC62133.
- Sistema de gestión de la batería para monitorear y controlar el flujo de energía.
- Protección contra sobre-voltaje y sobre-temperatura a nivel de la celda.
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y temperatura a nivel del paquete de baterías y fusible dedicado.
Te invitamos a conocer más sobre nuestro portafolio que le ayudará a tu centro de datos a entregar la disponibilidad que tus clientes necesitan. Si se encuentra ubicado en Centroamérica, visita nuestro sitio web local.
Conversación
Eric Chacon Jaimes
6 meses ago
Buenos días.
Estoy interesado en conocer sobre las baterías que ustedes fabrican.
Saludos.
Nayeli Ramos
6 meses ago
Buen día Eric. Agradecemos que nos contactes.
Te compartimos que nuestro equipo comercial se comunicará contigo via correo eléctrónico para compartir más.
Esperamos que tengas un gran día.