Este artículo fue publicado originalmente en el blog de APC por Jean-Baptiste Plagne.
Los recientes avances tecnológicos han ampliado las posibilidades de dónde se recopilan, procesan, almacenan y analizan los datos. Como resultado, el personal de TI y sus contrapartes de negocios, ahora pueden decidir si sus aplicaciones son más eficientes cuando residen en la nube, en un centro de datos tradicional, o en la periferia de la red. Por primera vez, la naturaleza de las aplicaciones determina dónde se ejecutarían mejor. Cada vez más microcentros de datos siguen siendo la tecnología elegida para gestionar las crecientes necesidades informáticas en muchos entornos de informática distribuida.
Estos requerimientos de edge computing están creciendo rápidamente. Se espera que el gasto mundial en edge computing alcanzara US$176 mil millones en 2022 [1], aumentando 14.8% con respecto a 2021. Además, se proyectó que alcanzará US$274 mil millones en 2025 [2].
El gasto de empresas y proveedores de servicios en hardware, software y servicios para soluciones de edge computing, se pronostica que mantendrá este ritmo de crecimiento.
El papel de los microcentros de datos en el edge
En algunos entornos, la informática distribuida habilitada por los microcentros de datos, ayuda a las organizaciones empresariales a reducir la necesidad de transmitir datos de ida y vuelta a través de las redes, lo que reduce los costos de ancho de banda.
Algunas aplicaciones, donde la latencia es un problema, pueden no ser adecuadas para trabajar de manera eficiente en entornos de nube. En otras situaciones en las que conexiones de red inestables causan demasiado tiempo de inactividad de ubicación remota, también se puede evitar el tiempo de inactividad no planificado.
Por ejemplo, en tiendas minoristas remotas, donde los clientes esperan un servicio a demanda, una interrupción en la red de la nube puede afectar negativamente todo, desde las ventas hasta la seguridad y la experiencia del cliente. La informática distribuida puede mantener estos negocios en funcionamiento y generar ingresos de manera constante, lo que ayuda a ofrecer una gran experiencia al cliente.
Además, con el crecimiento explosivo de la transformación digital en edge, las empresas están cambiando estrategias para impulsar la colaboración y reimaginar los procesos de trabajo. La adopción de tecnologías clave como 5G y aplicaciones del Internet de las cosas (IoT) está aumentando rápidamente.
Esta demanda está impulsada por la capacidad de las redes 5G para soportar dispositivos de IoT con conectividad más rápida para mejorar las operaciones y reducir la latencia.
Sin embargo, la integración de 5G requiere un esfuerzo colaborativo y soluciones entre TI, líneas de negocios, ciberseguridad, proveedores móviles y socios estratégicos. Una solución es un microcentro de datos, que se puede utilizar para construir la infraestructura necesaria para soportar la tecnología 5G.
Este caso de uso plantea un argumento sólido a favor de la informática distribuida cuando la administración local se coloca en una posición más flexible para mantener un mayor grado de continuidad del negocio.
A pesar de esto, a medida que el interés en la informática distribuida crece y se expande, las empresas necesitan decidir qué tipo de sistemas soportan mejor estos entornos. Además, ¿quién brindará soporte a estos sistemas una vez que se hayan instalado? Después de todo, en muchos lugares, como comercios minoristas, bancos, oficinas pequeñas y sitios de manufactura, por lo general no hay personal de TI disponible para ofrecer experiencia y soporte en centros de datos.
Microcentros de datos EcoStruxure: una mirada más detallada
Quizás la ventaja más importante de un microcentro de datos es su flexibilidad para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones.
Las soluciones individuales de microcentros de datos se pueden aprovechar para simplificar la solución de los desafíos principales del negocio, ya sea implementaciones rápidas y fácilmente repetibles, resiliencia o una necesidad de cómputo local sin soporte de TI local.
Los microcentros de datos son especialmente adecuados para entornos de informática distribuida, donde los equipos de TI a menudo se enfrentan a desafíos únicos.
Por ejemplo, muchas aplicaciones periféricas deben implementarse en tiendas, escuelas, bancos y sitios similares, que a menudo no tienen espacios diseñados para alojar aplicaciones periféricas. Estos sitios pueden ofrecer espacio en una sala de suministros o en una oficina pequeña, lo que no suele ser ideal para infraestructuras informáticas críticas.
Además de limitaciones de espacio, factores ambientales desde el polvo y posibles fugas de agua, hasta amplios rangos de temperatura y humedad entran en juego.
Por último, los equipos de TI deben implementar soluciones informáticas que cumplan con los requisitos de nivel de sonido para evitar que el ruido sea molesto para los empleados y los clientes. Los microcentros de datos abordan estos problemas con factores de forma adecuados para las limitaciones de espacio disponibles, gabinetes para proteger contra amenazas de polvo y agua y funciones de supresión de ruido.
Elección de un microcentro de datos
Entonces, ¿cómo pueden los profesionales de TI responsables de las instalaciones de informática distribuida, evaluar varias opciones de microcentros de datos? Primero, es crucial buscar ofertas que proporcionen una solución preconfigurada, probada previamente y preintegrada en un rack seguro, que combine:
- Computación hiperconvergente
- Software de operaciones
- Monitoreo ambiental
- Distribución y protección de energía
También está la cuestión práctica de las consideraciones espaciales en los emplazamientos de despliegue. Muchas opciones de microcentros de datos requieren muy poco espacio físico para el sistema y un tiempo mínimo para configurarlo.
Además, como muchas ubicaciones remotas pueden no tener personal de TI en el sitio, un microcentro de datos plug-and-play puede ser necesaria una solución.
Esta opción solo requiere que los sitios locales proporcionen una conexión de energía y comunicaciones para encender el sistema y comenzar a ejecutar las aplicaciones y a procesar los datos locales.
Con software adicional como el de Schneider Electric, EcoStruxure™ IT Expert, el personal puede monitorear y mantener remotamente la energía crítica, enfriamiento y equipos ambientales para optimizar el rendimiento y mantener los sistemas funcionando de manera continua.
Descubre cómo los microcentros de datos permiten la informática distribuida
¿Desea saber más sobre cómo los microcentros de datos pueden ayudar a ofrecer continuidad del negocio e innovación en cada nivel? Descubre cómo las soluciones de microcentro de datos pueden aumentar la confiabilidad y abordar las necesidades de los requisitos de computación periférica.
[1] IDC, La nueva guía de gastos de IDC pronostica un crecimiento de dos dígitos para las inversiones en informática periférica, Comunicado De Prensa, 13 De Enero De 2022.
[2] Ibid.
Publicado anteriormente el 16 de enero de 2019. Actualizado el 29 de agosto de 2022.
Añadir comentario