lngeniería inteligente para la automatización de procesos industriales

#InnovationTalk On Demand: Ingeniería inteligente para automatización de procesos

Las empresas del sector industrial tienen, en la era de la industria 4.0, una serie de retos, entre ellos, mejorar su productividad y disponer de procesos industriales más ágiles y eficientes.

Las empresas que han afrontado estos desafíos han conseguido aumentar la eficiencia de sus procesos gracias al uso de soluciones que, basándose en estándares industriales, abarcan desde la fase de diseño hasta la de explotación. Una de las soluciones que contribuye a estos objetivos es el sistema de automatización industrial de procesos EcoStruxure Process Expert for AVEVA System Platform (EPE4ASP). Para descubrir las características técnicas de este innovador sistema, puedes registrarte para ver el webinar ‘Innovation Talk: Ingeniería inteligente para la automatización de procesos’.

EcoStruxure Process Expert for AVEVA System Platformes un sistema de automatización orientado a objetos que utiliza como componentes principales los controladores de proceso Modicon PAC para las tareas de control, y AVEVA System Platform para las tareas de supervisión. Además, incluye librerías de plantillas abiertas y flexibles de control y supervisión que permiten automatizar la mayor parte de los tipos de activos de producción que se pueden requerir.

Esta solución optimiza el CAPEX, consiguiendo una entrega más rápida y disminuyendo los costes, y reduce el OPEX al mejorar la operación y el mantenimiento de la instalación. Con esta solución se alarga el ciclo de vida útil de los equipos y se aumenta el rendimiento, la productividad, la calidad y, en definitiva, la eficiencia de los procesos.

Pero ¿cómo funciona EcoStruxure Process Expert for AVEVA System Platform?

Generación automática de código

Los activos del proceso se definen mediante la instanciación de plantillas y se organizan de forma jerárquica, por ejemplo, según el modelo de planta en base a los estándares de la norma ISA 95.

A partir de aquí, el sistema ayuda al programadorcon la generación de código de forma sistemática, evitando las tareas repetitivas que añaden esfuerzo y errores, mientras le permite completar o refinar aquellas partes del código que lo requieran (lógica de enclavamientos, secuencias, etc.).El sistema genera un 80% del código de control de forma automática. El 20% restante corresponde al refinamiento manual.

La organización del código de control generado por el sistema se realiza según las preferencias del usuario, permitiendo controlar cómo la agrupación de la lógica en secciones, la nomenclatura de dichas secciones, su orden de ejecución, etc.

Al tratarse de un sistema orientado a objetos y plantillas versionadas, permite gestionar la propagación de cambios de forma controlada, incrementalmente, permitiendo un despliegue más flexible y seguro.

Interacción con las entradas/salidas y los dispositivos conectados

Un aspecto clave del sistema es la abstracción del hardware. Este aspecto diferencial del diseño de EcoStruxure Process Expert for AVEVA System Platform permite desarrollar toda la lógica de control con independencia de la infraestructura del sistema (modelos de controladores, entradas/salidas, dispositivos inteligentes, etc.). De esta forma, es posible retardar hasta el último momento la vinculación con el hardware, y se evitan los continuos ajustes causados por cambios en los listados de señales de entradas/salidas, direcciones de red de los dispositivos de campo, entre otros.

Este es otro de los beneficios de utilizar un modelo orientado a objetos. Aunque el hardware del sistema de control se sigue configurando como con EcoStruxure Control Expert, EPE4ASP lo modela mediante objetos, que posteriormente se vinculan a los objetos que representan los activos de producción, independizándolos así de su implementación final a nivel de hardware.

¿Qué hay del subsistema de supervisión?

El desarrollo de la supervisión se realiza desde el Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) de AVEVA System Platform (ASP). La gran diferencia respecto a un desarrollo tradicional con ASP radica en que, en la modalidad integrada en el sistema EPE4ASP, el modelo de planta (Model View) y las instancias de los objetos que representan a los activos de producción (Areas y AppObjects), se generan de forma automática a partir de los datos introducidos en EPE4ASP. Es decir, el usuario dispone de un único punto de entrada para cada información que proporciona al sistema.

Un componente clave de esta integración es EcoStruxure Control Expert – Asset Link (AL). Asset Link es la plantilla en ASP que permite automatizar la creación y actualización de la aplicación de visualización, ya sea bajo demanda del usuario o de forma automática.

Asset Link, mediante el uso de patrones que definen reglas flexibles de cómo supervisar los activos y mantener la consistencia entre los subsistemas de control y supervisión. Se configura automáticamente en Aveva System Platform, sin esfuerzo adicional y libre de errores, los objetos, sus referencias de entrada/salida, descripciones de enclavamientos y fallos, los rangos, las unidades de ingeniería…

EcoStruxure Process Expert for AVEVA System Platform en tiempo de operación y mantenimiento

Los objetos creados a partir de las plantillas estándar en las librerías proporcionan funciones de alto nivel en tiempo de operación y mantenimiento, permitiendo: una operación más segura, reduciendo el estrés de los operadores, anticipando incidencias, facilitando la diagnosis de su causa raíz en caso de que se produzcan, resolviendo incidencias sin necesidad de modificar la lógica de control, suprimiendo alarmas innecesarias, etc. En definitiva, las plantillas abiertas de EPE4ASP están basadas en los principios de diseño de HMI de alto rendimiento para la Concienciación de la Situación (Situational Awareness) y ofrecen servicios para operar el proceso y afrontar situaciones anormales desde la capa de supervisión.

Además, gracias a su modelo de objetos, EcoStruxure Process Expert for AVEVA System Platformtambién proporciona en tiempo de operación los servicios avanzados y sin esfuerzo de ingeniería adicional tales como: navegación a la documentación, diagnosis del hardware, acceso contextual al código de control del activo desde las pantallas de supervisión, acceso a la documentación de los dispositivos, etc. En definitiva, EcoStruxure Process Expert for AVEVA System Platform es un sistema innovador, basado en objetos, que cubre las necesidades en todo su ciclo de vida, desde el diseño, a la implementación, la operación y el mantenimiento, proporcionando funciones de alto valor añadido mediante una ingeniería inteligente, que minimiza el esfuerzo y los errores en tiempo de diseño, comisionado y puesta en servicio; y ofreciendo una operación y mantenimiento de alto nivel para una producción segura y eficiente.Para más información, contáctanos a través de este formulario: https://www.se.com/es/es/work/support/customer-care/contact-sales.jsp

Etiquetas: , , , , , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprenda cómo se procesan sus datos de comentarios .