Este artículo fue publicado originalmente en el blog global de Schneider Electric por Mustafa Demirkol.
Los productos de suministro de energía ininterrumpida (UPS) trifásicos de Schneider Electric son equipos de infraestructura críticos, esenciales para aplicaciones de misión crítica como centros de datos, atención médica, precisión y aplicaciones de fabricación continua, que van desde 5 kVA hasta megavatios de capacidad de energía.
La función principal de un sistema de alimentación initerrumpida (UPS) trifásico en aplicaciones críticas es proporcionar una calidad de energía estable al equipo y brindar energía de respaldo en caso de una interrupción del suministro eléctrico.
Sin embargo, mientras proporciona una fuente confiable de energía, aumentando la calidad y la estabilidad de la energía, el equipo consume una cantidad significativa de energía durante la conversión de energía. El equipo está en línea los 365 días/24 horas por lo que las pérdidas de energía son continuas durante la operación.
El modo Doble Conversión se conoce desde hace más de 20 años como la protección “normal” para sistemas de alimentación initerrumpida trifásicos con una eficiencia media de alrededor del 96%. Aunque el número de eficiencia parece alto, también significa que el 4 % de la electricidad total se pierde en la disipación térmica solo para que funcione el sistemas de alimentación initerrumpida.
Schneider Electric se compromete a proporcionar las mejores tecnologías y soluciones para que sus clientes alcancen la máxima eficiencia energética en sus operaciones.
Por este motivo, Schneider Electric ha estado invirtiendo en investigación y desarrollo para crear los SAI de mayor eficiencia del mundo que no perjudiquen la calidad de la energía.
Gracias a su modo eConversion patentado, la electricidad desperdiciada en forma de calor durante el funcionamiento de un sistema de alimentación initerrumpida, puede reducirse drásticamente, lo que permite a los clientes ahorrar dinero y reducir sus emisiones de CO2.
Ayudar al mundo a ser un lugar mejor mientras se ahorra dinero es un gran motivador.
Sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿cómo lo hacemos?
eConversion es un modo patentado para sistemas de alimentación initerrumpida trifásicos que proporciona un tiempo de transferencia cero entre los diferentes modos de operación y ofrece hasta un 99 % de eficiencia. Esta arquitectura monitorea dinámicamente la calidad de la energía suministrada desde la red.
Si la calidad de la energía es suficiente, se utiliza directamente para alimentar la carga (a través del interruptor estático), pero el inversor se mantiene funcionando en paralelo proporcionando recarga de baterías, corrección del factor de potencia y compensación de armónicos, como se detalla en la nota de aplicación.
Si la calidad de la red es insuficiente, el sistema de alimentación initerrumpida activa automáticamente el modo Doble Conversión sin interrupción, y una vez que las condiciones son favorables vuelve a eConversion. De manera similar, en caso de un evento en la red (p. ej., corte, cortocircuito), el sistema de alimentación initerrumpida pasa a funcionar con batería sin ninguna interrupción: transferencia de interrupción cero.
La tecnología patentada y certificada por UL de Schneider Electric nos permite ofrecer el nivel de protección IEC 62040-3 Clase 1 (la categoría máxima), demostrando el mismo rendimiento que la Doble Conversión.
Esta tecnología se asemeja a lo que tiene la industria del automóvil con la tecnología start-stop. La industria automotriz logró una reducción significativa de CO2 sin comprometer la seguridad y la comodidad con el diseño inteligente de la operación de sus automóviles. Start-Stop permite que el motor se detenga cuando el automóvil está inactivo y se activa de nuevo instantáneamente durante la luz roja o mucho tráfico.
¿Cuánto es realmente una mejora de eficiencia del 2-3%?
Es muy significativo dado que estos sistemas funcionan 24/365. Veamos esta comparación usando nuestro Galaxy VL 500 kW como ejemplo.
Al operar en eConversion, un centro de datos o una planta de fabricación puede ahorrar anualmente tanta electricidad como la producción de 30 techos solares (capacidad de 3kWc cada uno). Esa es también la cantidad de electricidad necesaria para cargar 50 autos eléctricos cada año (usando un modelo 3 de Tesla como modelo).
La mejora del TCO (costo total de propiedad) también es muy significativa, como se ilustra en este ejemplo que proviene de la herramienta Calculadora de ahorro de conversión electrónica. Aquí el ahorro eléctrico anual es de 13,5k€; dentro de 10 años, el ahorro total paga alrededor de 3 veces la inversión en sistemas de alimentación initerrumpida.
Mientras ahorran dinero, los clientes también ahorran significativamente en emisiones de CO2.
Existen múltiples formas de demostrar que la mejor decisión que puede tomar una empresa es invertir en tecnologías y soluciones energéticamente eficientes.
El modo eConversion patentado de Schneider Electric es una combinación única de máxima protección y eficiencia. Cuando comienzan a usarlo, nuestros clientes han confirmado que acortan drásticamente su retorno de la inversión, reducen el costo total de propiedad y reducen inmediatamente su huella de carbono.
Vaya a nuestra página web de eConversion para obtener más información.
Añadir comentario