Energía fotovoltaica, una solución para ser más sostenibles

Nuestros hogares se están convirtiendo en los mayores consumidores de electricidad a nivel mundial, justo cuando necesitamos desesperadamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hogares consumen más energía de lo que pensamos, por ello es esencial emplear la energía fotovoltaica.

Se espera que el consumo de energía en el hogar aumente un 65% para 2050.

Cada vez es más evidente que la necesidad y el deseo de viviendas sostenibles es esencial para las personas. Según la revista Obras por Expansión, en Mexico solo el 1.6% de las viviendas del país son sostenibles.

Sin embargo, muchos de nosotros, desde propietarios de viviendas y constructores, hasta gobiernos, buscamos formas de reducir el consumo de energía en el hogar.

La tecnología de hogar inteligente puede ser una respuesta para la optimización del consumo energético. Además, hay formas prácticas para que los propietarios opten por estas tecnologías y tengan hogares más sostenibles.

Hay muchas maneras de crear un hogar más sostenible, como buscar fuentes de energía renovables (los paneles solares son un ejemplo), reemplazar las ventanas con ventanas de doble acristalamiento, aislamiento adecuado y usar sistemas de control y automatización para administrar de mejor forma la energía entre otras.

El diseño sostenible se está convirtiendo en el futuro de muchos hogares en todo el mundo y por una buena razón: es más que una moda pasajera.

Si bien, la eficiencia de su hogar puede depender del diseño sostenible, los materiales de construcción y las técnicas de construcción, hay otros factores por considerar al hacer que su hogar sea aún más sostenible:

Diseño solar pasivo

El diseño pasivo considera el entorno circundante para hacer que las viviendas sean más prácticas. Al cooperar con su orientación, el diseño pasivo usa la luz del sol para ayudar a mantener una temperatura agradable en su hogar.

Electrodomésticos que ahorran energía

Al amueblar su nueva casa sostenible, considere el largo plazo. Los electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden costar más por adelantado, pero le ahorrarán mucho dinero a largo plazo. Preste especial atención a su sistema de calefacción central, lavandería y electrodomésticos de cocina.

Soluciones de energía renovable

Las fuentes de energía renovable, como la solar, se encuentran entre las principales formas en que los propietarios de viviendas logran sus objetivos de sostenibilidad.

Los paneles solares en los techos están arrasando el mundo y pueden tener un impacto positivo significativo en su hogar y forma de vida. La energía limpia y renovable puede alimentar todo o parte de su hogar, beneficiando el medio ambiente y su factura de electricidad.

La Asociación Mexicana de Energía Solar dio a conocer que más del 80% del territorio en México es óptimo para desarrollar proyectos solares; y es que gracias a su condición geográfica, el país disfruta de alrededor de 300 días de sol al año.

Sin embargo, en Mexico al no contar con estándares claros en términos de instalación eléctrica de sistemas fotovoltaicos, la mano de obra disponible aún tiene grandes áreas de oportunidad y es que, en muchos casos (dependiendo del tipo de sistema) es necesario diseñar e instalar protecciones eléctricas adecuadas ya que lo que está en juego no solo es la instalación, si no también su inversión, y sobre todo la vida de las personas

Finalmente, el aumento de la demanda de energía y el cambio climático pueden hacer que te preguntes si tu hogar es lo suficientemente ecológico.

En Schneider Electric contamos con soluciones que te pueden ayudar en ese camino hacia la sostenibilidad, principalmente enfocados a la protección eléctrica, pues una instalación eléctrica deficiente es el primer factor que provoca un consumo de energía excesivo.

Si quiere conocer cómo implementar la energía fotovoltaica en sus proyectos residenciales, dé clic en el enlace según la ubicación de donde nos visita: México, España.

Etiquetas: , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprenda cómo se procesan sus datos de comentarios .