ISO, LEED, BREEAM … Construyendo un futuro sostenible

En un mundo donde la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad está en constante crecimiento, la industria de la construcción no puede quedarse atrás. Los edificios y viviendas, que son fundamentales para nuestras vidas, también tienen un impacto significativo en nuestro entorno para lograr un futuro sostenible. De hecho, representan más de un tercio del consumo mundial de energía, emiten el 40% de las emisiones globales de CO2 y consumen el 30% de los recursos naturales y desechos sólidos a nivel global. La necesidad de minimizar este impacto ambiental es innegable y se ha convertido en una prioridad para las constructoras inmobiliarias.

La importancia de las certificaciones ambientales en la construcción

En este contexto, las certificaciones ambientales de edificios han emergido como una herramienta crucial para lograr la sostenibilidad en el sector de la edificación. Estas buscan evaluar el impacto ambiental de los edificios y su desempeño energético en relación con su entorno. Son el resultado de una necesidad clara: disponer de métodos simples y estándares para evaluar el comportamiento ambiental de sistemas tan complejos como los edificios, al mismo tiempo que aceleran la transición hacia prácticas más sostenibles. En resumen, las certificaciones ambientales son un reconocimiento a los valores ambientales de un edificio, aplicando metodologías de evaluación reconocidas.

Low angle view of apartment building with vertical garden, sky background with copy space, Green wall-BioWall or living wall is a wall covered with living plants on residential tower in sunny day, Sydney Australia, full frame horizontal composition

Indicadores de sostenibilidad: más Allá de lo energético

Estas certificaciones no se limitan únicamente al análisis del rendimiento energético de un edificio. Más bien, se basan en una serie de indicadores de sostenibilidad que abarcan aspectos ambientales, sociales y económicos. Estos van desde la eficiencia energética y el uso eficaz del agua hasta la energía incorporada en los materiales de construcción, la durabilidad del edificio, la flexibilidad de uso, la comodidad, la seguridad y más. En otras palabras, se busca una evaluación holística que refleje el impacto global de un edificio en su entorno.

Obligaciones legales y oportunidades voluntarias

En algunos casos, los procesos de certificación son obligatorios según las regulaciones locales. Por ejemplo, en España, el RD 56/2016 establece la necesidad de realizar auditorías energéticas en empresas no consideradas pymes. Además, hay regulaciones como el REBT y el RITE que rigen las instalaciones eléctricas y térmicas en los edificios.

No obstante, también existen certificaciones voluntarias que se enfocan en la eficiencia energética y la sostenibilidad. La implementación de Sistemas de Gestión, como la ISO 50001, y sistemas de certificación de edificios sostenibles, como LEED® y BREEAM®, son ejemplos. Estas certificaciones evalúan aspectos desde el ahorro energético hasta la calidad ambiental interior, y puntúan las acciones realizadas para mejorarlos. Una mejor puntuación se traduce en un nivel de certificación más alto, lo que se convierte en un símbolo reconocido a nivel mundial de logro en sostenibilidad.

Beneficios evidentes: Económicos, ambientales y sociales

Las ventajas económicas de estas certificaciones son evidentes. Un edificio certificado bajo estándares como LEED® o BREEAM® puede reducir su consumo energético hasta en un 50% y su consumo de agua hasta en un 40%. Además, experimenta un aumento en su valor inmobiliario de un 7,5%, lo que se traduce en beneficios económicos tangibles para los propietarios y gestores de edificios. No es solo una cuestión económica, ya que estas certificaciones también generan beneficios ambientales al reducir las emisiones de CO2 y promover prácticas sostenibles durante la vida útil del edificio.

Edificios Ejemplares: Inspiración para un futuro sostenible

En el camino hacia la sostenibilidad, ejemplos inspiradores como «The Hive» en París y «The Edge» en Ámsterdam demuestran que es posible construir edificios excepcionales desde una perspectiva ambiental y operativa. Estos edificios no solo obtuvieron certificaciones de alto nivel, sino que también demuestran cómo la eficiencia energética y la sostenibilidad pueden ir de la mano con la innovación y el diseño arquitectónico.

El futuro es sostenible y responsable

En conclusión, las certificaciones ambientales y las soluciones como EcoStruxure Building y Wiser son pilares fundamentales en la búsqueda de una construcción sostenible. No solo ayudan a mitigar el impacto ambiental de los edificios, sino que también generan beneficios económicos y sociales para todas las partes involucradas. Como promotoras inmobiliarias, tenéis la oportunidad de liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y responsable. Al optar por certificaciones ambientales y soluciones innovadoras, estáis contribuyendo a la construcción de un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras. ¿Estáis listos para asumir el reto? Juntos, podemos construir un futuro más verde y próspero.

¿Por qué el negocio y la sostenibilidad van de la mano en el mundo actual? Descubre cómo la experiencia en sostenibilidad diferencia a tu empresa de la competencia y te permite responder a las nuevas necesidades de los clientes.

Haz click en la imagen

Etiquetas: , , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprenda cómo se procesan sus datos de comentarios .