Cómo aportar más flexibilidad a la distribución eléctrica de un Centro de Datos

En el entorno digital actual, los centros de datos se han convertido en la columna vertebral de la infraestructura tecnológica de nuestro mundo. Estos centros, esenciales para el almacenamiento, procesamiento y distribución de grandes volúmenes de datos, deben operar con una eficiencia y fiabilidad absolutas. Teniendo en cuenta que estas infraestructuras son cada vez más grandes y complejas, y más críticas, un aspecto crucial para garantizar su eficiencia es su distribución eléctrica.

La capacidad de adaptar y modificar la infraestructura eléctrica para adaptarse a las necesidades de cada momento, según la carga de trabajo y la demanda de energía, es esencial en un centro de datos. La flexibilidad en la distribución eléctrica les permite responder rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y a las innovaciones tecnológicas. Esto es particularmente importante en un entorno donde la demanda de procesamiento de datos puede variar mucho, en poco tiempo, debido a factores como el aumento del tráfico online, las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y el crecimiento de servicios en el Cloud.

Gracias a una infraestructura eléctrica flexible, los operadores de centros de datos pueden añadir o reconfigurar equipos sin interrumpir el servicio. Esto no solo mejora la capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes, sino que también maximiza el tiempo de actividad, un factor crítico en la industria tecnológica. Además, la flexibilidad en la distribución eléctrica puede contribuir a la eficiencia energética, optimizando el uso de recursos y reduciendo el desperdicio de energía.

En concreto, las canalizaciones eléctricas prefabricadas representan una solución avanzada que mejora significativamente la flexibilidad de los centros de datos. Estas canalizaciones están diseñadas para permitir una rápida instalación y reconfiguración, lo que es crucial en un entorno donde las necesidades de energía pueden cambiar rápidamente. Además, al estar prefabricadas, estas soluciones garantizan una alta calidad y una reducción en los tiempos de instalación y costos laborales.

Ventajas de las soluciones de canalizaciones eléctricas prefabricadas

Las soluciones de canalizaciones eléctricas prefabricadas, como la nueva solución I-Line Track Busway de Schneider Electric, tienen la capacidad de aportar mucha más flexibilidad a la distribución eléctrica de un centro de datos.  Estas soluciones están diseñadas específicamente para proporcionar una distribución eléctrica eficiente y adaptable en entornos de alta demanda. Su diseño abierto y modular permite una implementación rápida y una expansión ágil de las instalaciones.

I-Line Track Busway es una solución de distribución eléctrica de última generación, cuyo diseño innovador permite una implementación flexible y una rápida expansión de los centros de datos en la nube y de colocación.

Diseñada especialmente para centros de datos, I-Line Track presenta un diseño de Open Track que garantiza una instalación rápida y simplifica para añadir o reubicar las cajas de derivación. De esta forma, permite a los operadores de centros de datos adaptarse a las demandas energéticas, a menudo impredecibles. El sistema incluye conexiones rápidas y autoseguras, y conectores plug-in que maximizan el tiempo de servicio y minimizan los tiempos de inactividad. Estos sistemas de conexión rápidos garantizan un contacto eléctrico óptimo en tan solo tres segundos.

Además, su diseño permite ahorrar un 60% de espacio, algo importante a la hora de diseñar y optimizar un centro de datos, especialmente en las unidades de refrigeración. Es fácil de instalar y de operar; está certificado conforme al IEC61439-6 y fabricado con un 99,9% de cobre puro, lo que implica una conductividad superior al 98%.

Las capacidades de monitorización inteligente permiten a los operadores de centros de datos obtener insights únicos y en tiempo real. Estos datos se suben a sistemas de control en la nube o en el edge, permitiendo tomar decisiones informadas. Este enfoque hace que la gestión de activos en los centros de datos sea más visual y proactiva, y optimiza el sistema.

La flexibilidad en la distribución eléctrica es esencial para el funcionamiento eficiente y fiable de los centros de datos. Las soluciones de canalizaciones eléctricas prefabricadas, como I-Line Track Busway de Schneider Electric, pueden proporcionar la adaptabilidad, eficiencia, fiabilidad y seguridad necesarias para dar respuesta a los retos actuales, en un entorno tecnológico en constante evolución. Al adoptar estas soluciones, los operadores de centros de datos pueden asegurar la continuidad del servicio, reducir costes operativos y prepararse mejor para el futuro.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.