Panelset PLM y Panelset TBS: nuestras nuevas envolventes que combinan diseño, robustez y sostenibilidad

En un contexto donde la eficiencia energética, la seguridad y la sostenibilidad marcan el ritmo de la innovación, en Schneider Electric damos un paso más con el lanzamiento de dos nuevas gamas de envolventes: Panelset PLM y Panelset TBS. Dos soluciones diseñadas para dar respuesta a las necesidades reales de instaladores, proyectistas y usuarios finales en los sectores terciario e industrial.

envolventes eléctricas
Panelset PLM y Panelset TBS

La gama Panelset PLM ha sido diseñada pensando en las aplicaciones del sector terciario, como oficinas, centros educativos o instalaciones comerciales. Su gran ventaja reside en su modularidad y estética mejorada, lo que facilita su integración en entornos donde la apariencia y la funcionalidad deben ir de la mano.

Su sistema modular permite una instalación rápida, cómoda y segura. Además, su nuevo diseño ergonómico no solo mejora la experiencia del instalador, sino que también optimiza el espacio disponible. Se trata de una solución especialmente útil para cuadros de distribución eléctrica de baja tensión, donde la eficiencia en el montaje es clave.

envolventes eléctricas
Panelset PLM y Panelset TBS

En entornos exigentes, donde la protección y la durabilidad son esenciales, Panelset TBS se presenta como una solución fiable y robusta. Gracias a su grado de protección IP66 y su resistencia a impactos IK10, está preparada para soportar condiciones adversas como polvo, humedad o golpes, sin comprometer la seguridad.

Está fabricada con poliéster reforzado con fibra de vidrio, lo que la convierte en una opción perfecta para instalaciones industriales, entornos agrícolas o infraestructuras exteriores. Su diseño compacto y resistente permite una instalación segura y duradera, incluso en los escenarios más complejos.

envolventes eléctricas
Panelset PLM y Panelset TBS

Nuestra apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia

Tanto Panelset PLM como Panelset TBS reflejan nuestro compromiso con el medioambiente. Están fabricadas con materiales reciclables y libres de sustancias peligrosas, cumpliendo con las normativas RoHS y REACH. Además, hemos optimizado su embalaje para reducir residuos y facilitar el reciclaje.

La sostenibilidad, junto con la digitalización, es uno de los pilares de Schneider Electric. Estas nuevas envolventes se integran fácilmente con otras soluciones conectadas de la compañía, permitiendo avanzar hacia una gestión energética más eficiente y responsable.

Con Panelset PLM y TBS reforzamos nuestro compromiso con la innovación, la seguridad y el respeto por el medioambiente. Soluciones versátiles, robustas y sostenibles, preparadas para los retos de la distribución eléctrica moderna.

Panelset PLM y Panelset TBS

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.