Las cargas de trabajo de inteligencia artificial provocan fluctuaciones dramáticas en los requisitos de cálculo, lo que requiere infraestructuras energéticas resilientes, inteligentes y escalables en los centros de datos de IA. Esto incluye la implementación de SAI trifásicos capaces de hacer frente a aumentos de carga sustanciales y cambios dinámicos.
Los SAI deben ser tolerantes a la IA. Las cargas de trabajo de IA son impredecibles y provocan picos de tensión en milisegundos, lo que ejerce una presión significativa sobre los equipos de soporte. Los algoritmos de entrenamiento se ejecutan en sincronía en las GPU del centro de datos, lo que origina un perfil de carga oscilante. La primera línea de defensa contra este estrés es el SAI, por lo que si este no está diseñado para gestionar estas fluctuaciones frecuentes, puede producirse una caída de carga.

Pruebas de carga confirman la tolerancia a la IA
Schneider Electric diseña sus SAIs para soportar diversas condiciones en entornos reales, lo que incluye las fluctuaciones de cálculo propias de la IA. Por ello, realizamos rigurosas pruebas de carga con nuestra serie Galaxy V, como el Galaxy VXL, diseñada específicamente para entornos de IA exigentes.
Las pruebas se realizaron con perfiles de carga de clientes de hiperescala reales (no simulaciones). Los resultados demostraron que los SAIs Galaxy V gestionan las fluctuaciones sin caídas de carga ni problemas de rendimiento. Esto es gracias a su doble conversión avanzada y a la exclusiva topología eConversion, diseñadas para gestionar la variabilidad.

Las pruebas se realizaron a 40 °C ambiente y mostraron que los SAI soportan cómodamente cargas del 1 % al 100 % sin limitaciones. Unidades como el Galaxy VXL, VX y VL también aguantaron hasta diez minutos a una sobrecarga del 125 % y un minuto al 150 %. Estos resultados confirman la robustez de la serie Galaxy V ante cargas de IA.
El tipo de batería importa para aplicaciones de IA
Estas pruebas demostraron que el tipo de batería utilizado por el SAI marca una gran diferencia al soportar cargas de IA. Las fluctuaciones rápidas y pronunciadas requieren baterías capaces de descargar y recargar a gran velocidad.

Las baterías de litio superan a las de ácido plomo regulado por válvula (VRLA) en entornos con carga de IA. Por encima del 110 % de carga, las VRLA presentan dificultades con cambios de carga de alta frecuencia, mientras que las de litio los gestionan sin problemas. Esto marca una diferencia crítica para los operadores de centros de datos que despliegan IA a gran escala. Además, las baterías de litio tienen una vida útil más larga que las VRLA, reduciendo el mantenimiento y el coste total de propiedad (TCO) al integrarse en sistemas SAI preparados para IA.
Para soportar cargas de trabajo de IA, toda la cadena de energía debe ser tolerante a la IA. La serie Galaxy V puede manejar hasta el 110 % de carga sin necesidad de sobredimensionamiento de batería. Sin embargo, para cargas superiores al 110 %, el SAI debe integrarse en un diseño y sistema que manejen fluctuaciones drásticas, incluyendo cuadros de maniobra, cables e interruptores automáticos. Schneider Electric ofrece soluciones integrales para estos requerimientos en entrenamiento e inferencia de IA.
Planificación de redundancia y escalabilidad
Al planificar el aumento de cargas de IA futuras, los operadores de centros de datos deben garantizar que sus sistemas de protección eléctrica proporcionen resiliencia y escalabilidad. Los SAIs de la serie Galaxy VXL ofrecen configuraciones paralelas (n+0, n+1) para mejorar la redundancia y la fiabilidad, protegiendo las cargas de IA frente a cortes de energía y fluctuaciones.
Aunque el futuro de la IA sigue siendo impredecible, la resiliencia y la escalabilidad son innegociables en los centros de datos modernos. Con soluciones como Galaxy VXL, los operadores no necesitan construir la capacidad completa desde el primer día. Pueden aprovechar una arquitectura modular y escalable, que permite añadir módulos de potencia según evolucionen las necesidades.
El intercambio de módulos es más seguro y sencillo con la función Live Swap de Schneider, que permite a los técnicos retirar y añadir módulos sin apagar el SAI. Live Swap es como cambiar una rueda sin detener el coche.
Descubre más – SAIs tolerantes a la IA y resiliencia en centros de datos
¿Listo para construir resiliencia en tu infraestructura de IA? Las pruebas de carga de Schneider muestran que los Galaxy VXL, junto con otras soluciones SAI trifásicas de la serie Galaxy V, mantienen una salida de energía estable frente a las elevadas fluctuaciones propias de la IA. Estas soluciones permiten crear clusters de IA robustos, reduciendo el riesgo de interrupciones. Gracias a su modularidad y redundancia integradas, los SAIs Galaxy VXL aportan resiliencia, escalabilidad y preparación para el futuro.

Añadir comentario