Por qué la refrigeración líquida es un sistema, no un producto: Repensando el diseño de centros de datos de IA

A medida que las cargas de trabajo de IA alcanzan los 130 kW por rack , los operadores de centros de datos necesitan soluciones de refrigeración líquida integrales para gestionar de forma eficiente el aumento de la carga térmica. Estas soluciones son una parte fundamental de la infraestructura, no un simple producto, lo que exige que los centros de datos colaboren con socios que puedan ofrecer soluciones completas e integradas que conecten todas las capas del sistema, desde el chip hasta el enfriador.

Los chips de IA y la densificación térmica están provocando un cambio en el diseño de los centros de datos, donde el espacio gris reemplaza a los racks de TI en el espacio blanco como factor dominante. Esto significa que el diseño de los centros de datos ahora gira en torno a las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) que aceleran el aprendizaje y los modelos de inferencia de IA. Para adaptarse a este cambio, las soluciones de refrigeración requieren un enfoque integral.

concepto de refrigeración líquida

A medida que los racks de IA de alta densidad se vuelven más comunes en los centros de datos, la demanda de soluciones de refrigeración líquida o híbrida líquido-aire se acelera. McKinsey predice que los centros de datos diseñados para cargas de trabajo de IA requerirán  una inversión de capital de 5,2 billones de dólares  en los próximos años. Los operadores se enfrentan a una creciente urgencia por implementar soluciones de refrigeración eficaces, ya que la protección de ese nivel de inversión depende de una infraestructura resiliente que garantice la disponibilidad y la estabilidad térmica.

Sistemas de refrigeración líquida para IA

La infraestructura de refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA es considerablemente más compleja que las soluciones de refrigeración por aire, ya que la refrigeración líquida es una extensión directa del propio servidor. Requiere una infraestructura de tuberías para hacer circular el refrigerante entre el equipo informático y un enfriador, algo que la refrigeración por aire no requería. Por lo tanto, la refrigeración líquida afecta a las operaciones del centro de datos en todos los niveles, desde el nivel de las instalaciones hasta la sala, la fila, el rack y, en última instancia, el chip. Los componentes en todos los niveles deben funcionar como coches de Fórmula 1 de alta precisión.

Tradicionalmente, los centros de datos han dependido de múltiples proveedores para diversos componentes de infraestructura, como racks, soluciones de alimentación y refrigeración. Sin embargo, a medida que los operadores modernizan las instalaciones existentes y construyen nuevas para dar soporte a la IA, resulta difícil lograr la coordinación necesaria al trabajar con múltiples proveedores. La verdadera eficiencia y fiabilidad provienen de un único socio de confianza que pueda diseñar, suministrar y gestionar toda la infraestructura de refrigeración como un sistema integrado.

Un enfoque integral con un único proveedor facilita la implementación y mejora el servicio y el mantenimiento. Esto se traduce en un retorno de la inversión más rápido para las implementaciones de centros de datos con IA, algo que los operadores pueden aprovechar con sus clientes.

Acceda al informe técnico sobre los desafíos de los sistemas de refrigeración líquida directa.

Beneficios de tratar la refrigeración líquida como un sistema

Trabajar con un único proveedor de infraestructura de centro de datos elimina la necesidad de ensamblar componentes de forma improvisada, lo que puede causar problemas de integración y compatibilidad. Estas son algunas de las ventajas de trabajar con un único proveedor:

Optimización operativa: Un proveedor de soluciones integradas ofrece la tecnología y los servicios necesarios para garantizar que todo funcione de forma coordinada y con alto rendimiento. Esto contrasta con los proveedores de componentes individuales, que no tienen obligaciones operativas más allá de la entrega de sus productos.

Mejor integración : los entornos de refrigeración con múltiples proveedores pueden generar presiones, lógica de control e interfaces de monitorización incompatibles, lo que ralentiza la implementación y complica el mantenimiento. Un único proveedor integral ofrece componentes totalmente integrados, diseñados para funcionar como un solo sistema, lo que simplifica el servicio y garantiza la fiabilidad.

Acceso más rápido al soporte técnico : Un único proveedor permite un acceso más rápido a los recursos de soporte técnico y atención al cliente. Esto se traduce en una mejor comunicación entre el proveedor y el operador del centro de datos, lo que permite una resolución de problemas más ágil.

Responsabilidad unificada entre proveedores de refrigeración y servidores : si los equipos de varios proveedores presentan un rendimiento deficiente debido a problemas de integración, resulta más difícil determinar la responsabilidad. Pueden surgir problemas de garantía difíciles de resolver. Un único proveedor de soluciones integradas elimina estos problemas gracias a la facilidad de acceso, la comunicación optimizada y, en definitiva, la optimización operativa.

Acceso a soluciones integradas de refrigeración líquida para centros de datos de IA

A medida que la IA exige más de la infraestructura de los centros de datos, la gestión térmica ya no puede tratarse como un simple producto. Al asociarse con un único proveedor de confianza, los centros de datos pueden simplificar la implementación, mejorar el tiempo de actividad y preparar sus operaciones para el futuro. Schneider Electric, junto con Motivair by Schneider Electric, es el proveedor líder de refrigeración líquida, ofreciendo una cartera integral de soluciones de refrigeración que proporciona eficiencia, fiabilidad y escalabilidad para estar a la altura de las cargas de trabajo de IA de alta densidad actuales. Empiece hoy mismo con un enfoque más estratégico y escalable para la refrigeración líquida de IA en su centro de datos.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.