En Schneider Electric trabajamos cada día para mejorar la seguridad y la eficiencia de las instalaciones eléctricas, tanto en viviendas como en entornos profesionales. Uno de los dispositivos esenciales para garantizar esta protección es el interruptor diferencial, un componente fundamental para prevenir riesgos asociados a fugas de corriente y contactos eléctricos indirectos.
A lo largo de este artículo explicamos qué es, cómo funciona y por qué forma parte de cualquier sistema eléctrico moderno orientado a la seguridad de las personas y la fiabilidad de la instalación.
¿Qué es un interruptor diferencial?
Un interruptor diferencial es un dispositivo de protección diseñado para detectar fugas de corriente y desconectar automáticamente la instalación cuando identifica una diferencia entre la corriente que entra por el conductor de fase y la que regresa por el neutro.
Si existe esta diferencia, significa que parte de la corriente se está desviando por un camino no previsto, como la carcasa metálica de un equipo o directamente hacia tierra, generando un riesgo potencial para las personas.
Su función principal es evitar accidentes por contacto directo o indirecto, así como reducir la probabilidad de daños asociados a fallos de aislamiento en la instalación eléctrica. A diferencia de otros dispositivos, como los interruptores automáticos magnetotérmicos, el interruptor diferencial no protege frente a sobrecargas ni cortocircuitos; actúa exclusivamente contra corrientes de fuga, lo que lo convierte en un elemento complementario e imprescindible dentro del cuadro eléctrico.
En Schneider Electric disponemos de tecnologías diseñadas para garantizar una detección rápida y precisa, adaptada a diferentes tipos de instalaciones residenciales, comerciales e industriales, cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección eléctrica.
¿Cómo funciona un interruptor diferencial?
El funcionamiento de un interruptor diferencial se basa en un principio muy sencillo: comparar continuamente la corriente que circula por el conductor de fase con la que retorna por el neutro.
En condiciones normales, ambas corrientes son iguales. Cuando aparece una diferencia, también denominada corriente de fuga, significa que parte de la energía eléctrica se está desviando hacia un elemento metálico, una superficie húmeda o directamente a tierra. Esta situación representa un riesgo para las personas y para la propia instalación.
El dispositivo incorpora un transformador toroidal que mide esta diferencia. Si el desequilibrio supera el umbral de sensibilidad establecido (por ejemplo, 30 mA, que es el valor habitual en instalaciones domésticas), el mecanismo interno se activa instantáneamente y abre el circuito, interrumpiendo el suministro eléctrico.
Esta reacción automática se produce en milisegundos, reduciendo drásticamente la posibilidad de lesiones graves por electrocución.
Para que este proceso sea fiable, es fundamental que el diferencial cuente con tecnología precisa y mecanismos de disparo de alta calidad. En Schneider Electric diseñamos dispositivos capaces de mantener una detección estable, incluso en instalaciones con equipos electrónicos, cargas variables o pequeñas distorsiones de la onda eléctrica.
Si desea consultar una referencia específica, puede acceder a nuestro interruptor diferencial Acti9 ilD, diseñado para ofrecer un disparo eficaz y una protección fiable frente a corrientes de fuga.

Tipos de interruptores diferenciales
Los interruptores diferenciales se clasifican en función del tipo de corriente residual que son capaces de detectar. Esta diferenciación permite adaptar la protección a las características eléctricas de cada instalación, garantizando seguridad y fiabilidad tanto en entornos domésticos como profesionales.
Los principales tipos son:
Tipo AC
Detecta corrientes residuales alternas de forma sinusoidal. Es el más habitual en instalaciones domésticas estándar.
Tipo A
Detecta corrientes residuales alternas y corrientes pulsantes de corriente continua, habituales en equipos electrónicos modernos, como variadores, electrodomésticos con electrónica integrada y fuentes conmutadas.
Tipo F
Diseñado para instalaciones con cargas electrónicas específicas y presencia de corrientes residuales de alta frecuencia. Ofrece una protección más avanzada frente a perturbaciones generadas por equipos sensibles.
Tipo B
Detecta corrientes residuales alternas, pulsantes y corrientes continuas puras. Se utiliza en aplicaciones especializadas como cargadores de vehículos eléctricos, equipos industriales o sistemas con convertidores de potencia.
Además, es importante distinguir entre un diferencial puro (RCCB/RCD), enfocado exclusivamente en la detección de fugas, y los dispositivos RCBO, que integran protección diferencial y magnetotérmica en un único equipo.
Seleccionar el tipo adecuado garantiza un funcionamiento preciso y una protección óptima de acuerdo con el entorno y los dispositivos conectados.
Importancia de instalar un interruptor diferencial en viviendas e industrias
La instalación de un interruptor diferencial es fundamental para garantizar la seguridad eléctrica en cualquier entorno.
En espacios residenciales protege a las personas frente a contactos directos e indirectos provocados por fallos de aislamiento o fugas de corriente. En entornos profesionales o industriales, su papel es aún más crítico, ya que las instalaciones suelen incorporar maquinaria, equipos electrónicos y cargas más exigentes que requieren una detección fiable y rápida.
Este dispositivo también contribuye a prevenir incendios provocados por derivaciones eléctricas, reduciendo riesgos estructurales y económicos.
Además, su instalación es un requisito contemplado en la normativa vigente para garantizar la protección básica de los usuarios.
En Schneider Electric desarrollamos diferenciales adaptados a cada tipo de instalación, garantizando un nivel de protección adecuado a las necesidades de cada proyecto.
Mantenimiento y comprobación del correcto funcionamiento
El buen funcionamiento de un interruptor diferencial depende tanto de su calidad como de su mantenimiento periódico.
La mayoría de los dispositivos incorporan un botón de prueba («T») que permite simular una fuga de corriente para verificar que el mecanismo de disparo funciona correctamente. Es fundamental realizar esta comprobación con regularidad para garantizar que la protección sigue siendo efectiva.
Si el diferencial se dispara con frecuencia, puede indicar desde una fuga real en la instalación hasta un defecto en algún equipo conectado. En estos casos, se recomienda solicitar una revisión profesional para identificar el origen del problema.
En Schneider Electric diseñamos dispositivos con mecanismos de alta fiabilidad, concebidos para mantener su precisión a lo largo del tiempo y garantizar la seguridad en cualquier instalación.
¿Quiere saber más sobre los diferentes dispositivos que ofrecemos en Schneider Electric? Contacte con nosotros y podremos ayudarle a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Añadir comentario