El fluido es el elemento vital de los sistemas de refrigeración líquida de circuito cerrado en centros de datos. Mantenerlo en condiciones óptimas es esencial tanto para la infraestructura de refrigeración como para los costosos sistemas de IA que protege. Las directrices del sector de ASHRAE identifican la limpieza del refrigerante como un requisito clave para el funcionamiento fiable de la refrigeración líquida directa al chip. Esto implica realizar mantenimiento y monitorización periódicos para evitar el deterioro del fluido y daños en los servidores y la infraestructura.
Al igual que con el cuerpo humano, es mejor adoptar hábitos saludables en la gestión del fluido que solucionar problemas causados por su mala calidad. Tener una mentalidad de “llenar y olvidar” en la refrigeración líquida puede provocar grandes problemas. El refrigerante que circula por tuberías, colectores y bombas en un sistema de circuito cerrado está expuesto a fenómenos como la corrosión metálica, acumulaciones orgánicas, degradación del fluido y pérdida de conductividad térmica.

Una mala calidad del refrigerante puede tener consecuencias graves en los sistemas de refrigeración líquida de circuito cerrado. A medida que el fluido se degrada, pueden acumularse corrosión, contaminación particulada y crecimiento biológico en placas frías, intercambiadores de calor y tuberías, reduciendo el rendimiento de transferencia térmica y restringiendo el flujo. Estudios sobre ensuciamiento de intercambiadores de calor han mostrado una degradación de la transferencia térmica de hasta un 14% y aumentos en la caída de presión de hasta un 45% debido a la acumulación de contaminantes.
El ensuciamiento también obliga a bombas y equipos de refrigeración a consumir más energía para mantener el rendimiento térmico, aumentando los costes operativos y reduciendo la eficiencia global. De hecho, puede disminuir la eficiencia de los intercambiadores de calor hasta un 30%. Dado que los servidores modernos de IA dependen de un flujo de refrigerante preciso y una eliminación eficiente del calor, incluso pequeños problemas de calidad del fluido pueden incrementar el riesgo de limitación térmica, degradación del equipo y paradas no planificadas.
Un régimen bien definido de gestión de fluidos evita estos escenarios.
Construcción de una estrategia de gestión de fluidos
Una estrategia eficaz de gestión del fluido requiere más que simplemente llenar el sistema y esperar que funcione indefinidamente. Mantener la salud del refrigerante exige un enfoque proactivo que combine pruebas periódicas, mantenimiento de filtración, prevención de contaminación, redundancia del sistema y monitorización continua.
¿Cómo probar y monitorizar el fluido de refrigeración?
Los sistemas de circuito cerrado disipan el intenso calor generado por las GPU de IA de alta densidad. El fluido de refrigeración suele estar compuesto por un 75% de agua desionizada y un 25% de glicol, aunque esta mezcla puede variar según especificaciones. Al circular en un circuito cerrado, el fluido no muestra señales evidentes de deterioro, por lo que es necesario detectarlas mediante pruebas.
¿Con qué frecuencia se debe analizar el refrigerante?
El refrigerante debe analizarse en al menos tres momentos:
- En la puesta en marcha (para establecer una línea base)
- Anualmente en condiciones normales
- Semestralmente en sistemas con GPU de alta densidad
Estas pruebas son comparables a análisis rutinarios de sangre: permiten detectar problemas antes de que afecten al rendimiento o a la fiabilidad. El análisis regular es la única forma de identificar degradación, contaminación o desequilibrios químicos que puedan requerir ajustes o sustituciones parciales.
Filtración del refrigerante: Cómo mantener los filtros en los sistemas de refrigeración líquida
La gestión adecuada incluye el mantenimiento regular de los sistemas de filtración. En sistemas de circuito cerrado, los filtros se encuentran en diferentes puntos como las CDU (unidades de distribución de refrigerante) y los intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx). Su función es evitar que partículas lleguen a bombas o placas frías.
Las obstrucciones en placas frías reducen la eficiencia de refrigeración y pueden causar sobrecalentamiento de los chips.
Por su naturaleza, los filtros acumulan residuos: partículas metálicas, juntas de goma, silicatos y microorganismos como algas y bacterias. Los filtros sucios obligan a las bombas a trabajar más, reduciendo la eficiencia, por lo que es clave mantenerlos limpios.
Filtros tipo “sock” vs. filtros metálicos reutilizables
- Los sistemas de Motivair utilizan filtros desechables (“sock filters”) durante instalación y limpieza.
- Durante operación normal, se sustituyen por filtros metálicos reutilizables.
- Las CDU de Motivair incluyen sensores para indicar cuándo limpiar.
- Sin sensores, se deben revisar al menos cada seis meses.
Redundancia de bombas
Una buena gestión empieza con un diseño adecuado. Por ejemplo, una CDU con redundancia (N+1) garantiza el funcionamiento continuo si una bomba falla o necesita mantenimiento.
Cómo prevenir la contaminación
Algunas recomendaciones clave:
- Usar agua adecuada: el agua del grifo contiene minerales; se debe usar agua desionizada.
- Limpiar todos los componentes: realizar ciclos de enjuague antes de operar.
- Mantener el fluido limpio: mediante pruebas, tratamiento químico, sustituciones y filtración adecuada.
La monitorización es también fundamental. Plataformas avanzadas utilizan sensores para detectar fugas, cambios de temperatura o presión. Detectar estos problemas a tiempo evita daños costosos y protege las operaciones.
Mejores prácticas en la gestión de fluidos
Una gestión eficaz no se limita al refrigerante: protege toda la infraestructura de refrigeración que soporta cargas de IA de alto valor. El fluido, como elemento clave, debe ser probado, filtrado y monitorizado correctamente para mantener el rendimiento óptimo.
Sin una gestión proactiva, pueden acumularse contaminantes y ensuciamiento que reduzcan la eficiencia hasta un 30%, aumenten la caída de presión, incrementen el consumo energético y pongan en riesgo el hardware de IA.
Las buenas prácticas incluyen: Pruebas regulares, filtración adecuada, prevención de contaminación, diseño con redundancia y monitorización continua. Al tratar el refrigerante como un activo crítico y no como un aspecto secundario, los operadores pueden mejorar la fiabilidad, maximizar la eficiencia y proteger sus inversiones en IA. Para obtener más información sobre cómo optimizar el rendimiento de la refrigeración líquida y desarrollar una estrategia proactiva de gestión de fluidos, visita nuestro sitio de recursos sobre refrigeración líquida.

Añadir comentario