Nuevos requisitos para grandes consumidores de energía en México: ¿qué deben hacer las empresas ahora?

Persona con casco de seguridad sosteniendo una tableta frente a una instalación industrial al atardecer, con aerogeneradores y una representación digital en verde superpuesta que conecta la industria, la energía y la tecnología.

El 1 de octubre de 2026 entraron en vigor los nuevos lineamientos de la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) para el Registro de Usuarios de Patrón de Alto Consumo (UPAC) y la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), publicadas un día antes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las nuevas disposiciones establecen obligaciones específicas para los usuarios que cumplan con los criterios de UPAC, desde la inscripción y el reporte de información hasta la implementación y mantenimiento de un SGEn basado en la norma ISO 50001 vigente o en la Norma Oficial Mexicana equivalente, en su caso.

Para las organizaciones, la primera pregunta es: ¿alguna de nuestras instalaciones supera los umbrales establecidos para ser considerada UPAC? Y, si la respuesta es sí, ¿qué necesitamos hacer para cumplir con las nuevas obligaciones?

¿A quién aplican los nuevos requisitos?

Las disposiciones consideran UPAC a las organizaciones con instalaciones en territorio nacional cuyos consumos, durante el año calendario inmediato anterior, superen cualquiera de los siguientes umbrales:

  • 45 GWh de consumo anual de electricidad, o
  • 70,000 barriles de petróleo crudo equivalente (bep) de consumo anual de combustibles.

En el caso de los combustibles, se excluyen los energéticos utilizados para transporte.

¿Qué deberán hacer los usuarios identificados como UPAC?

Las empresas que cumplan con los criterios deberán atender una serie de obligaciones de registro, reporte e implementación del SGEn, entre las que se encuentran:

  • Inscribirse en el Sistema UPAC y actualizar anualmente la información correspondiente;
  • Reportar anualmente, por instalación y con desglose mensual, el consumo energético y el volumen de bienes o servicios producidos;
  • Comunicar las medidas de eficiencia energética implementadas, así como sus resultados energéticos y económicos;
  • Informar el grado de avance en la implementación del SGEn;
  • Asegurar que el SGEn cubra al menos el 80% del consumo energético total de la instalación;
  • Establecer objetivos y metas energéticas basados en una revisión energética con una antigüedad no mayor a tres años;
  • Definir indicadores de desempeño energético para los usos principales de energía, así como un programa de acción para su mejora continua;
  • Implementar controles operacionales y de mantenimiento;
  • Mantener la información documentada requerida por la ISO 50001 vigente o su norma equivalente en México; y
  • Designar una persona responsable de la gestión de la energía por instalación.

Esta información deberá reportarse o actualizarse anualmente entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. La certificación del SGEn conforme a ISO 50001 deberá acreditarse a más tardar en enero de 2028.

Línea de tiempo de las nuevas disposiciones para usuarios con patrón de alto consumo (UPAC) en México: publicación el 30 de septiembre de 2026, entrada en vigor el 1 de octubre de 2026, reporte anual de marzo a mayo de 2027, inicio de verificaciones en junio de 2027 y certificación del SGEn conforme a ISO 50001 a más tardar, enero de 2028.
Principales fechas para el cumplimiento de las nuevas disposiciones aplicables a los UPAC.

En la práctica, cumplir con estas obligaciones requiere coordinar datos, procesos y responsabilidades entre diferentes áreas de la organización, además de contar con la capacidad para dar seguimiento consistente al desempeño energético de cada instalación.

¿Qué debería revisar una empresa ahora?

Para las organizaciones que operan instalaciones con un consumo energético elevado, el primer paso es evaluar su situación actual frente a los nuevos requisitos.

Además de determinar si alguna de sus instalaciones supera los umbrales para ser considerada UPAC, conviene revisar algunos aspectos clave para identificar brechas y prioridades:

  • ¿Contamos con los datos energéticos y de producción necesarios, con el nivel de detalle requerido, para cumplir con las obligaciones de reporte?
  • ¿Contamos con los responsables, indicadores y procesos necesarios para monitorear al desempeño energético, mejorar continuamente nuestra eficiencia energética y avanzar hacia la certificación ISO 50001 dentro del plazo aplicable?

Esta revisión permite identificar posibles brechas y oportunidades frente a los nuevos requisitos y definir las prioridades para fortalecer la gestión del desempeño energético.

Del cumplimiento a una gestión energética más eficiente

Implementar un SGEn requiere establecer procesos, responsabilidades, indicadores y mecanismos de mejora continua. Implementado de forma efectiva, un SGEn es una herramienta poderosa y comprobada para mejorar el desempeño energético de una instalación, mejorar márgenes operativos y reducir emisiones.

Uno de los obstáculos más comunes a la implementación de un SGEn sólido, es la falta y la fragmentación de datos energéticos. Cuando la información energética se encuentra distribuida entre diferentes fuentes o sistemas, cumplir con los nuevos requerimientos de información y, al mismo tiempo, dar seguimiento sistemático al desempeño energético puede resultar complejo.

Para superar esta barrera, la digitalización de la información y gestión energética es clave. Eso permite centralizar, estructurar e historiar los datos necesarios para una gestión robusta y consistente, además de proporcionar una visión integrada del desempeño energético del portafolio.

Plataformas como EcoStruxure™ Resource Advisor permiten:

  • Unificar y estandarizar datos energéticos procedentes de múltiples sitios y fuentes;
  • Reducir la dependencia de reportes manuales y hojas de cálculo, facilitando el seguimiento y la elaboración de reportes;
  • Comparar instalaciones e identificar oportunidades de eficiencia para priorizar recursos;
  • Dar seguimiento a indicadores y resultados para apoyar decisiones de inversión y replicar iniciativas de eficiencia en otras instalaciones;
  • Habilitar el uso de Inteligencia Artificial conectando la información que hoy falta para abrir paso a nuevas oportunidades de optimización.

De los datos a los resultados

La tecnología representa una parte de la respuesta, pero implementar un SGEn también requiere traducir los requisitos regulatorios y los principios del ISO 50001 en procesos que puedan mantenerse en la operación cotidiana.

En SE Advisory Services, la división global de consultoría de Schneider Electric, ayudamos a las compañías a evaluar su nivel de preparación, implementar un SGEn alineado con ISO 50001, digitalizar su gestión energética y establecer procesos de mejora continua, combinando experiencia, software y capacidades de ejecución.

Este enfoque se sustenta en una amplia experiencia en gestión y eficiencia energética, tanto con nuestros clientes como en las propias operaciones de Schneider Electric:

  • $69 millones de dólares en ahorros de costos energéticos generados para nuestros clientes solo en 2025.
  • Más de 1,150 proyectos de eficiencia energética completados para nuestros clientes.
  • Experiencia práctica en ISO 50001 aplicada también dentro de las operaciones de Schneider Electric, que cuenta con más de 126 plantas certificadas en ISO 50001 y fue la primera empresa a nivel global en obtener esta certificación.

¿Tu organización está preparada?

Si alguna de tus instalaciones podría ser considerada UPAC por su nivel de consumo, revisar su situación actual te permitirá saber si ya cumple con los nuevos requisitos o qué medidas debes tomar para lograrlo.

¿Necesitas apoyo? Los expertos de SE Advisory Services pueden ayudarte a evaluar tu nivel de preparación frente a los requisitos aplicables y definir una hoja de ruta para la implementación del SGEn, integrando consultoría, digitalización y gestión del desempeño energético.

Habla con un experto en eficiencia energética

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.