La importancia de la flexibilidad en los Centros de Datos

Ciento ochenta y un zettabytes. Esa es la cantidad de datos que se espera que se creen, capturen, copien y consuman en todo el mundo en 2025, casi tres veces más que en 2020. El volumen de datos generados y procesados sigue creciendo de forma exponencial y esta expansión exige que los centros de datos sean escalables y puedan ajustarse rápidamente a la capacidad de almacenamiento y procesamiento requerida.

La criticidad de la continuidad del servicio eléctrico en los data centers es esencial, ya que estos centros dependen de la energía eléctrica de forma ininterrumpida para mantener sus operaciones. Cualquier interrupción en el suministro eléctrico puede provocar la pérdida de datos, tiempo de inactividad costoso y daños a la reputación. La fiabilidad, la redundancia y la capacidad de recuperación son aspectos críticos en el diseño y la operación de la infraestructura eléctrica de los data centers.

Sin olvidar, por supuesto, la necesidad de reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Según las últimas estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, los centros y las redes de comunicación representan entre el 2% y el 3% del consumo mundial de electricidad y el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esta cifra va a aumentar notablemente, incluso si la expansión se mantiene en la estimación más baja. Por lo tanto, los centros de datos están adoptando soluciones que permitan una gestión de la energía más flexible y eficiente.

Para todos estos retos, la clave en los Centros de Datos es la flexibilidad.

Medidas para maximizar la flexibilidad en un Centro de Datos

Para que un centro de datos sea realmente flexible, es esencial implementar una serie de medidas estratégicas y tecnológicas:

  • Diseño e Infraestructura Modular: La implementación de componentes modulares permite la expansión y reconfiguración rápidas del centro de datos sin interrupciones significativas. Esto incluye tanto el hardware como el software.
  • Automatización y Orquestación: La utilización de herramientas de automatización y orquestación puede optimizar la gestión de recursos, permitiendo ajustes dinámicos y en tiempo real según las necesidades del negocio.
  • Monitorización y Análisis en Tiempo Real: Implementar soluciones de monitorización continua y análisis predictivos ayuda a identificar problemas potenciales y oportunidades de optimización, asegurando una operación eficiente y proactiva.
  • Distribución Eléctricas Descentralizada: las canalizaciones eléctricas prefabricadas permiten una distribución eléctrica descentralizada, que proporcionan una gran flexibilidad y agilidad para realizar cambios y ampliaciones, sin necesidad de interrumpir las operaciones de la infraestructura.

Flexibilidad en la distribución eléctrica de los Centros de Datos

Una distribución eléctrica descentralizada ofrece varias ventajas al diseñar un data center:

  • Reducción de pérdidas de energía: Al distribuir la energía eléctrica cerca de las cargas, se pueden reducir las pérdidas por transmisión, lo que resulta en una mayor eficiencia energética.
  • Mayor fiabilidad: Al descentralizar la distribución eléctrica, se reduce el impacto de posibles fallos en un solo punto, lo que aumenta la fiabilidad del suministro eléctrico en el Centro de Datos.
  • Escalabilidad: La distribución descentralizada facilita la escalabilidad, ya que se pueden añadir módulos o componentes de energía según sea necesario, sin afectar a toda la instalación.
  • Flexibilidad en el diseño: Permite un diseño más flexible del Centro de Datos al poder ubicar los componentes de distribución eléctrica de manera estratégica, adaptándose a las necesidades específicas de la carga y del espacio disponible.

En concreto, las canalizaciones eléctricas prefabricadas representan una solución avanzada que mejora significativamente la flexibilidad de los centros de datos. Estas canalizaciones están diseñadas para permitir una rápida instalación y reconfiguración, lo que es crucial en un entorno donde las necesidades de energía pueden cambiar rápidamente. Además, al estar prefabricadas, estas soluciones garantizan una alta calidad y una reducción en los tiempos de instalación y costos laborales.

En este sentido, la nueva solución I-Line Track Busway de Schneider Electric aporta nuevas soluciones al mercado de las canalizaciones eléctricas prefabricadas para data centers que mejoran la seguridad, flexibilidad, escalabilidad, eficiencia y tiempos de instalación dentro de las salas IT.

Se trata de una canalización eléctrica prefabricada robusta, modular y de concepto abierto (Open Track), que permite una implementación flexible y eficiente. Está certificada conforme al IEC61439-6 y cuenta con un 99.9% de cobre puro, lo que implica una conductividad de más del 98%. 

Cuenta con un sistema plug-in de conexión rápida de cofrets de derivación, y conecta los cofrets en tan solo 3 segundos gracias a sus pinzas elásticas, garantizando un contacto eléctrico óptimo. Otras características del nuevo I-Line Track Busway son:

  • Anclajes Easy Lock: una solución premiada que une firmemente los cofrets de derivación a la canalización eléctrica, proporcionando una conexión segura y fiable. 
  • Bloques de unión entre elementos: Garantizan una conexión electromecánica rápida y fiable, junto con sistemas de fijación igualmente rápidos de instalar. 
  • Ranuras en la envolvente de aluminio: Permiten llevar otros buses para comunicación o fibra óptica para la supervisión térmica de la canalización eléctrica prefabricada. 
  • Sistemas de monitorización en cabecera de línea: Controlan consumos, niveles de carga, alarmas, etc., para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema. 
  • Cofrets de derivación con alta capacidad para dispositivos de protección, señalización y tomas de corriente, asegurando una instalación y desinstalación seguras. 

En definitiva, la capacidad de descentralizar la distribución eléctrica mediante estas canalizaciones eléctricas prefabricadas permite a los centros de datos ajustarse de manera más ágil a las actuales demandas de energía, optimizando así el rendimiento y la eficiencia operativa. Esto no solo mejora la flexibilidad del centro de datos, sino que también contribuye a una mayor sostenibilidad y eficiencia energética.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.