Atención a la brecha: Los CIOs saben lo que necesitan para una infraestructura cibersegura pero no cómo hacerlo

El equipo de EcoStruxure IT está liderando la industria en relación con los estándares de ciberseguridad, siendo una de las principales preocupaciones empresariales.

Con un coste reportado de más de 4 millones de dólares por incidente cibernético, sin mencionar el daño que puede causar al valor y la reputación de una empresa, no es sorprendente que este riesgo mantenga a los ejecutivos despiertos por la noche. Pero es sorprendente que, aunque la ciberseguridad encabeza la lista de preocupaciones empresariales, muchos CIOs y profesionales de IT no toman las medidas básicas para ayudar a prevenir posibles ciberataques. Nuestra mejor información indica que al menos el 60% de los dispositivos están ejecutando firmware desactualizado y el 78% de los dispositivos tienen vulnerabilidades conocidas que los hackers con intenciones maliciosas podrían explotar.

Parece que hay una brecha entre los ejecutivos que saben que necesitan tomar medidas para estar ciberseguros y saber cómo hacerlo realmente. Y si estás prestando atención a esa brecha, sabes que es un lugar arriesgado para estar.

Pero no tiene por qué ser así.

Nueva herramienta Secure NMC System hace que la investigación e instalación de actualizaciones de firmware sea un 90% más rápida

La tarjeta de gestión de red EcoStruxureTM IT (NMC) está integrada en la mayoría de los productos de Schneider Electric, proporcionando una aplicación de gestión robusta y accesible de forma remota a través de la red para infraestructuras críticas de energía y refrigeración.

Sabemos que las empresas tienen dificultades para mantenerse al día con las actualizaciones de firmware, una de las formas básicas de ayudar a evitar un ciberataque. Muchas empresas gestionan su infraestructura crítica de energía y refrigeración con sus propias herramientas de gestión internas, herramientas de gestión de red de terceros o sistemas de gestión de edificios. Pero estos sistemas no saben cuándo el firmware en tus puntos finales conectados, particularmente en entornos distribuidos y en el edge, requiere una actualización.

Para ayudar a resolver este problema para nuestros clientes, recientemente presentamos una nueva herramienta dedicada como parte de nuestro sistema Secure NMC (Network Management Card) que simplifica la gestión del firmware; transformando el laborioso proceso de investigar e instalar el firmware más reciente en todos los dispositivos, haciendo el proceso hasta un 90% más rápido.

Para los profesionales de IT que ya usan EcoStruxure IT Expert o Data Center Expert, ya se benefician de una gestión de firmware simplificada. Sin embargo, para las empresas que utilizan sistemas de gestión de terceros, esta herramienta innovadora significa que pueden dejar de buscar firmware y verificar si ese firmware es la última versión para su dispositivo antes de descargarlo y actualizar su dispositivo. La herramienta Secure NMC System les notifica cuando hay nuevo firmware disponible y les dirige a instalar la nueva versión.

Un hito en la industria con un nuevo y mayor nivel de certificación de ciberseguridad para NMC

Recientemente anunciamos un hito en la industria, ya que nuestra gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) NMC logró la designación de Nivel de Seguridad 2 (SL2) según la norma IEC 62443-4-2 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

Con TÜV Rheinland certificando de forma independiente la plataforma EcoStruxure IT NMC, estamos asegurando que nuestros productos diseñados para entornos de centros de datos e IT distribuidos cumplan con un conjunto de requisitos de seguridad bien definidos y se sometan a pruebas y evaluaciones exhaustivas. La certificación SL2 proporciona requisitos más estrictos y una mayor resiliencia de seguridad que SL1, que obtuvimos el año pasado.

Pero no nos detuvimos con el nivel de seguridad pionero en la industria para el NMC. TÜV Rheinland también ha certificado que nuestros procesos de desarrollo cumplen tanto con la norma IEC 62443-4-1 como con la norma ISASecure® Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA). Esta doble certificación ayuda a reducir aún más los riesgos para la infraestructura crítica.

Liderando el camino en infraestructura de IT cibersegura

Cuando se trata de infraestructura cibersegura, el equipo de EcoStruxure IT está liderando el camino. Nuestra filosofía es que los clientes requieren que sus proveedores ofrezcan productos seguros, procesos de desarrollo seguros y una forma fácil de gestionar las actualizaciones de firmware. Nuestras certificaciones duales de ciberseguridad combinadas con la nueva herramienta SNS ayudan a nuestros clientes a lograr esta filosofía.

Con nuestro enfoque integral de ciberseguridad, estamos reduciendo la brecha para los ejecutivos que saben lo que necesitan hacer pero no saben cómo lograrlo. Como nuestros clientes ya saben, el equipo de EcoStruxure IT está aquí para asociarse con ellos y hacer que su infraestructura de IT sea un lugar menos arriesgado y más seguro.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.