En un mundo hiperconectado en el que las organizaciones dependen de servicios digitales siempre disponibles, incluso interrupciones breves pueden tener un fuerte impacto operativo, financiero y reputacional. Para los partners del canal, este cambio representa una oportunidad clave para pasar de un soporte reactivo a ofrecer soluciones proactivas basadas en la resiliencia, algo que los clientes demandan cada vez más.
A medida que los entornos de IT y OT convergen y el edge computing se expande, aumentan tanto la superficie de ataque como la complejidad operativa. Según Omdia, esta convergencia, unida a la elevada dependencia de infraestructuras heredadas, está ampliando significativamente la superficie de ciberataque, incrementando el riesgo de interrupciones a medida que sistemas OT antes aislados —como redes eléctricas o plantas de fabricación— quedan expuestos a amenazas propias del entorno IT.
Al mismo tiempo, los clientes gestionan entornos más distribuidos que nunca. Sucursales de retail, centros sanitarios, instalaciones industriales y oficinas remotas suelen operar sin personal IT dedicado, lo que genera importantes lagunas de visibilidad y dificulta la detección temprana de incidencias, la respuesta rápida y la prevención del tiempo de inactividad.
Da un soporte reactivo a una resiliencia proactiva
Tradicionalmente, la resiliencia se entendía como una estrategia de respaldo: instalar un SAI, incorporar redundancia y actuar cuando algo fallaba. Ese modelo ya no es suficiente.
Los clientes ahora esperan:
- Disponibilidad continua en entornos distribuidos
- Detección temprana de riesgos en la infraestructura
- Recuperaciones más rápidas ante incidentes
- Gestión simplificada de entornos TI multisede
Este cambio viene impulsado por el creciente coste del downtime. Desde transacciones interrumpidas y líneas de producción detenidas, hasta sistemas sanitarios inoperativos, los fallos de infraestructura afectan directamente al negocio. Solo los fabricantes de Reino Unido y la UE podrían llegar a perder hasta 157.000 millones de libras en 2026 debido al tiempo de inactividad.
Para los partners del canal, esto marca un punto de inflexión estratégico.
Además de competir por hardware, los partners pueden liderar ofreciendo resultados de resiliencia, posicionando las soluciones alrededor del uptime, la continuidad y la eficiencia operativa. Esto desplaza la conversación del precio al valor, y de ventas puntuales a relaciones de servicio a largo plazo.
La resiliencia como un diferenciador competitivo para los partners
Integrar la resiliencia en las estrategias de infraestructura permite a los partners:
- Diferenciarse más allá del hardware comoditizado
- Reducir intervenciones de soporte de emergencia
- Ofrecer servicios gestionados y recurrentes
- Fidelizar a largo plazo
- Convertirse en asesores estratégicos de infraestructura
Las organizaciones están empezando a evaluar a proveedores y partners en base a su capacidad de ofrecer resiliencia: evaluación de riesgos, preparación ante incidentes y planificación de continuidad. Los servicios de diseño y asesoría crecerán un 14 % hasta alcanzar los 34.000 millones de dólares en 2026, dentro de un mercado global de ciberseguridad valorado en 311.000 millones, lo que demuestra la creciente demanda de orientación estratégica.
La resiliencia empieza por la energía y la visibilidad
Aunque a menudo se asocia la resiliencia con el software o la ciberseguridad, la capa física de la infraestructura juega un papel igual de crítico. Las interrupciones eléctricas, los problemas ambientales o los fallos no detectados siguen siendo causas frecuentes de downtime, especialmente en entornos edge donde la supervisión presencial es limitada.
Una estrategia de infraestructura resiliente debe incluir:
- Protección eléctrica fiable
- Monitorización en tiempo real
- Gestión remota segura
- Capacidades de mantenimiento predictivo
Schneider Electric sitúa la resiliencia en el corazón de la arquitectura TI, garantizando disponibilidad de edge a core mediante un ecosistema integrado de energía, monitorización y servicios de ciclo de vida.
Energía fiable como primera capa de resiliencia
Los SAI y la distribución inteligente de energía son la base de entornos TI resilientes. Las soluciones APC™ están diseñadas para mantener el uptime y proteger los sistemas críticos frente a perturbaciones y cortes eléctricos.
Para entornos de alta densidad, la NetShelter™ Advanced Rack PDU permite una distribución de energía escalable y fiable. Combinada con racks APC equipados con Network Management Card 3 (NMC3), los partners pueden ofrecer supervisión remota segura y respuestas rápidas ante eventos en infraestructuras distribuidas, especialmente valioso en despliegues edge con acceso físico limitado.
Monitorización proactiva con EcoStruxure™ IT
La resiliencia no consiste solo en evitar fallos: es detectar riesgos antes de que escalen.
EcoStruxure™ IT ofrece monitorización cifrada, en tiempo real, de energía, condiciones ambientales y equipos conectados en múltiples ubicaciones. Su panel centralizado permite identificar anomalías, realizar mantenimiento predictivo y reducir el downtime no planificado.
Para los partners, esto supone:
- Gestión simplificada de entornos multisede
- Detección y resolución más rápidas
- Menor carga operativa
- Una plataforma escalable para servicios gestionados
Refuerzo de la continuidad con los servicios EcoCare™
Mantener la resiliencia exige optimizar, actualizar y dar soporte continuo a la infraestructura.
Los servicios EcoCare™ proporcionan diagnósticos continuos, soporte experto y mantenimiento durante todo el ciclo de vida, ayudando a mantener el máximo rendimiento y minimizar riesgos. Para los partners, esto genera ingresos recurrentes y reduce la dependencia del modelo reactivo tradicional.
Resiliencia escalable para entornos distribuidos
Los clientes se enfrentan a un reto creciente: mantener resiliencia en entornos multisede y multivendedor con herramientas fragmentadas.
El ecosistema unificado de Schneider Electric —infraestructura segura, EcoStruxure IT y servicios EcoCare— permite a los partners ofrecer:
- Resiliencia estandarizada
- Supervisión centralizada
- Gestión simplificada
- Mejor eficiencia energética y optimización de activos
Ideal para sectores como retail, sanidad, educación o ciencias de la vida.

Da el siguiente paso
La resiliencia se está convirtiendo en un diferenciador clave en la infraestructura TI moderna. Los partners que ofrezcan soluciones proactivas, integradas y orientadas a la resiliencia estarán mejor posicionados para crecer a largo plazo.
Para obtener una visión completa del portfolio integral de infraestructura IT de Schneider Electric, lee nuestro blog anterior.
Descarga la Guía de Soluciones de Resiliencia y Ciberseguridad para los sectores de Sanidad, Retail, Educación y Ciencias de la Vida para diseñar una infraestructura resiliente y preparada para el futuro, adaptada a las necesidades de tus clientes.
Con Schneider Electric como partner tecnológico de confianza, podrás ayudar a tus clientes a asegurar el uptime, simplificar operaciones y construir infraestructuras preparadas para las exigencias de un mundo hiperconectado.

Añadir comentario