Buenas prácticas para el despliegue de servidores refrigerados por líquido en centros de datos de IA

La refrigeración líquida se ha convertido en un elemento clave para los centros de datos de IA modernos , a medida que las instalaciones se adaptan para gestionar cargas de trabajo de alta densidad, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático. Dado que las cargas de trabajo de IA generan mayores densidades de calor, se prevé que el mercado de la refrigeración líquida experimente un rápido crecimiento, con pronósticos que proyectan un crecimiento anual superior al 30 % durante la segunda mitad de esta década. Además de permitir mayores densidades, la refrigeración líquida  mejora la eficiencia térmica, reduce los costes operativos y optimiza la eficiencia energética. Su implementación requiere equipos especializados como unidades de distribución de refrigerante (CDU), placas frías, colectores en rack e intercambiadores de calor de puerta trasera (RDHx).

Esta entrada de blog desglosa las consideraciones prácticas para la implementación de servidores refrigerados por líquido en centros de datos de IA, incluyendo:

  • Casos de uso de la refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA
  • Componentes clave de la infraestructura para servidores refrigerados por líquido
  • Mejores prácticas de implementación para evitar riesgos de rendimiento y fiabilidad.
  • Cómo la refrigeración líquida contribuye a la sostenibilidad y a los objetivos ESG.
Refrigeración líquida para centros de datos de IA

Cómo diseñar un centro de datos para refrigeración líquida: requisitos clave, escalabilidad y preparación para la IA.

Fase 1: Consideraciones de diseño

Comience con una evaluación exhaustiva de los requisitos de diseño del centro de datos para la refrigeración líquida, teniendo en cuenta la infraestructura y las futuras demandas de carga de trabajo. Para aplicaciones de alto rendimiento como la IA y la computación de alto rendimiento (HPC), es posible que una arquitectura de refrigeración líquida directa al chip ofrezca el mejor enfoque.

  • Las tecnologías esenciales, como las unidades de distribución de refrigerante  (CDU, por sus siglas en inglés), regulan la temperatura y el caudal del refrigerante, garantizando la eficiencia en los sistemas monofásicos. 
  • Los colectores integrados en el bastidor  distribuyen el refrigerante a cada placa fría, proporcionando conexiones herméticas para facilitar el mantenimiento.
  • Las placas de refrigeración , montadas directamente sobre las CPU y las GPU, disipan el calor de los componentes de forma más eficaz que los métodos tradicionales, lo que las hace fundamentales para cargas de trabajo de alta densidad energética.
  • Involucrar a los socios de diseño desde las primeras etapas del diseño de centros de datos con refrigeración líquida garantiza que los componentes se ajusten a las necesidades operativas. Considere los costos de capital iniciales y la escalabilidad para evitar costosas modificaciones posteriores.

Explore los recursos de refrigeración líquida preparados para la IA.

Estrategias de implementación de refrigeración líquida: Garantizar la compatibilidad y la seguridad.

Fase 2: Estrategia de despliegue

Una estrategia de despliegue sin contratiempos requiere una estrecha colaboración entre las partes interesadas. Los operadores de centros de datos, los integradores de sistemas y los proveedores de refrigeración deben trabajar juntos en tareas como el diseño de la unidad de distribución de refrigerante (CDU) y la implementación de la infraestructura de refrigeración líquida para racks de IA de alta densidad. Antes de implementar la refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA y HPC, verifique que la infraestructura de sus instalaciones pueda albergar las CDU, las placas frías y  los intercambiadores de calor de la puerta trasera.  Estos componentes disipan el calor del refrigerante antes de su reciclaje.

Las pruebas para evaluar las mejoras en la eficiencia energética, como la reducción del Índice de Eficiencia Energética (PUE), son esenciales para validar las mejoras de rendimiento. Se deben implementar protocolos de seguridad, como sistemas de detección de fugas y colectores de desconexión rápida en el rack, para mitigar los riesgos operativos. Las pruebas de rendimiento exhaustivas, junto con una documentación detallada, garantizan que su sistema sea energéticamente eficiente y seguro.

Mantenimiento de centros de datos refrigerados por líquido: Mejores prácticas para una mayor longevidad y eficiencia.

Fase 3: Elementos esenciales de mantenimiento

Un mantenimiento eficaz  es fundamental para el éxito a largo plazo de la refrigeración líquida en cargas de trabajo de IA y HPC. Inspeccione periódicamente componentes clave como las unidades de refrigeración, los colectores en rack y las placas frías para prevenir fugas, obstrucciones o fallos del sistema. La redundancia en la infraestructura de refrigeración líquida evita interrupciones en las operaciones, incluso en caso de fallo de algún componente.

Los intercambiadores de calor de las puertas traseras también requieren mantenimiento para garantizar una disipación de calor uniforme y el reciclaje del refrigerante. La capacitación continua de los equipos de mantenimiento y las sólidas alianzas con los proveedores ayudan a resolver los problemas con rapidez. Las evaluaciones periódicas optimizan el rendimiento del sistema y permiten realizar actualizaciones oportunas para mantener la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Maximizar la eficiencia y la sostenibilidad de los centros de datos con refrigeración líquida.

Según Accenture, las emisiones de carbono de la IA podrían representar el 3,4 % de las emisiones globales totales. Abordar los objetivos de sostenibilidad debe seguir siendo una prioridad, y la refrigeración líquida representa un avance clave para lograr operaciones de centros de datos energéticamente eficientes y sostenibles. Al centrarse en el diseño, la implementación y el mantenimiento proactivo, los operadores pueden aprovechar todo el potencial de los sistemas de refrigeración líquida y componentes especializados como las unidades de distribución de carbono (CDU), las placas frías, los colectores en rack y los intercambiadores de calor de la puerta trasera.

Estas buenas prácticas ayudan a mantener la máxima eficiencia operativa y a prolongar la vida útil de la infraestructura crítica. Este enfoque de refrigeración líquida también respalda los objetivos ESG y de sostenibilidad de los centros de datos para garantizar una operación ambientalmente responsable.

Recursos para la implementación de centros de datos refrigerados por líquido

Al abordar la refrigeración líquida como un sistema integrado y centrarse en un diseño cuidadoso, una implementación coordinada y un mantenimiento proactivo, los operadores de centros de datos pueden lograr mayores densidades, mejorar la eficiencia y avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad sin comprometer la fiabilidad. Para obtener más información sobre cómo planificar, implementar y escalar la refrigeración líquida para centros de datos preparados para IA, consulte nuestros recursos sobre refrigeración líquida .

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.