Cargas de trabajo de IA y refrigeración líquida directa al chip: El futuro de la computación de alto rendimiento (HPC).

La inteligencia artificial (IA) está impulsando cambios transformadores en prácticamente todos los sectores, mejorando desde el análisis predictivo en finanzas hasta las herramientas de diagnóstico en el sector sanitario. Estos avances se basan en algoritmos complejos y grandes conjuntos de datos utilizados por los Modelos de Lenguaje a Gran Escala (LLM, por sus siglas en inglés), que aumentan significativamente las exigencias computacionales. A medida que se multiplican las aplicaciones de IA, se amplían los límites de la computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) y se requieren soluciones avanzadas de gestión térmica para las cargas de trabajo de LLM y soluciones de infraestructura de acceso directo al chip.

Gestión térmica avanzada para LLM

Desafíos de la generación de calor en entornos de IA y computación de alto rendimiento (HPC)

Los entornos de IA y HPC generan mucho más calor que la computación tradicional, lo que supone un reto importante para los centros de datos de IA . La densidad de potencia media de un rack hoy en día ronda los 15 kW/rack, pero las cargas de trabajo de IA y LLM impulsarán una densidad de entre 60 y 120 kW/rack, según las previsiones del sector .

Los métodos tradicionales de refrigeración por aire resultan insuficientes, especialmente ante las elevadas cargas térmicas que generan los procesadores de IA modernos. Una gestión térmica eficaz para las cargas de trabajo de LLM es crucial para mantener un rendimiento y una fiabilidad óptimos. El sobrecalentamiento puede provocar fallos en los equipos y reducir la vida útil de los componentes críticos.

concepto de refrigeración líquida directa al chip

Ventajas de las soluciones de refrigeración líquida directa al chip

Cómo la refrigeración líquida supera a la refrigeración por aire

Las soluciones de infraestructura de conexión directa al chip que utilizan refrigeración líquida para disipar el calor ofrecen varias ventajas sobre la refrigeración por aire tradicional. La principal de ellas es que  la refrigeración líquida puede ser hasta 3000 veces más eficaz que el aire para capturar el calor. Otros beneficios incluyen:

  • Eficiencia energética : La refrigeración líquida consume mucha menos energía en comparación con los métodos de refrigeración tradicionales de los centros de datos, lo que mejora la eficiencia energética general.
  • Rendimiento máximo : Los sistemas pueden mantener un rendimiento óptimo con la capacidad de aumentar significativamente el consumo de energía por procesador.
  • Seguridad : Al utilizar fluidos a base de agua y no conductores, las soluciones de refrigeración ofrecen entornos más seguros tanto para el personal como para los equipos.
  • Impacto ambiental : Las soluciones innovadoras de impresión directa en chips pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono, ahorrar energía y disminuir la contaminación acústica. Esto genera un efecto dominó que reduce la dependencia de los sistemas de refrigeración por aire tradicionales, como enfriadoras, condensadores y unidades CRAC/CRAH.

Al absorber y disipar directamente el calor de los componentes más calientes, como las GPU y los chipsets de IA, la refrigeración líquida proporciona una gestión térmica superior. Mantiene los procesadores de IA a temperaturas de funcionamiento óptimas, mejorando el rendimiento y la fiabilidad.

Soluciones de gestión térmica de vanguardia de Schneider Electric

Unidades de distribución de refrigerante (CDU)

Las unidades de distribución de refrigerante (CDU) de Motivair by Schneider Electric distribuyen eficientemente el refrigerante por todo el centro de datos, admitiendo capacidades de refrigeración de 105 kW a 2,3 MW, esenciales para gestionar las cargas térmicas de las cargas de trabajo LLM y los procesadores de IA.

Intercambiadores de calor para puertas traseras ChilledDoor® (RDHx)

Este innovador producto proporciona refrigeración bajo demanda mediante el uso de aire refrigerado por líquido para eliminar el calor de los procesadores de alta potencia, con una capacidad de refrigeración de hasta 75 kW, lo que garantiza una regulación eficiente de la temperatura.

Placas de refrigeración Dynamic®

Diseñados para la escalabilidad, estos componentes en soluciones de infraestructura de refrigeración directa al chip ofrecen un rendimiento excepcional. Pueden refrigerar procesadores con una potencia térmica de hasta 1500 vatios. Los modelos de procesadores compatibles incluyen AMD, NVIDIA, Intel y chips personalizados.

Colectores en bastidor

Los colectores personalizados de acero inoxidable utilizados en las soluciones de infraestructura de conexión directa al chip permiten la circulación entre los circuitos de placas frías y las unidades de distribución de refrigerante (CDU), lo que garantiza una integración perfecta y una distribución eficiente del refrigerante dentro del centro de datos.

Enfriadoras centrífugas sin aceite

A medida que aumentan las necesidades de refrigeración de los centros de datos, la eficiencia se vuelve tan importante como la capacidad. Estas soluciones de refrigeración gratuita, por aire y por agua ayudan a ahorrar energía y reducir las emisiones, proporcionando una capacidad de refrigeración de hasta 2,5 MW y temperaturas de ajuste de hasta 33 °C (aproximadamente 94 °F) para aplicaciones de refrigeración por aire y por líquido.

Tendencias futuras en IA y gestión térmica para LLM

Innovaciones y predicciones para soluciones de refrigeración basadas en IA

A medida que la IA continúa evolucionando, la demanda de una gestión térmica eficiente seguirá creciendo. Schneider Electric, junto con Motivair, se compromete a anticiparse a estas nuevas demandas mediante la innovación y la mejora de las soluciones de infraestructura de refrigeración directa al chip. Las soluciones de refrigeración sostenibles desempeñarán un papel fundamental en el futuro de la IA y la computación de alto rendimiento (HPC), garantizando que estos sistemas sigan siendo eficientes y fiables. Los expertos predicen que la integración de soluciones de refrigeración avanzadas será clave para impulsar los avances de la próxima generación de IA.

Avanzando con la IA

Garantizar un rendimiento fiable de la IA con una gestión térmica avanzada.

La combinación de IA y soluciones de infraestructura de acceso directo al chip representa una sinergia perfecta para la computación de alto rendimiento. A medida que las aplicaciones de IA crecen y las demandas computacionales aumentan, las soluciones de refrigeración avanzadas se vuelven cruciales. Los productos de refrigeración líquida de vanguardia de Schneider Electric proporcionan la gestión térmica necesaria para que las cargas de trabajo de LLM y los sistemas de IA funcionen de manera fluida y eficiente. Para quienes buscan mejorar la fiabilidad y el rendimiento de sus entornos de IA y HPC, Schneider Electric ofrece soluciones integrales para abordar estos desafíos de frente.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.