Lecciones de refrigeración líquida desde la computación de alto rendimiento hasta las fábricas de IA: Cómo habilitar centros de datos de IA de próxima generación

Durante más de 15 años, Motivair ha sido fundamental en la refrigeración de las supercomputadoras más potentes del mundo. Esta trayectoria abarca una evolución que va desde los primeros avances a escala petaflop hasta la llegada de sistemas a escala exaflop como Frontier , Aurora y El Capitan , y ahora hasta el auge de las fábricas de IA.

Cada generación reveló la misma verdad: los límites de rendimiento no vienen determinados únicamente por el diseño del silicio, sino por la capacidad de refrigerar la enorme potencia que lo alimenta. La potencia genera rendimiento, pero solo si se puede gestionar.

El sistema de refrigeración líquida de precisión de Motivair permitió que las GPU en sistemas HPC y de exaescala funcionaran con una utilización sostenida, lecciones que ahora se aplican directamente a la era de la IA actual.

De las fábricas de computación de alto rendimiento a las de inteligencia artificial: Ampliando el desafío de la refrigeración.

Cuando la computación a escala peta llegó a finales de la década de 2000, los racks comenzaron a superar los 20-50 kW, llevando al límite la capacidad de refrigeración por aire. El salto a la escala exa solo fue posible con refrigeración líquida, a medida que la densidad de los racks aumentaba hasta los 300-400 kW e incluso más. Motivair diseñó sistemas para gestionar estas cargas de forma fiable, lo que permitió a plataformas como Frontier y El Capitan mantener un rendimiento máximo.

Hoy en día, los centros de datos se están preparando para replicar esos mismos perfiles térmicos, no en un puñado de supercomputadoras, sino en decenas de miles de racks en fábricas de IA.

Las leyes de la física no han cambiado. Las GPU siguen requiriendo una refrigeración precisa para alcanzar su máximo rendimiento. Lo que ha cambiado es la escala.

Variables clave de ingeniería térmica: Caída de presión, ΔT y caudal.

La computación a exaescala y la IA comparten los mismos parámetros: caída de presión, ΔT y caudal. Si bien hay más en juego, los principios fundamentales se mantienen.

  • Caída de presión : La resistencia excesiva reduce la eficiencia, sobrecarga las bombas y provoca una refrigeración desigual de los chips. Los circuitos de refrigeración líquida diseñados por Motivair mantienen la presión dentro de los límites especificados, garantizando el rendimiento en miles de GPU.
  • Delta T (ΔT) : Si es demasiado pequeño, se desperdicia capacidad; si es demasiado grande, el silicio se sale de los rangos seguros. Motivair estabiliza ΔT para que las GPU mantengan velocidades de reloj constantes, desde servidores individuales hasta centros de datos completos.
  • Caudal : Los aceleradores modernos necesitan entre 1 y 1,5 litros por minuto por kW a menos de 3 PSI. Los circuitos de caudal insuficientes limitan el rendimiento del silicio; un exceso de suministro supone un desperdicio de energía. Motivair optimiza las unidades de distribución de refrigerante , los circuitos TCS y los colectores para proporcionar los perfiles de caudal exactos que requieren las GPU.

Si los bucles se gestionan incorrectamente, las GPU pierden rendimiento y, en consecuencia, todo el centro de datos. Motivair elimina esa incertidumbre, garantizando que los sistemas rindan al máximo de su capacidad nominal.

Por qué las lecciones de HPC son importantes para las fábricas de IA.

En la computación de alto rendimiento (HPC), un sistema de refrigeración mal gestionado puede costar millones. En las fábricas de IA, donde las sesiones de entrenamiento pueden consumir miles de millones, los riesgos se multiplican. La computación a exaescala nos enseñó una regla sencilla: cada vatio de capacidad de procesamiento requiere más de un vatio de planificación térmica.

A escala de IA, el desafío no solo es mayor, sino también más amplio. El éxito requiere una infraestructura de refrigeración integral, modular, repetible y con mantenimiento a escala industrial. Motivair cubre esta brecha, aplicando su probada experiencia en computación de alto rendimiento (HPC) a implementaciones globales de IA.

Cómo Motivair permite que las fábricas de IA cuenten con refrigeración de precisión

La tecnología de refrigeración líquida de Motivair fue fundamental en la frontera de la exaescala, permitiendo que las GPU en sistemas como Frontier, Aurora y El Capitan mantuvieran un rendimiento constante sin estrangulamiento térmico. Hoy en día, esa misma experiencia refrigera centros de IA, con unidades de refrigeración líquida (CDU), ChilledDoors® , placas frías y colectores diseñados para escalar desde racks de 100 kW hasta campus de varios megavatios.

De cara al futuro, las hojas de ruta de los semiconductores apuntan hacia núcleos más densos, memoria HBM avanzada y diseños con prioridad en la refrigeración líquida. Motivair proporciona la fiabilidad y la repetibilidad de las que dependen dichas hojas de ruta.

La refrigeración líquida define lo que es posible.

La exaescala nos mostró el límite: la gestión térmica define las posibilidades. Las fábricas de IA magnifican lo que está en juego: miles de racks, miles de millones de horas de entrenamiento, todo dependiendo de la precisión de la refrigeración.

Con las soluciones de refrigeración líquida de Motivair para fábricas de IA, que controlan la caída de presión, la diferencia de temperatura (ΔT) y el caudal, los chips como los de NVIDIA o AMD no solo funcionan, sino que liberan todo su potencial. La revolución de la IA no estará definida únicamente por los chips, sino por los sistemas de refrigeración que les permiten funcionar a pleno rendimiento.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.