El liderazgo en IA no se determinará por quién construya primero la mayor fábrica de IA , sino por quién implemente la capacidad de procesamiento más rápidamente. Las organizaciones que están ganando terreno hoy en día no esperan años por nuevos campus diseñados específicamente para ello. Están instalando clústeres de GPU de menor densidad dentro de las instalaciones existentes, extrayendo nueva capacidad de IA de la infraestructura ya conectada a los ecosistemas de energía, refrigeración y red.
Conclusiones clave
- La velocidad es clave. La modernización de los centros de datos existentes permite una implementación más rápida de la IA.
- La refrigeración líquida es fundamental. Permite alcanzar mayores densidades de racks dentro de las limitaciones de la infraestructura existente.
- No es una solución adecuada para todas las instalaciones. La modernización de centros de datos en terrenos industriales abandonados depende de la infraestructura disponible.
- Las actualizaciones por fases reducen el riesgo. La ejecución modular, rack por rack, admite transiciones híbridas aire/líquido.
- Evaluar los modelos de implementación para la refrigeración líquida. Los sistemas de alimentación, refrigeración y monitorización deben funcionar conjuntamente.
Por qué las implementaciones en terrenos contaminados aceleran el crecimiento de la IA
Si bien las fábricas de IA construidas específicamente para este fin —centros de datos de nueva construcción optimizados para IA— acaparan los titulares, las implementaciones en terrenos ya urbanizados ofrecen mayor rapidez en la generación de ingresos, menor exposición al capital y la capacidad de escalar de forma incremental; todas ellas ventajas cruciales en un mercado donde los ciclos de los semiconductores se mueven más rápido que los plazos de construcción.
La mayoría de los proveedores de centros de datos ya cuentan con infraestructura ubicada cerca de los datos, los usuarios y las redes, lo que hace que la modernización de los centros de datos para IA sea más conveniente que empezar desde cero. Esto les permite satisfacer la creciente demanda de IA con mayor rapidez.

Al acelerar la llegada al mercado, los proyectos de modernización de centros de datos existentes ofrecen una ventaja competitiva. Este enfoque elimina los desafíos asociados con la construcción de nuevos centros de datos, como los retrasos en la interconexión a la red, la disponibilidad limitada de terrenos y la monetización de activos. La implementación de IA en centros de datos existentes facilita el crecimiento, en lugar de ser una solución provisional, lo que permite a los operadores obtener ingresos más rápidamente.
Explore los recursos de refrigeración líquida preparados para la IA.
Restricciones de infraestructura en los centros de datos existentes
La modernización de los centros de datos exige superar limitaciones que pueden resolverse con refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA . La IA acelera la densificación de los centros de datos y concentra el calor y la energía a nivel de rack y chip. Sin embargo, las instalaciones existentes se diseñaron para densidades de rack más bajas y refrigeración por aire, no para racks de alta densidad para IA. Los espacios existentes tienen diseños de rack fijos y límites de carga en el suelo.
Otras limitaciones incluyen la capacidad o disponibilidad limitada de agua refrigerada, sistemas de distribución de energía dimensionados para cargas de racks bajas, techos bajos y restricciones de flujo de aire. Los operadores también desean evitar los riesgos asociados con las actualizaciones de centros de datos en funcionamiento, que pueden interrumpir las operaciones.
Cómo la refrigeración líquida permite las adaptaciones de IA.
Sin embargo, la implementación de refrigeración líquida para la modernización de la infraestructura de IA resuelve estos problemas. La refrigeración líquida elimina el calor en su origen, lo que reduce la necesidad de rediseñar el flujo de aire. Permite mayores densidades de racks con algunos ajustes en las instalaciones, en lugar de una modernización completa. Los operadores pueden implementar la IA de forma gradual a medida que aumenta la demanda.
Este enfoque simplifica la integración con los sistemas mecánicos existentes y permite estrategias de disipación de calor localizadas a nivel de rack. Como resultado, la modernización de instalaciones más pequeñas o con espacio limitado resulta más factible.
Modelos de implementación para refrigeración líquida en terrenos contaminados.
Implementar IA en centros de datos existentes suele ser posible, pero requiere un cambio de refrigeración por aire a refrigeración líquida. Las estrategias que puede considerar para implementar refrigeración líquida en una instalación existente incluyen las siguientes:
- Escalado localizado y disipación de calor: la transición a la refrigeración líquida completa puede realizarse por etapas en toda la instalación, evitando interrupciones. Las actualizaciones localizadas con refrigeración líquida directa al chip en el rack evitan grandes modificaciones en la planta central, lo que resulta especialmente atractivo para los operadores de entornos de colocación y proveedores de servicios.
- Intercambiadores de calor de puerta trasera : el sistema de refrigeración para racks ChilledDoor® de Motivair mejora la gestión térmica de la GPU al estabilizar la temperatura del rack incluso bajo cargas de trabajo de IA máximas. Compatible con refrigeración por aire y refrigeración líquida asistida por aire, ofrece una opción ideal de refrigeración para servidores de IA en centros de datos que utilizan las GPU H100 y H200 de NVIDIA.
- Intercambiador de líquido a aire: para instalaciones sin acceso a agua, una opción disponible es implementar una unidad de disipación de calor (HDU) que elimina el calor de los servidores de IA y lo disipa en el aire. Este método no requiere canalizar el agua de la instalación hacia el rack.
- Modelo de ejecución modular: el despliegue por bastidores permite una ampliación gradual y la coexistencia de entornos híbridos de aire y líquido durante los periodos de transición. Para reducir el riesgo de ingeniería, los operadores pueden aprovechar diseños de referencia validados para condiciones de modernización. También conviene considerar componentes prefabricados, como salas de datos y bloques de alimentación. Esto permite la construcción y puesta en marcha fuera de las instalaciones para un despliegue acelerado.
- Integración de energía, controles y visibilidad: la modernización exitosa de instalaciones existentes requiere la sincronización de todos los componentes relevantes: distribución de energía (cables, barras colectoras), herramientas de monitoreo y visibilidad como el monitoreo DCIM para racks de alta densidad, así como controles del sistema de refrigeración. La energía y la refrigeración deben evolucionar conjuntamente para soportar mayores densidades de forma segura y predecible.
- Continuidad operativa: las actualizaciones por fases minimizan el tiempo de inactividad y protegen las cargas de trabajo existentes, lo que permite a los operadores ejecutar estrategias de servicio que garantizan la fiabilidad durante la transición.
Cuándo tienen sentido las actualizaciones parciales
No todas las instalaciones antiguas son aptas para la modernización con sistemas de refrigeración líquida de alta densidad. La modernización de centros de datos en terrenos industriales abandonados depende de la capacidad de infraestructura disponible y de su viabilidad económica. Cuando las limitaciones de energía, refrigeración o infraestructura son demasiado restrictivas, pueden ser necesarias actualizaciones parciales o nuevas construcciones. La clave reside en evaluar el rendimiento actual antes de determinar la densidad de IA que puede soportar.
Marco de decisión estratégica
La modernización de la refrigeración líquida para cargas de trabajo de IA en instalaciones existentes permite a los operadores de centros de datos y proveedores de servicios implementar capacidades de IA más rápidamente que con proyectos desde cero. Esto se traduce en un aumento de los ingresos por metro cuadrado en las salas de datos existentes, una menor inversión de capital y un riesgo operativo reducido en comparación con cambios de infraestructura completos. Esto les permite mantener una ventaja competitiva. La modernización de centros de datos existentes también proporciona una mayor adaptabilidad para futuras plataformas y cargas de trabajo. Es un enfoque inteligente para la modernización, que permite a los operadores convertir los centros de datos existentes, de activos subutilizados a motores de crecimiento. Las organizaciones que modernicen sus espacios existentes más rápidamente capturarán el crecimiento de la IA antes y de forma más eficiente. Para obtener orientación adicional, acceda al informe Implementación de cargas de trabajo de IA en centros de datos: ¿Modernización, subcontratación o construcción nueva? Un marco estratégico para la toma de decisiones.
Añadir comentario