Resumen ejecutivo
Las fábricas de IA están llevando los requisitos de energía y refrigeración de los centros de datos más allá de los límites tradicionales, lo que hace que la infraestructura integrada de centros de datos de IA sea esencial. A medida que aumenta la densidad de GPU, los operadores deben adoptar un enfoque integral, desde la red eléctrica hasta el chip y desde el chip hasta el sistema de refrigeración, combinando energía, refrigeración líquida y sistemas digitales en una arquitectura unificada. Este modelo integrado permite una implementación más rápida, una mayor eficiencia y un rendimiento escalable, lo que ayuda a las organizaciones a satisfacer la creciente demanda de IA.
Con las fábricas de IA llevando las densidades de potencia más allá de los límites de la infraestructura tradicional, es más importante que nunca que los centros de datos cuenten con un suministro eléctrico fiable y una refrigeración eficaz. Sin ellos, las GPU no pueden ofrecer su máximo rendimiento. Los procesadores generan mucho más calor que las cargas de trabajo tradicionales, lo que requiere sistemas avanzados de refrigeración líquida y métodos para una gestión térmica eficaz.
Por qué las fábricas de IA requieren un nuevo tipo de socio con experiencia en energía y refrigeración líquida.
A medida que los operadores se apresuran a implementar fábricas de IA, necesitan socios que comprendan la transferencia de energía en toda la infraestructura del centro de datos y reconozcan que la refrigeración líquida es ahora una parte fundamental de la infraestructura de IA de extremo a extremo, desde el chip hasta el enfriador. A diferencia de la refrigeración por aire tradicional, la refrigeración líquida se extiende directamente desde el servidor y requiere sistemas de tuberías integrados para hacer circular el refrigerante entre los equipos de TI y los enfriadores. Esta complejidad afecta a cada capa del centro de datos, desde las instalaciones hasta la sala, la fila, el rack y, en última instancia, el chip.

Históricamente, los operadores adquirían racks, energía y refrigeración de múltiples proveedores. Sin embargo, a medida que las instalaciones modernizan o construyen nueva infraestructura para cargas de trabajo de IA, coordinar a múltiples proveedores aumenta el riesgo y la complejidad. Una mayor eficiencia y confiabilidad se logran con un único socio integrado capaz de diseñar y suministrar un ecosistema de energía y refrigeración totalmente sincronizado.
La reciente adquisición de Motivair por parte de Schneider Electric refuerza su enfoque integral, que combina energía, refrigeración líquida e infraestructura digital, junto con una presencia global en la fabricación, para ayudar a los operadores a implementar fábricas de IA más rápidamente y a escalar con confianza.
Por qué los centros de datos de IA requieren infraestructura integrada de refrigeración y alimentación eléctrica.
La IA requiere un enfoque de refrigeración integrado, a diferencia de la práctica anterior de añadir productos de refrigeración aislados según fuera necesario. Es fundamental tender un puente entre las instalaciones y la infraestructura, permitiendo a los operadores gestionar la refrigeración de los centros de datos de forma integral al implementar clústeres de IA de alta densidad, manteniendo la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento. Durante años, Motivair ha sido pionera en la refrigeración líquida avanzada que disipa el calor directamente de las CPU y GPU en entornos de computación de alto rendimiento (HPC) y exaescala. Las innovaciones en refrigeración y las prácticas de ingeniería térmica desarrolladas para estos entornos se están convirtiendo en la base del diseño de centros de datos para IA.
Motivair de Schneider Electric ofrece un ecosistema completo de refrigeración líquida, que incluye:
- Platos fríos
- Unidades de distribución de refrigerante (CDU)
- Colectores dentro del bastidor
- Intercambiadores de calor de la puerta trasera (RDHx)
Schneider Electric también proporciona la infraestructura de energía resiliente necesaria para dar soporte a centros de datos de IA de alta densidad. A medida que los clústeres de GPU elevan la demanda de energía a niveles sin precedentes, los sistemas confiables de alimentación ininterrumpida (UPS), las unidades de distribución de energía (PDU) y la distribución eléctrica se vuelven fundamentales para mantener la disponibilidad y el rendimiento. La monitorización integrada, los servicios globales y el soporte durante todo el ciclo de vida ayudan a los operadores a optimizar la eficiencia y mantener las operaciones a medida que la infraestructura de IA crece.
En entornos con alta densidad de IA, incluso pequeños desequilibrios entre la carga eléctrica y la disipación térmica pueden provocar sobrecalentamientos, estrangulamiento térmico o inestabilidad del sistema. Un enfoque integral garantiza un diseño sincronizado de la distribución de energía, los caudales, la presión y la capacidad de intercambio de calor. Esta sincronización es fundamental para mantener el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia a gran escala. Considerar uno de estos aspectos como secundario introduce riesgo de fallos en entornos de alta densidad.
Capacidad de fabricación global: una misión fundamental para el crecimiento de los centros de datos de IA.
La demanda de IA está creciendo a un ritmo mayor que la infraestructura necesaria para respaldarla. La construcción de fábricas de IA requiere tecnologías de refrigeración especializadas, infraestructura eléctrica, capacidad de fabricación y logística global coordinada.
La infraestructura de IA no se trata solo de innovación en ingeniería; se trata de quién puede suministrar equipos a gran escala. Su crecimiento es más rápido de lo que las cadenas de suministro tradicionales pueden soportar. La red de fabricación global de Schneider Electric ayuda a cerrar esa brecha. Las soluciones de refrigeración líquida Motivair de Schneider Electric se producen en Estados Unidos, India e Italia, lo que proporciona a los operadores de centros de datos la escala geográfica y la capacidad de producción necesarias para implementar rápidamente infraestructura de IA de alta densidad. Esta presencia global reduce el riesgo en la cadena de suministro, acelera los plazos de entrega y permite a los operadores poner en marcha la capacidad de IA más rápidamente, con el respaldo de los sistemas eléctricos y de refrigeración especializados que requieren las fábricas de IA modernas.
La importancia del diseño digital y la gestión del ciclo de vida para los centros de datos de IA
La infraestructura de IA también debe diseñarse como una plataforma integrada, y Schneider Electric reúne la potencia, la refrigeración y las capacidades digitales necesarias para hacerlo posible. Estas incluyen los gemelos digitales ETAP (Electrical Transient Analyzer Program) y el software para el diseño, modelado y simulación de sistemas eléctricos, así como el software industrial de AVEVA .
Gracias a estas plataformas, los equipos de construcción pueden diseñar infraestructuras integradas de energía, refrigeración y digitales antes de que comience la obra. El software de simulación y modelado permite validar escenarios y ofrecer soluciones a los problemas que surjan durante la construcción. Esto también contribuye a acelerar la comercialización para satisfacer la alta demanda de fábricas con inteligencia artificial.
Tras la implementación, Schneider Electric brinda soporte a los operadores a través de:
- Monitoreo en tiempo real
- Software de optimización
- Mantenimiento predictivo
- Servicios de ciclo de vida
Ampliar las fábricas de IA requiere una infraestructura integrada de energía, refrigeración y digital.
Para escalar con éxito en la era de la IA, se necesita un nuevo tipo de socio de infraestructura. La creación y operación de centros de IA exige una amplia experiencia en energía, refrigeración e infraestructura digital, junto con la capacidad de implementar estos sistemas de forma fiable a escala global. Por ello, Schneider Electric está integrada en el ecosistema de la IA, colaborando estrechamente con diseñadores de chips como NVIDIA , fabricantes de servidores y otros proveedores de tecnología, en lugar de operar como un proveedor independiente.
Schneider Electric, junto con Motivair, comprende la realidad de construir y operar fábricas de IA y ofrece:
- Arquitectura integrada de alimentación y refrigeración líquida
- Diseño térmico y eléctrico integral
- Experiencia en el proceso desde el chip hasta el enfriador.
- Capacidad de fabricación global
- Diseño digital, modelado y soporte del ciclo de vida
¿Preparado para construir una infraestructura preparada para la IA?
Descubra cómo Schneider Electric y Motivair pueden ayudar a su organización a implementar una infraestructura integrada de energía, refrigeración y digital diseñada para la próxima generación de fábricas de IA.
Añadir comentario