Cómo la refrigeración líquida está redefiniendo la eficiencia de los centros de datos más allá del PUE

Durante años, la eficiencia se midió de una sola manera. Funcionó hasta que la IA cambió las reglas del juego. Las métricas tradicionales ya no cuentan toda la historia. La refrigeración líquida se está convirtiendo en el estándar para la infraestructura de IA, pero la forma en que medimos la eficiencia debe ir más allá del Power Usage Effectiveness (PUE), que solo captura el consumo energético adicional. La IA plantea una pregunta distinta: ¿cuánta capacidad de cómputo produce realmente esa energía?

Goldman Sachs estima que el 76% de los servidores de IA desplegados para finales de 2026 estarán refrigerados por líquido. A medida que se produce esta transición desde la refrigeración por aire, los operadores recurrirán a métricas como Power Compute Effectiveness (PCE) y Water Usage Effectiveness (WUE), además del PUE, como KPIs clave en centros de datos de IA. Esto es necesario porque el PUE solo compara la energía total de la instalación con la energía de TI, sin tener en cuenta el resultado computacional.

¿Qué está reemplazando al PUE en los centros de datos?

Incluso cuando los centros de datos operan con valores de PUE entre 1,4 y 1,8, los sistemas pueden ser ineficientes si limitan la densidad de racks, aumentan el flujo de aire y restringen el rendimiento computacional. El PUE mide el overhead energético, pero no es suficiente para cargas de trabajo intensivas de IA. Por eso se necesitan métricas como el PCE para evaluar la eficiencia real en la conversión de energía en resultados de IA.

¿Qué es el Power Compute Effectiveness (PCE)?

En los centros de datos de IA, la eficiencia ya no se mide solo por cuánta energía se usa, sino por lo que esa energía produce. El PCE cuantifica cuánto de la potencia disponible se utiliza realmente para computación útil.

Un PCE más alto significa que una mayor proporción de la energía suministrada se dedica activamente al cómputo, en lugar de estar infrautilizada o perderse debido a ineficiencias del sistema.

¿Por qué son importantes estas métricas?

Con el PCE como base, el rendimiento de la IA se evalúa en función de lo que realmente entrega la energía. Dos métricas clave impulsadas por resultados reflejan este cambio:

  • Tokens por watt: cantidad de trabajo de IA generado por unidad de energía
  • Coste por token: eficiencia con la que esa energía se convierte en salida útil o ingresos

A medida que las cargas de trabajo de IA crecen, los sistemas eléctricos alcanzan límites reales: la capacidad es finita, los costes aumentan y las ineficiencias se acumulan rápidamente. El PCE ayuda a visualizar estas dinámicas:

  • Más tokens por watt = mayor capacidad de cómputo rentable dentro de límites energéticos fijos
  • Menor coste por token = costes más previsibles y escalables

En la era de la IA, la ventaja no es para quien tiene más energía, sino para quien la convierte en computación de manera más eficiente.

¿Cómo mejora la refrigeración líquida la eficiencia y el rendimiento?

En entornos de IA, la eficiencia no depende de componentes individuales, sino de cómo la refrigeración, la energía y el cómputo funcionan como un sistema coordinado. La refrigeración líquida mejora el PUE, alcanzando valores de entre 1,05 y 1,15. Operadores líderes como Amazon Web Services reportan valores cercanos a 1,15 en toda su infraestructura.

Más allá del PUE, la refrigeración líquida permite:

  • Mayor densidad de racks sin limitaciones térmicas
  • Menor dependencia de sistemas de aire intensivos en energía
  • Rendimiento más estable de GPUs con menos limitaciones térmicas

Desde el punto de vista de diseño, permite mayores diferencias de temperatura (ΔT), extrayendo más calor, reduciendo la energía de bombeo y mejorando la eficiencia de transferencia térmica. Esto se traduce en un menor PUE debido a la reducción de pérdidas y un mayor PCE gracias al incremento del rendimiento.

¿Cómo se mide el WUE en centros refrigerados por líquido?

A medida que la refrigeración líquida se integra en las operaciones, se presta más atención al consumo de agua debido a objetivos de sostenibilidad, regulaciones y presión pública. El WUE compara el uso de agua de la instalación con el consumo energético del equipo de TI.

La refrigeración líquida directa al chip (DTC de una fase) influye en el WUE al cambiar cómo se elimina el calor y permitir mayor control del uso del agua. Al capturar el calor directamente en el procesador dentro de un circuito cerrado, reduce la necesidad de mover grandes volúmenes de aire.

Esto desplaza el uso de agua desde el entorno TI hacia la capa de disipación de calor de la instalación, donde puede gestionarse según clima, infraestructura y objetivos sostenibles. En muchos casos, permite densidades de rack superiores a 100 kW alineando el uso de agua con prioridades operativas y ambientales.

Sostenibilidad: uso eficiente de los recursos

A medida que crece la IA, la sostenibilidad ya no se define solo por reducir consumo energético, sino por la eficiencia con la que se convierte en cómputo. Métricas como tokens por watt y coste por token se vuelven más relevantes, desplazando el foco del consumo hacia los resultados.

La refrigeración líquida facilita este cambio al:

  • Reducir la demanda energética de refrigeración
  • Permitir mayor densidad sin ampliar el espacio físico
  • Habilitar el uso de agua caliente para reutilización de calor

Sin embargo, estos beneficios solo se logran cuando la refrigeración se diseña como parte del sistema global. Tratarla como un elemento independiente introduce ineficiencias en flujo, presión y transferencia térmica.

La eficiencia en IA depende del rendimiento por watt

En operaciones de IA, la eficiencia no se mide por cuánta energía se consume, sino por cuánta computación se obtiene de ella. Esto convierte el rendimiento en una medida más significativa.

A medida que las cargas de trabajo escalan, el enfoque se desplaza hacia métricas que evalúan la producción útil por unidad de energía. Mejorarlas requiere más que optimizaciones incrementales: exige una infraestructura capaz de mantener rendimiento bajo cargas continuas de alta densidad. En la carrera de la IA, ganarán quienes obtengan más computación de cada watt. Descubre cómo aprovechar la eficiencia energética y de agua de la refrigeración líquida directa.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.