Reducir el Coste Total de Propiedad en centros de datos con el SAI trifásico Galaxy VXL y los servicios EcoCare

En el panorama actual de los centros de datos, comprender el Coste Total de Propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) de un SAI trifásico es fundamental para operaciones sostenibles y rentables. Aunque el coste inicial de compra de un SAI es conocido, no representa la historia completa sobre los costes de operación que se tendrán con el tiempo.

El SAI Galaxy VXL de Schneider Electric está diseñado con alta eficiencia —con protección de energía Clase 1 y un 99% de eficiencia en modo eConversion— lo que reduce los costes operativos relacionados con el consumo de energía. Esta tecnología patentada, combinada con un enfoque modular “paga a medida que creces” y la membresía EcoCare, un plan de servicios de nueva generación, no solo optimiza la inversión de capital sino que también puede aportar un ahorro significativo en el TCO junto con una optimización del gasto operativo.

En este blog explicaremos cómo equilibrar tu gasto de capital (CapEx) y gasto operativo (OpEx) optimizando tu inversión y minimizando los costes continuos. En última instancia, el objetivo es mostrar cómo maximizar el tiempo de actividad minimizando las incertidumbres y manteniendo un rendimiento óptimo durante todo el ciclo de vida del SAI.

Evaluación de costes iniciales y continuos

Durante la toma de decisión en la compra de un SAI trifásico, es esencial evaluar tanto los costes iniciales como los continuos, para comprender plenamente la inversión a lo largo del tiempo. Los costes iniciales incluyen el precio del SAI, su instalación y su huella física. El Galaxy VXL aborda estas preocupaciones reduciendo los costes de construcción, ya que su huella es un 52% más pequeña que el promedio del sector, liberando más espacio para las operaciones fundamentales del centro de datos.

Durante la vida útil de un SAI, el coste del consumo eléctrico y del mantenimiento regular se acumula. El Galaxy VXL ayuda a reducir estos costes con hasta un 97,5% de eficiencia en modo de doble conversión y un impresionante 99% en el modo eConversion certificado por TÜV, minimizando la pérdida eléctrica y reduciendo los gastos de energía. La sustitución de baterías es otro coste a considerar, pero la configuración flexible de baterías del Galaxy VXL permite a los usuarios elegir la opción más adecuada. Elegir baterías VRLA puede ofrecer ahorros adicionales, mientras que cambiar a baterías de ion-litio puede aportar aún más. Con estas eficiencias y características de ahorro, el coste de propiedad del Galaxy VXL supera al de los SAI más tradicionales, convirtiéndose en una opción inteligente para la gestión energética a largo plazo.

EcoCare para SAI trifásicos

EcoCare, el plan de servicios de nueva generación de Schneider Electric, transforma la gestión y el mantenimiento del SAI mediante la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y análisis de datos para monitorear continuamente, gestionar alarmas, evaluar el estado del Galaxy VXL y anticipar posibles problemas. Este enfoque avanzado ofrece un “par de ojos adicionales” y una visión detallada del estado del sistema. Las lecturas del índice de salud del activo, fáciles de interpretar y a nivel de componente, proporcionan información sobre la vida útil de cada pieza. Según su evolución, nuestros expertos del Connected Services Hub analizan la situación y aportan recomendaciones prácticas para reducir riesgos que puedan afectar al tiempo de inactividad y optimizar la vida útil del equipo, evitando reemplazos prematuros o sustituyendo solo las piezas necesarias.

Un sorprendente 71%  de las fallas provienen de fallos críticos de energía y refrigeración, según Uptime Institute. Más del 40% se debe a errores humanos, subrayando la importancia de contar con soporte rápido y eficaz minimizando intervenciones. Gracias a nuestro índice de mantenimiento del activo y el enfoque de mantenimiento basado en condiciones, también podemos reducir las intervenciones en sitio hasta en un 50%. Al combinar tecnología IoT con análisis digitales, EcoCare ayuda a las empresas a adoptar un enfoque proactivo y específico del mantenimiento, anticipando problemas antes de que escalen.

Además, este plan de servicio ofrece información y recomendaciones de nuestros expertos remotos, incluyendo Customer Success Manager durante todo el ciclo de vida del SAI, optimizando su vida útil y aumentando el tiempo de actividad. Combinado con el Galaxy VXL, EcoCare ayuda a maximizar la disponibilidad desde el primer día reduciendo intervenciones in situ, minimizando errores humanos y mejorando el tiempo medio de reparación. El monitoreo remoto y el acceso prioritario a soporte técnico permiten hasta un 70% de reducción del riesgo de interrupciones no planificadas, garantizando operaciones más fluidas y rentables.

La membresía de servicios EcoCare puede ayudar a optimizar el TCO principalmente reduciendo tiempos de inactividad planificados y no planificados, así como mejorando la eficiencia de la operación y el mantenimiento de los equipos.

Preparando los SAI para un futuro resiliente

A medida que aumentan las demandas de datos, preparar los centros de datos pensando en futuro es esencial para garantizar que sigan siendo resilientes, eficientes y adaptables. Incrementar la capacidad dentro de un espacio existente, sin sobrecalentamiento ni interrupciones, no es tarea fácil, especialmente con la creciente demanda de capacidad. Con los actores clave del sector aumentando sus operaciones, el volumen de datos almacenados aumenta rápidamente. Sin embargo, construir nuevos centros de datos puede no ser viable a corto plazo debido a retrasos en la construcción y limitaciones de recursos. Los operadores deben hallar formas de ampliar la capacidad dentro de los espacios existentes gestionando la eficiencia energética, la disponibilidad, la sostenibilidad y los costes operativos.

El Galaxy VXL, combinado con EcoCare, es una solución ideal para que los centros de datos afronten estas futuras demandas y cumplan sus objetivos de TCO. Este SAI ofrece un diseño modular de alta densidad que optimiza el espacio y proporciona una plataforma escalable. Su capacidad de añadir módulos de alta eficiencia mientras permanece en línea —gracias a Live Swap— permite la expansión sin riesgo de tiempo de inactividad. Con eficiencias de hasta el 99% en eConversion y 97,5% en doble conversión, el Galaxy VXL reduce significativamente el consumo energético y las emisiones. Además, con el soporte exclusivo de EcoCare, monitoreo remoto inteligente, análisis impulsados por IA y mantenimiento proactivo, los operadores pueden gestionar sus sistemas de manera más eficiente y abordar problemas potenciales antes de que afecten sus operaciones.

Responder al aumento de la demanda de datos con el Galaxy VXL

Elegir el SAI adecuado es clave para adaptarse a las crecientes demandas de disponibilidad, eficiencia y TCO. Obtén más información sobre el Galaxy VXL y cómo puede beneficiar a tu centro de datos.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.