Nueva generación de UPS, la clave para centros de datos de IA

Este blog fue publicado originalmente en el blog global de Schneider Electric por Huan Shen.

El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) solía desempeñar un papel pasivo en la infraestructura de centros de datos. Ahora está en el centro de las operaciones.

Las cargas de trabajo de inteligencia artificial están impulsando cambios profundos en la dinámica de energía de centros de datos, que los nuevos UPS inteligentes y compactos están diseñados para abordar. Como tal, el UPS actúa como un puente entre la instalación y la red eléctrica, amortiguando la volatilidad de la red y acondicionando la energía para proteger tanto la red como la capa de computación.

Cambio en la dinámica de energía de los centros de datos

Las cargas de energía de los centros de datos eran relativamente estables hasta hace poco: los clústeres de IA introducen actividad sincronizada de GPU (unidad de procesamiento gráfico) la cual desencadena oscilaciones rápidas de carga, picos transitorios altos y tasas de rampa pronunciadas

Todo ocurre en cuestión de segundos, lo que resulta en millones de ciclos de carga cada año.

Las cargas de energía pueden oscilar desde el 30% hasta el 150% en ráfagas cortas. En el pasado, una carga superior al 100% se consideraba anormal y motivo de alarma, pero hoy se considera un comportamiento normal para acomodar las variaciones de carga de IA.

Estas nuevas dinámicas de energía requieren una nueva generación de sistemas de energía inteligentes.

Prevención de la inestabilidad de carga

Las oscilaciones dramáticas de carga en los centros de datos pueden desestabilizar la red eléctrica. Los operadores no están equipados para equilibrar el suministro de energía cuando ocurren variaciones de cientos de megavatios en solo segundos.

Aquí es donde entra el nuevo papel del UPS.

El aplanamiento de carga y la capacidad de superar fallas en algunos modelos ayudan a mantener la estabilidad de la red. El FRT permite que el UPS permanezca conectado y continúe operando a través de caídas de voltaje o fallas transitorias, en lugar de desconectarse inmediatamente, evitando así inestabilidad adicional.

Tales características protegen ambos lados de la conexión de la red y también ayudan a los centros de datos a cumplir con los requisitos federales y estatales que se están introduciendo para mantener la estabilidad de la red.

Las capacidades avanzadas del UPS también comienzan cuando los centros de datos generan su propia energía con turbinas de gas o generadores diésel.

Debido a las restricciones de suministro de energía, algunos centros de datos de IA, como la masiva instalación Stargate en construcción en Abilene, Texas, operan fuera de la red, generando su propia electricidad.

La variabilidad de carga puede dañar el equipo generador de energía.

Los UPS con características de suavizado de carga, incluidos algunos nuevos modelos de la serie Galaxy V, pueden cambiar para proteger las turbinas de gas y los generadores diésel. Esto ocurre cuando las variaciones de carga alcanzan el 1% por segundo con turbinas de gas, y el 10% por segundo con generadores diésel.

Cómo proteger las inversiones en IA

Las operaciones de centros de datos de IA están cambiando las consecuencias financieras de la inestabilidad energética.

En los centros de datos tradicionales, los eventos breves de energía a menudo se veían como interrupciones operativas.

En entornos de IA, pueden amenazar directamente el valor de inversiones masivas en computación. Incluso perturbaciones menores pueden interrumpir los ciclos de entrenamiento de GPU, ralentizar las operaciones de inferencia, reducir la utilización de clústeres de IA costosos y retrasar el tiempo de obtención de información para aplicaciones críticas para el negocio.

Las apuestas son especialmente altas porque las cargas de trabajo de IA dependen de sistemas de alta densidad estrechamente sincronizados que operan a niveles de rendimiento extremos.

A medida que las implementaciones de IA crecen en escala y urgencia, la resiliencia energética ya no es simplemente una preocupación de las instalaciones. Se ha convertido en un requisito de continuidad del negocio, protección de inversiones y ROI que afecta directamente el éxito y la rentabilidad de las iniciativas de IA.

Por qué el UPS no puede ser una idea tardía

La planificación de centros de datos preparados para IA debe incluir decisiones de arquitectura de energía tomadas mucho antes de que se instalen los servidores. Los enfoques de diseño tradicionales de «UPS al final», donde la energía de respaldo se trata como un componente de utilidad descendente, están cada vez más fuera de sintonía con las realidades de las implementaciones de IA.

Las cargas de trabajo de IA introducen oscilaciones de carga rápidas, altas densidades de rack y dinámicas de energía sensibles a la red, lo que requiere que el UPS desempeñe un papel más estratégico desde el inicio del proceso de diseño.

Al tratar el UPS como un elemento fundamental junto con la computación, la refrigeración y la planificación de instalaciones, los operadores pueden construir infraestructura que escale de manera más eficiente, mejore la resiliencia y respalde mejor las capacidades futuras de interacción con la red.

Tecnología UPS tolerante a IA

La implementación de UPS tolerantes a IA, como el Galaxy VXL de Schneider Electric, ofrece beneficios que se extienden mucho más allá de la energía de respaldo. Características futuras como el suavizado de carga de IA y FRT ayudarán a los operadores a estabilizar las cargas de trabajo dinámicas de IA mientras reducen la necesidad de sobreaprovisionamiento de infraestructura para la demanda pico.

Esto permite una arquitectura de energía más eficiente que reduce los costos de capital, mejora la utilización y respalda la escalabilidad a largo plazo, mientras los entornos de IA continúan creciendo en densidad y complejidad.

El UPS Galaxy VXL también aborda una de las mayores restricciones en los centros de datos de IA: el espacio.

Los modelos más recientes son hasta 2 veces más densos que las generaciones anteriores y ocupan 52% menos de huella en entornos de alta densidad, liberando valioso espacio de piso para infraestructura de cómputo generadora de ingresos.

Además, en Schneider Electric alineamos estrechamente la innovación de UPS con las hojas de ruta de GPU de NVIDIA para garantizar que los sistemas de energía se mantengan al ritmo de las demandas de rendimiento de IA que aumentan rápidamente.

A medida que las implementaciones de IA se expanden, la tecnología UPS desempeñará un papel cada vez más estratégico.

Además de proteger la infraestructura crítica, los UPS preparados para IA también ayudan a optimizar las inversiones en IA, mejorar la resiliencia operativa y mitigar el impacto de las cargas de trabajo de IA a gran escala en la red eléctrica.

Conozca cómo el Galaxy VXL ayuda a estabilizar las cargas de trabajo de IA y optimizar el rendimiento de energía.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.