Impulsando la próxima ola de infraestructura de IA con NetShelter Power Shelf

A medida que las cargas de trabajo de IA continúan escalando a un ritmo sin precedentes, los centros de datos se están viendo obligados a evolucionar con la misma rapidez. Los entornos de computación de alta densidad, especialmente aquellos que soportan sistemas acelerados de próxima generación, requieren no solo más potencia, sino también formas más inteligentes e integradas de suministrarla.

Para responder a esta demanda, Schneider Electric anuncia la disponibilidad del NetShelter Power Shelf, capaz de proporcionar hasta 33 kW a 48 VDC para sistemas NVIDIA GB200 NVL72. Diseñado como una plataforma de distribución de energía de alta eficiencia, se integra perfectamente con racks NetShelter Open Architecture preparados para IA, acercando energía fiable, eficiente y escalable al punto donde más se necesita.

Sin embargo, este lanzamiento es más que un único componente. Refleja un enfoque más amplio sobre cómo debe construirse la infraestructura moderna de IA.

Más allá de los componentes: hacia soluciones completas

Aunque las especificaciones técnicas del NetShelter Power Shelf se alinean con diseños estándar del sector, el verdadero diferenciador radica en cómo encaja dentro de un ecosistema unificado más amplio. En lugar de ofrecer productos aislados, Schneider Electric proporciona un enfoque totalmente integrado con sus soluciones de infraestructura EcoStruxure™ para centros de datos, que abarcan energía, racks y sistemas modulares.

Esto significa que las organizaciones no tienen que ensamblar soluciones de múltiples proveedores. En su lugar, pueden implementar una arquitectura coherente diseñada para funcionar de forma conjunta desde el primer día.

Un socio integral de extremo a extremo para la infraestructura de IA

Los despliegues de IA a gran escala introducen complejidad en todas las capas del centro de datos. Desde la distribución de energía y la gestión térmica hasta la infraestructura física y la escalabilidad, cada elemento debe coordinarse cuidadosamente.

La fortaleza de Schneider Electric radica en su capacidad para simplificar esa complejidad. Con presencia global y décadas de experiencia en infraestructuras críticas, la empresa actúa como un auténtico socio integral de extremo a extremo para entornos preparados para IA. El NetShelter Power Shelf desempeña un papel clave en esta estrategia, proporcionando energía local de alta densidad como parte de un sistema más amplio de racks y pods diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA.

Diseñado para escalar con rapidez

A medida que las organizaciones compiten por desplegar capacidades de IA, la velocidad y la escalabilidad son fundamentales. Las soluciones integradas reducen la fricción en el despliegue, minimizan los riesgos de compatibilidad y permiten acelerar el tiempo hasta obtener valor.

Al combinar componentes estandarizados de alto rendimiento como el NetShelter Power Shelf con una infraestructura totalmente diseñada, Schneider Electric ayuda a sus clientes a pasar de la planificación a la producción de forma más eficiente, sin sacrificar fiabilidad ni flexibilidad.

Habilitando el futuro de la IA

Las demandas de la infraestructura de IA solo seguirán creciendo. Satisfacer esas demandas requiere más que mejoras incrementales: exige un enfoque holístico que integre energía, computación e infraestructura física en un sistema unificado.

Con la introducción del NetShelter Power Shelf, Schneider Electric refuerza su compromiso de hacer posible ese futuro, ayudando a las organizaciones a construir bases resilientes y escalables necesarias para soportar la próxima ola de innovación en IA.

Para obtener más información, explora nuestras soluciones integrales de extremo a extremo para centros de datos de IA.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.