Del diseño a las cargas de trabajo de IA: Cómo DCIM es la base para una refrigeración eficiente de los centros de datos.

La refrigeración de los centros de datos siempre ha sido el aspecto menos atractivo de las operaciones, hasta que falla. Y un incidente térmico se propaga rápidamente: los servidores reducen su rendimiento, se incumplen los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y la causa principal suele ser algo que se podría haber evitado.

Con las cargas de trabajo de IA llevando la densidad de los racks más allá de los 40 kW y las implementaciones híbridas de aire/líquido convirtiéndose en la norma, el margen de error nunca ha sido menor. La realidad es que gestionar la refrigeración de los centros de datos de forma reactiva ya no es una opción.

Pero la solución no reside en más hardware, sino en un software más inteligente ; concretamente, una plataforma de gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) como EcoStruxure™ IT , que integra el diseño, las operaciones y la optimización en un único ciclo continuo.

Diseñarlo con refrigeración del centro de datos en la parte frontal y central

Los problemas térmicos rara vez comienzan a las 3 de la mañana, durante un incidente. Se originan en la fase de diseño . La simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD), integrada directamente en EcoStruxure IT Advisor , permite modelar el flujo de aire, identificar puntos calientes y validar la capacidad de refrigeración antes de instalar un solo rack. Modifique el perfil de carga, la disposición de las filas o la ubicación del CRAC (sistema de aire acondicionado para salas de servidores) y observe el impacto térmico de inmediato. Un diseño adecuado desde el principio reduce los gastos de infraestructura y evita el sobredimensionamiento que afecta a la mayoría de las instalaciones.

Operar con plena conciencia situacional.

Una vez en funcionamiento, EcoStruxure IT Expert y Data Center Expert proporcionan a los equipos de operaciones una imagen térmica en tiempo real que va mucho más allá de los simples umbrales de temperatura. Los sensores en tiempo real, la monitorización ambiental de NetBotz y las imágenes de las cámaras se unifican en una vista 3D de la sala de datos, de modo que una puerta entreabierta, un pasillo frío bloqueado o un punto caliente anómalo se visualizan de inmediato, incluso sin un equipo presente en el lugar.

Capacidad de refrigeración, vistas 3D y eficiencia de medición

La refrigeración puede ser difícil de comprender debido a la complejidad de la física que rige los patrones de flujo de aire y las transferencias térmicas. IT Advisor es nuestra solución empresarial y de colocación que proporciona:

  • Información fácilmente comprensible mediante visualizaciones en 3D y paneles de control;
  • Evaluaciones energéticas que relacionan la carga de TI, el rendimiento de la refrigeración y el consumo de energía;
  • Vistas tridimensionales de espacios en blanco que facilitan la correlación visual de bastidores, sensores y unidades de refrigeración.

Los operadores pueden comprender de inmediato dónde existen ineficiencias en la refrigeración, no solo que existen. Estos datos transforman la sostenibilidad, pasando de ser un mero ejercicio de elaboración de informes a una disciplina operativa continua.

Cuando la refrigeración por aire y por líquido coexisten en una misma instalación, la complejidad se multiplica. EcoStruxure IT conecta ambos ámbitos, proporcionando a los operadores una visión unificada del riesgo térmico en entornos híbridos, incluyendo la capa de sistemas de la instalación mediante la integración con EcoStruxure Building Operation and Power Monitoring Expert.

El panel de control de Evaluación de Sostenibilidad y PUE muestra la eficiencia energética en tiempo real. Para los gerentes de TI que se ven presionados a informar sobre el consumo de energía y las emisiones de carbono, esto convierte los datos de refrigeración en una métrica empresarial, no solo operativa.

Cómo mantener, optimizar y prevenir fallas en el sistema de refrigeración

 El módulo EcoStruxure IT Cooling Optimize optimiza aún más el ciclo de retroalimentación. En lugar de mantener la refrigeración a una capacidad fija, se ajusta continuamente en función de la carga de trabajo, las condiciones ambientales y los objetivos de eficiencia. Se mantiene la redundancia, pero se minimiza el desperdicio.

Fundamentalmente, las unidades CRAC y CRAH (unidades de tratamiento de aire para salas de informática) se conectan directamente a la plataforma, lo que permite ajustes automáticos de la velocidad del ventilador en función de la carga real, en lugar de puntos de ajuste estáticos. El resultado es una refrigeración que responde a la infraestructura, no al reloj.

La predicción de fallos es donde reside la verdadera reducción de riesgos. Las paradas relacionadas con la refrigeración casi siempre van precedidas de señales: aumento de la temperatura de entrada, incremento de la carga del ventilador, patrones de flujo de aire degradados. DCIM detecta estas señales antes de que se conviertan en incidentes, lo que permite a los equipos actuar con rapidez. Para las organizaciones que operan bajo estrictos acuerdos de nivel de servicio (SLA), este cambio de un enfoque reactivo a uno predictivo marca la diferencia entre una ventana de mantenimiento y un análisis posterior al incidente.

Una plataforma, cualquier topología

Los centros de datos modernos ya no se limitan a una sola ubicación. Los nodos perimetrales, las implementaciones de coubicación y los campus centralizados requieren supervisión de la refrigeración, y no pueden tener herramientas independientes. La arquitectura de EcoStruxure IT admite todas estas funcionalidades desde una única interfaz, con la misma inteligencia de refrigeración aplicada de forma consistente, tanto si se monitoriza una implementación perimetral de 5 racks como una sala de hiperescala.

Igualmente importante es el impacto que una plataforma centralizada tiene a nivel organizativo. Históricamente, los equipos de TI, instalaciones y sostenibilidad han operado de forma aislada, con la gestión de la refrigeración como un aspecto secundario. Una plataforma DCIM compartida elimina esta barrera: todos ven los mismos datos, responden a las mismas alertas y trabajan para alcanzar los mismos objetivos de eficiencia.

Optimizando la refrigeración de tu centro de datos con EcoStruxure IT

La refrigeración ya no es un problema de infraestructura que el departamento de TI pueda ignorar. Con el aumento de la densidad de servidores de IA y la estandarización de las arquitecturas de refrigeración híbridas, la gestión térmica se ha convertido en un riesgo estratégico. Los centros de datos que logren una refrigeración eficaz lo harán mediante software, integrando la simulación en tiempo de diseño, la visibilidad operativa en tiempo real y la optimización continua en un único ciclo inteligente. Eso es precisamente lo que EcoStruxure IT está diseñado para ofrecer.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.