Implementa la IA más rápido: La importancia de los módulos de IA prefabricados.

La magnitud de la demanda de IA ha sorprendido a todos. McKinsey predice que la demanda global de capacidad de IA podría triplicarse para 2030. Esto ha generado algunos desafíos para los operadores de centros de datos, quienes se apresuran a modernizar la infraestructura de energía y refrigeración para dar soporte a la tecnología. Una forma de acelerar el despliegue de centros de datos es mediante módulos de IA : bloques de infraestructura prefabricados que contienen toda la energía y la refrigeración necesarias para la IA.

Concepto de centro de datos e IA

Rapidez en la comercialización: ¿Cuál es la prisa?

Ante el aumento vertiginoso de la demanda, los proveedores de centros de datos buscan rentabilizar sus inversiones en IA lo antes posible. Las primeras empresas en establecer una infraestructura preparada para la IA se convierten en líderes del mercado, obteniendo una ventaja competitiva.

El problema radica en que la demanda de IA creció tan rápido que la mayoría de los centros de datos no estaban preparados para su implementación. Las cargas de trabajo de IA requieren densidades de rack mucho mayores , que ya alcanzan los 227 kW por rack . Esto se debe en gran medida a los requisitos de energía de los nuevos chips , que evolucionan rápidamente, casi duplicándose con cada lanzamiento a intervalos de 1,5 años.

Mayor complejidad de la infraestructura

A mayor densidad, mayor calor. La refrigeración directa al chip se está convirtiendo en una necesidad operativa, ya que la refrigeración por aire no puede gestionar eficazmente el intenso calor generado por los racks de IA. Esto supone un reto para algunos centros de datos, dependiendo del acceso al agua o de su superficie operativa. Si bien la refrigeración por aire podría gestionarse con contención de pasillos fríos/calientes y refrigeración en filas y racks, la refrigeración directa al chip, el método de refrigeración líquida predominante en el mercado, requiere complejas redes de tuberías para cada rack.

Explore  los recursos de refrigeración líquida preparados para la IA.

La IA también está incrementando la densidad de potencia, lo que añade mayor complejidad a la infraestructura. No es raro ver entre seis y ocho cables de alimentación flexibles conectados a cada rack de IA. Con la aparición de nuevas arquitecturas de racks abiertos diseñadas específicamente para cargas de trabajo de IA, los requisitos de potencia aumentan aún más. Y con las arquitecturas de 800 VCC y los racks de 1 MW en el horizonte, la transición hacia una distribución de energía de mayor voltaje y eficiencia se está acelerando aún más.

Como resultado de la refrigeración líquida , la alta densidad y las nuevas arquitecturas de alimentación, cada conexión es aún más crítica. Cada tubería, accesorio, válvula, cable e interfaz de alimentación es un punto potencial de fallo. Un sensor mal colocado puede provocar retrasos en la puesta en marcha o un funcionamiento deficiente, lo que se agrava al construir fábricas de IA por cientos o miles. La solución consiste en construir estos módulos en un entorno de fábrica controlado, donde la precisión, la repetibilidad y el control de calidad garantizan tanto la rapidez como la fiabilidad.

Acelere la llegada al mercado con AI Pods.

Los operadores de centros de datos pueden acelerar la implementación de IA mediante el uso de módulos de IA. Estas unidades de infraestructura prefabricadas reducen el tiempo de instalación de meses a días. Un módulo consta de una estructura de acero reforzado que se apoya sobre cuatro patas encima del rack, soportando una superestructura que alberga los cables de alimentación y las tuberías para la refrigeración líquida.

Cada cercha soporta hasta 6800 kg de tuberías y conductos eléctricos, incluyendo cobre, aluminio y acero inoxidable. En los centros de datos tradicionales, toda esta infraestructura se ubicaba bajo el piso, pero esto ya no es práctico. El método tradicional requería meses para construir la infraestructura, con componentes entregados en cajas separadas.

Los módulos de IA vienen preconfigurados con una arquitectura de alimentación y refrigeración diseñada y optimizada para un rendimiento óptimo. Todos los componentes se envían en unidades prefabricadas y preintegradas. Los módulos de IA se pueden entregar e implementar cuando las nuevas secciones del centro de datos estén listas para su uso, lo que permite a los operadores añadir megavatios de capacidad con la mayor rapidez posible.

Los racks para IA constituyen la última milla en la columna vertebral de este enfoque integrado, diseñado específicamente para gestionar la compleja interacción física entre la distribución de energía de alta capacidad y las tuberías de líquido. Estas soluciones, que incluyen racks compatibles con MGX y diseños basados ​​en ORV3, están especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de alta potencia y los intrincados sistemas de distribución requeridos para los servidores de IA refrigerados por líquido con conexión directa al chip.

Apoyando el ecosistema de IA

A medida que el ecosistema de la IA evoluciona rápidamente, Schneider Electric continúa innovando en los ámbitos de la energía, la refrigeración y la infraestructura digital para ayudar a los operadores a implementar la IA de forma más rápida y eficiente.

Schneider Electric ofrece módulos prefabricados para IA que permiten una comercialización más rápida de nuevos centros de datos de IA. Estos módulos representan un enfoque revolucionario, ya que posibilitan la construcción de centros de datos a partir de unidades prefabricadas y resuelven las complejidades de la alimentación eléctrica y la refrigeración líquida para la IA.

La refrigeración líquida no es un añadido opcional, sino una necesidad y una decisión de diseño fundamental dentro del ecosistema de la IA. Por eso, los ingenieros de Schneider Electric diseñan los AI Pods como prototipos totalmente integrados, alineando la alimentación, la refrigeración líquida y la gestión digital desde el primer día. Trabajando en estrecha colaboración con los equipos de ingeniería de NVIDIA, creando diseños de referencia como el diseño de referencia 110 para el NVIDIA GB300 NVL 72 y el diseño de referencia 113 para los racks Vera Rubin NVL72 de NVIDIA, contribuimos a garantizar que la infraestructura esté preparada no solo para los aceleradores actuales, sino también para la próxima generación de chips más potentes y de mayor densidad.

Diseñados con la escalabilidad y la flexibilidad como pilares fundamentales, los módulos de IA permiten a los operadores ampliar su capacidad a medida que la tecnología evoluciona, sin necesidad de rediseñar sus instalaciones. El resultado: una menor complejidad que se traduce en una implementación más rápida, un rendimiento preparado para el futuro y una transición más clara de la inversión en IA a la generación de ingresos.

Descubra cómo los módulos de IA de Schneider Electric pueden ayudarle a implementar infraestructura de IA de forma más rápida, inteligente y preparada para el futuro.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.