La siguiente fase de la economía digital no estará limitada por la capacidad de procesamiento, sino que estará definida por la potencia. Durante décadas, los centros de datos escalaron de forma predecible, con racks que consumían de 5 a 15 kW y una infraestructura que evolucionaba gradualmente. Ese modelo ya no es válido. El auge de las fábricas de IA —construidas para entrenar y ejecutar modelos a gran escala— está impulsando un aumento sin precedentes en la demanda de energía, elevando los requisitos de potencia de megavatios a gigavatios. Aquí entra en juego la fábrica de IA .
Este cambio introduce una limitación fundamental: la capacidad de acceder, gestionar y optimizar la energía a gran escala. En consecuencia, la IA ya no es solo un desafío tecnológico, sino también un desafío de infraestructura y gestión energética. Las empresas tecnológicas se enfrentan ahora a necesidades energéticas de gigavatios, al tiempo que lidian con retrasos en la conexión a la red que pueden durar años. Para resolver esto, el sector se está dando cuenta de que debe considerar el panorama general. Operar una fábrica de IA de forma fiable y sostenible implica diseñar un flujo de energía fluido e ininterrumpido, desde la enorme conexión a la red eléctrica hasta el diminuto chip de procesamiento. A esto lo llamamos el enfoque « de la red al chip ».

La espera y el auge de los parques energéticos
Imagínese construir el centro de datos más avanzado del mundo en tan solo 18 meses, solo para que le digan que debe esperar de cinco a siete años para que la compañía eléctrica local le conecte la luz. Ese es el desafío al que se enfrentan hoy en día las grandes constructoras tecnológicas. El antiguo método de simplemente conectar un edificio a la red eléctrica local ya no funciona cuando se trata de inteligencia artificial.
La cantidad de energía necesaria es simplemente asombrosa. Algunos campus de IA de reciente creación requieren hasta 10 gigavatios de potencia, aproximadamente la misma cantidad necesaria para abastecer de energía a toda la ciudad de Nueva York. Nuestras redes eléctricas actuales nunca fueron diseñadas para soportar estos aumentos masivos y repentinos de la demanda. La disponibilidad de energía se ha convertido en el principal obstáculo para la escalabilidad de la IA. Si bien las primeras alertas en centros como Virginia proyectaban retrasos en la conexión hasta 2030, la realidad se está agravando rápidamente: los líderes de la industria se enfrentan ahora a tiempos de espera de hasta 12 años para la conexión a la red de transmisión de nuevos centros de datos a gran escala.
Con un tiempo de espera promedio para la interconexión a la red eléctrica en EE. UU. que ahora se extiende a cinco años, los operadores de centros de datos están cambiando sus estrategias. Para evitar estas demoras, están financiando parques energéticos locales y dedicados, desarrollados y gestionados por productores independientes de energía (IPP). Estos parques multifuente, que a menudo combinan turbinas de gas, paneles solares y almacenamiento de baterías a gran escala, operan de forma totalmente autónoma. Al ser independientes de la red, no consumen energía de las compañías eléctricas públicas ni sobrecargan sus sistemas. Este enfoque local permite a los operadores reducir el tiempo de conexión a la red eléctrica a tan solo 24 a 36 meses , al tiempo que garantizan un mayor control sobre los costos energéticos, la resiliencia y la sostenibilidad.
Construir más rápido con sistemas prefabricados.
Encontrar la fuente de energía es solo el primer paso. El siguiente desafío es construir instalaciones físicas complejas con la suficiente rapidez para cumplir con los ajustados plazos de lanzamiento. La velocidad se ha convertido en un factor diferenciador clave en la carrera de la IA. Sin embargo, los métodos de construcción tradicionales no pueden seguir el ritmo de la escala y la complejidad de la infraestructura de IA, incluyendo los problemas en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra cualificada.
El cambio estratégico consiste en trasladar las tareas más complejas de la obra a una fábrica controlada. Los constructores ahora utilizan módulos de energía prefabricados . Se trata de bloques listos para usar que incluyen todos los controles de energía y sistemas de respaldo de batería necesarios en un solo paquete. Este método plug-and-play ahorra meses de espera y reduce los errores en la obra. Además, es mucho más seguro, ya que disminuye el riesgo de chispas eléctricas peligrosas al encender el sistema por primera vez.
Además, los ingenieros utilizan planos previamente probados para planificar estas gigantescas instalaciones con una precisión milimétrica. Estos diseños están listos meses antes de que los chips de IA más novedosos lleguen al mercado, lo que garantiza que el edificio se adapte perfectamente a la tecnología.
Este cambio ofrece tres ventajas cruciales: plazos de implementación más rápidos, mayor calidad y fiabilidad, y menor dependencia de mano de obra in situ. En un mercado donde los meses pueden definir el liderazgo competitivo, la modularización ya no es una opción, sino una necesidad.
Dentro de la habitación: Manejo del calor y la energía
Una vez que la electricidad llega al edificio, el interior de una fábrica de IA luce muy diferente al de un centro de datos tradicional. El espacio físico para las computadoras se reduce, mientras que el necesario para los equipos de alta potencia aumenta rápidamente. Dentro de los racks de computadoras, la densidad de potencia se dispara. Las configuraciones de última generación pueden consumir la asombrosa cantidad de más de 200 kilovatios por rack .
Intentar transmitir tanta energía a través del cableado eléctrico tradicional genera mucho calor y desperdicia muchísima energía. Para solucionar esto, la industria está adoptando un sistema de voltaje mucho mayor, conocido como 800 VCC , directamente dentro del rack. Al duplicar el voltaje, la corriente eléctrica se reduce a la mitad. Esto permite a los ingenieros usar cables más delgados, reducir el desperdicio de energía y el calor, y lograr que toda la instalación funcione de manera mucho más eficiente.
La capa digital: Orquestando la fábrica de IA
Incluso con todo este increíble hardware físico, la fábrica de IA todavía necesita un cerebro. Para gestionar suficiente energía para una ciudad pequeña, la instalación debe ser operada por un software inteligente .
Este modelado predictivo comienza antes de colocar el primer ladrillo. Los ingenieros utilizan software avanzado para crear un « gemelo digital » de todo el sistema eléctrico. Al probar primero los problemas en un entorno virtual, pueden corregir errores con anticipación y acelerar el proceso de construcción en el mundo real. Una vez que la instalación está en funcionamiento, un sistema central de gestión de energía actúa como un controlador de tráfico aéreo. Supervisa y equilibra constantemente la energía proveniente de diferentes fuentes, tomando decisiones en fracciones de segundo para mantener la estabilidad de la instalación.
Finalmente, la inteligencia artificial se utiliza para monitorear la salud de todo el sistema, lo que proporciona importantes beneficios:
- Prevención de interrupciones del suministro eléctrico: Un software inteligente detecta los problemas con antelación y reduce el riesgo de cortes de energía inesperados hasta en un 75 %.
- Garantizar la seguridad de los trabajadores: Al predecir con exactitud cuándo se necesita mantenimiento, las instalaciones reducen el trabajo de reparación manual en un 40 %.
- Prolongando la vida útil de los equipos: La monitorización constante e inteligente ayuda a que los componentes eléctricos cruciales duren hasta un 25 % más.
El futuro va de la red al chip.
La revolución de la IA está ampliando los límites de lo posible, tanto física como digitalmente, en el mundo de la tecnología. Construir la infraestructura del futuro requiere un enfoque totalmente nuevo que se aleje de las soluciones fragmentadas y a medida. El éxito en esta exigente nueva era implica orquestar a la perfección toda la cadena energética, desde el parque energético local hasta el rack de servidores de alta densidad. Las empresas ya no pueden depender de un sistema energético fragmentado para sus activos más críticos; necesitan un sistema energético integral, integrado e inteligente.
Schneider Electric se encuentra en una posición privilegiada para impulsar esta transformación. Gracias a su amplia experiencia en energía , software y servicios , Schneider ofrece una solución integral de principio a fin, desde la conexión a la red y la generación in situ hasta la infraestructura modular y la optimización a nivel de rack. En la carrera por construir una fábrica de IA a gran escala, la energía es la nueva frontera, y dominarla definirá a los líderes de la próxima década.
Para profundizar en estos temas y escuchar directamente a los expertos, puede obtener más información viendo la transmisión completa de «Potenciando la fábrica de IA: El camino de la red al chip» , disponible bajo demanda.
Añadir comentario