EcoStruxure IT cumple su visión de operar la infraestructura de TI con resiliencia, seguridad y sostenibilidad

Al comenzar 2025, llegó el momento oportuno para reflexionar sobre los avances significativos que hemos logrado con nuestro software EcoStruxure IT para la gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM) a lo largo de 2024. Nuestro compromiso con la innovación y la excelencia nos ha llevado a incorporar una serie de actualizaciones de alto impacto y nuevas funcionalidades que han ampliado las capacidades de nuestras soluciones de software.

Durante todo 2024, nos centramos en fortalecer la gestión de las infraestructuras de TI con resiliencia, seguridad y sostenibilidad. Me complace compartir los hitos que demuestran cómo EcoStruxure IT está cumpliendo esta visión.

Avances en resiliencia

La resiliencia es la base de las operaciones en los centros de datos.

  • Firmware de NetBotz: Optimizado para ofrecer mayor durabilidad y permitir actualizaciones inalámbricas.
  • Compatibilidad con Hyper-V: Data Center Expert ahora es compatible con entornos Hyper-V.
  • IT Expert: Incorporación de funcionalidades como vista de sala y rack, y paneles en tiempo real con información sobre garantías y servicios.

Mejoras en seguridad

La seguridad es una preocupación creciente para los responsables de los centros de datos.

  • Certificación ISO 27001: IT Expert ha alcanzado este importante estándar de seguridad internacional.
  • Cifrado FIPS 140-3: Activado en Data Center Expert para reforzar la protección de datos.
  • Compatibilidad con SNMPv3: Cambio simplificado de SNMPv1 a SNMPv3 con un solo clic desde Data Center Expert.

Iniciativas de sostenibilidad

La Directiva de Eficiencia Energética (EED por su sigla en inglés) de la Unión Europea impone requisitos obligatorios para los gestores de centros de datos. Otras regiones avanzan también con normativas similares centradas en la sostenibilidad.

  • Cumplimiento con la EED: Nuevo panel de sostenibilidad integrado en IT Advisor.
  • Indicadores Room PUE: IT Expert incorpora un panel específico para monitorizar la eficiencia energética por sala.

Monitorización y gestión

NetBotz incorporará varias mejoras a lo largo de 2025. Una de las funcionalidades más demandadas por los clientes, como el soporte para sensores de fugas en el dispositivo NetBotz 250A, ya está en desarrollo. También está prevista una versión TAA de NetBotz para el mercado norteamericano. Además, se trabaja en la integración de NetBotz con IT Expert, cuyo lanzamiento se espera a lo largo de este año.

IT Expert incluirá soporte para clips de vídeo de NetBotz y se centrará en mejorar la experiencia combinada con configuraciones y actualizaciones de firmware hacia finales de 2025. Vemos cada vez más clientes corporativos que utilizan IT Expert por su escalabilidad, y una de nuestras prioridades es optimizar la gestión de flotas a gran escala. El tratamiento de alarmas de más de 20.000 dispositivos requiere un enfoque especial para reducir el ruido y la fatiga por exceso de alertas. También estamos desarrollando APIs con webhooks y ampliando el acceso a datos mediante nuevos endpoints, dado el creciente interés en integrar IT Expert con sistemas de informes y paneles personalizados.

La última versión 8.3 de Data Center Expert ha introducido la primera fase de nuestra nueva interfaz WebUI. Seguiremos desarrollando esta interfaz moderna para renovar por completo su diseño, experiencia de usuario y navegación. Cada nueva versión incluirá más funcionalidades dentro de esta nueva interfaz. Además, en línea con el compromiso de Schneider Electric por simplificar nuestro porfolio, consolidaremos las licencias, soporte, servidor virtual y módulos en paquetes más integrados y fáciles de gestionar.

Gemelo Digital

Durante 2024, IT Advisor ha iniciado su modernización con una nueva interfaz web, proceso que continuará a lo largo de 2025. Incorporaremos funcionalidades muy solicitadas, como el modelado de barras (busbar) a mediados de este año. También hemos lanzado una primera versión de creación de informes y paneles personalizados, y seguiremos mejorándola a lo largo del ejercicio.

La integración con Data Center Expert e IT Expert ya está actualizada, permitiendo visualizar alarmas en tiempo real desde IT Advisor, tanto en la vista general del sitio como en la de sala. También estamos mejorando las capacidades de API en IT Advisor, facilitando su conexión con otros sistemas empresariales de gestión de alarmas e indicadores de sostenibilidad.

Mirando al futuro

De cara a los próximos meses, mantenemos nuestro compromiso de seguir ampliando los límites de lo que es posible con EcoStruxure IT. Nuestro foco continuará puesto en ofrecer soluciones innovadoras que permitan a nuestros clientes gestionar sus entornos de TI de forma más eficaz y segura.

Me gusta decir que el mundo cambia constantemente, pero el compromiso del equipo de EcoStruxure IT por llevar tu infraestructura de TI a un nuevo nivel de resiliencia, seguridad y sostenibilidad se mantiene firme.
Sigue conectado a nuestra comunidad EcoStruxure IT para conocer todas las novedades de 2025.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.