Soluciones Digitales en Seguridad y Medio Ambiente

Ofrecer un lugar de trabajo más seguro y amigable con el medio ambiente es un compromiso para la Minería

Las organizaciones deben crear entornos que faciliten las interacciones humanas saludables y promuevan operaciones sostenibles mientras monitorean y reducen los impactos en el planeta.

Los programas de seguridad y salud consisten en comprender e implementar aspectos prácticos de protección medioambiental, como la sostenibilidad y la seguridad en el lugar de trabajo.

El Desafío

En minería lo principal es brindar todos los elementos de protección personal y condiciones seguras a sus trabajadores para protegerlos tanto de las condiciones de extremo calor, sequedad y polvo, que causan efectos como somnolencia y cansancio, como también de riesgos operacionales eléctricos y otros trabajos que podrían causar accidentes graves o fatales.

De la misma manera, está la conciencia por operaciones más sustentables donde se monitoreen emisiones al medio ambiente para ser reportadas a los organismos gubernamentales y así bajar la huella de carbono.

La excelencia operacional ya no sólo se mide por la capacidad de producir más a cualquier costo. “El fin justifica los medios” no va más. Ahora aspectos como la capacitación, prevención y el cuidado de la salud de las personas y el medio ambiente es lo principal. El uso de energías limpias, tecnologías de desalinización del agua, entre otras iniciativas es parte de la concientización.

Nuevas maneras de trabajar a distancia

Las soluciones digitales ayudan a los trabajadores a minimizar el riesgo de exposición a peligros y por ello es clave implementar tecnologías que los ayuden a trabajar a distancia, pero con soluciones que los acerquen a operar como si estuvieran en el mismo sitio. El trabajo a distancia evita la exposición a polvo y productos peligrosos para la salud y/o la interacción directa con equipos eléctricos de alto potencial.

La realidad aumentada y los centros integrados de operaciones son soluciones y espacios de trabajo colaborativos que nos brindan oportunidades de sinergias para toda la cadena de valor en una empresa minera.

Se producen interacciones virtuosas entre todas las áreas de la compañía y se gatillan de manera natural oportunidades de mejora en los procesos incrementándose iniciativas de colaboración entre áreas operacionales y de gestión del cambio, mejoras en productividad, seguridad y medio ambiente.

Adicionalmente, trabajar de manera remota y con acceso a toda la información de producción nos ayuda a bajar la huella de carbono ya que las decisiones operacionales ya no se basan en permanentes viajes a terreno, con el consiguiente uso de aviones, arriendo de vehículos, que impacta el medio ambiente por el uso de combustible, desgaste de neumáticos, entre otros, sino que en la colaboración diaria que se da entre todas las áreas que están relacionadas entre sí en la cadena de valor y que de manera proactiva pueden tomar decisiones de manera rápida y eficiente.

Nuestras Soluciones

Schneider Electric y AVEVA (también hoy con OSISoft), cuentan con soluciones que ayudan a sus clientes a operar remotamente, brindando seguridad, colaboración, cuidado del medio ambiente y sinergias entre sus trabajadores.

AVEVA Unified Operations Center, es el Centro de operaciones integradas de AVEVA la cual une la tecnología de operaciones (OT), la tecnología de la información (IT) y la tecnología de ingeniería (ET).

Otra solución que brinda seguridad a los trabajadores que desempeñan trabajos con sistemas eléctricos es EcoStruxure Augmented Operator Advisor, el cual pone información en tiempo real al alcance de la mano, cuando y donde sea necesario. La aplicación personalizada mejora la eficiencia operativa con la realidad aumentada, lo que permite a los operadores superponer los datos actuales y los objetos virtuales de un gabinete, un equipo o una planta. Esta solución, incrementa la eficiencia y minimiza los riesgos a exposición a potencial eléctrico y reduce los costos con diagnóstico instantáneo y mantenimiento sin contacto.

Links: Centro de Operaciones Integradas con AVEVA, Realidad Aumentada

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.