El rol de la movilidad sostenible en los edificios inteligentes

Cuando hablamos de edificios inteligentes y sostenibles, es fundamental entender cómo se interconectan los diferentes ecosistemas, tanto dentro como fuera del edificio. Hoy en día, al diseñar proyectos de espacios sostenibles, es crucial considerar factores clave relacionados con el acceso, la movilidad y la ubicación. Esto incluye cómo se transportan las personas hacia y desde el sitio, si utilizan transporte público o si hay cercanía a puntos de conexión, así como la medición de la huella de carbono asociada a estos desplazamientos. En este punto, el ecosistema urbano externo juega un papel muy importante en las edificaciones.

La transición que estamos viendo en este ecosistema es hacia la movilidad eléctrica. Este enfoque, impulsado por regulaciones, avances tecnológicos y un cambio cultural hacia soluciones más limpias, destaca la importancia de integrar sistemas de carga de vehículos eléctricos (VE) en proyectos residenciales y comerciales.

• Demanda creciente de electromovilidad: Se estima que, para 2030, los vehículos eléctricos representarán el 30% del mercado global. Además, el 95% de las cargas se realizarán en casa, oficinas o destinos específicos, lo que subraya la necesidad de infraestructura adecuada en estos espacios.

• Reducción de costos y emisiones: La carga en interiores es hasta un 50% más económica que en estaciones de servicio. Para 2030, se proyecta que el 88% de la carga de VE ocurrirá en edificios, representando el 35% del consumo total de electricidad.

Con la solución de carga que ofrece Schneider, EVlink AC Pro, las estaciones pueden conectarse a la red del edificio y gestionar dinámicamente la energía. Esto significa que permite optimizar el uso de la potencia disponible en una instalación en tiempo real. Algunas de sus características son:

• Considera la capacidad eléctrica de la instalación: Si otros aparatos eléctricos están en uso, el cargador ajusta la potencia para no exceder el límite de la instalación.

• Capacidad de distribuir la energía según se quiera cuando existen varios cargadores instalados.

• Posibilidad de priorizar la carga en horarios de menor costo o menor demanda energética. EVlink AC Pro ofrece una potencia máxima de 7,4 kW en instalaciones monofásicas, ideal para viviendas pequeñas, y 22 kW en instalaciones trifásicas, perfecto para edificios comerciales. Además, cuenta con conectividad, permitiendo el control vía Bluetooth a través de la app eSetup para monitorear el consumo energético y configurar los parámetros del equipo.

Profesionales como arquitectos, desarrolladoras e ingenierías tienen un papel clave en la creación de espacios que integren soluciones de movilidad eléctrica. Incorporar estas tecnologías sostenibles no solo añade valor a largo plazo, sino que contribuye directamente a la reducción de costos operativos y a la creación de ciudades más limpias.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.