El control de temperatura en edificios inteligentes

Si nos visita de Centroamérica, lo invitamos a visitar nuestro sitio web de la región para conocer más sobre automatización y control de edificios

Alguna vez te has preguntado ¿cómo impacta la temperatura el consumo de energía en un edifico o en la productividad?

Si desglosáramos el consumo eléctrico de nuestro edifico, obtendríamos una gráfica muy parecida a esta:

 

Consumo energético en instalaciones de menos de 10 000 m².

En este diagrama podemos observar que la fuente de mayor consumo eléctrico es el sistema de aire acondicionado, aquel que mantiene los espacios a una temperatura agradable para los ocupantes.

Ahora, el mantener una temperatura de confort dentro de nuestros espacios de trabajo no solo está relacionado con la comodidad, sino también con la productividad y con la salud. Si una persona se siente incomoda en su ambiente de trabajo, se ve afectada su concentración y por lo tanto su productividad.

Pérdida de productividad con un sistema de HVAC mal gestionado.

Por el otro lado, el mantener un equipo de aire acondicionado funcionando todo el tiempo nos generará un consumo de energía no deseado, así como altos costos de operación y mantenimiento.

Entonces ¿cómo conciliar la productividad y el uso eficiente de energía?

Cuando buscamos hacer una estrategia de disminución de consumo eléctrico en un edificio, la opción más viable y de resultados comprobables es la implementación de un sistema de gestión de edificios (Building Management System). Un BMS no solo nos permitirá realizar un monitoreo y control de los sistemas de aire acondicionado (HVAC) si no que contribuye a que estos sistemas sea más eficientes, precisos y confiables.

La función del BMS, entre muchas otras, es enviar instrucciones a nuestros actuadores para encender los equipos, apagarlos o modular su operación, dependiendo de las necesidades del edificio. Para que un BMS pueda controlar el sistema de aire acondicionado, utiliza la instrumentación asociada a dicho sistema: Field devices.

Los field devices son dispositivos que mandan las señales de temperatura, humedad y presión que requiere el BMS para tomar decisiones.

Tipos de sensores para control de temperatura en edificios inteligentes

Existen dos tipos principales de sensores: sensores de temperatura con contacto y sin contacto.

Sensores de contacto

Incluyen termopares y termistores que hacen contacto con el objeto para tomar la lectura.

Sensores sin contacto

Se encargan de medir la radiación térmica emitida por una fuente de calor para determinar su temperatura.

Los sensores de temperatura en los sistemas de BMS se clasifican de acuerdo a su uso. Entre estas clasificaciones podemos encontrar las siguientes:

Sensores de aire exterior

Los sensores de temperatura exterior, como su nombre lo indica, son instalados en las fachadas para que puedan percibir las condiciones medio ambientales.

Este tipo de sensores pueden ayudarnos con estrategias de disminución de consumos eléctricos, por ejemplo, inyectando aire frío del exterior en lugar de enfriar el aire del interior del edificio.

Sensores de zona

Este tipo de sensores se ubican en las áreas de mayor tránsito o en el interior de las oficinas. Sirven para modular la inyección de aire a través de las cajas de volumen variable o a través de las manejadoras.

Sensores de ductos

Los sensores de ducto nos permiten conocer la temperatura del aire al interior de los ductos del sistema. Además, nos permiten conocer la temperatura en las cajas de mezcla de las manejadoras de aire para poder establecer la temperatura final entre el aire de retorno y el aire del exterior que será inyectado a las oficinas.

Sensores de inmersión

Los sensores de temperatura de inmersión son sensores que dependen de los termo pozos, los cuales se instalan realizando perforaciones en las tuberías de agua. Principalmente se utilizan en las tuberías provenientes de las enfriadoras de agua (chillers). Estas señales se utilizan para modular la operación de las válvulas que permiten el flujo de agua a las manejadoras

Estos son algunos ejemplos de los sensores y soluciones para gestión de temperatura en edificios de los que puedes disponer hoy en día. En Schneider Electric contamos con una gran variedad de sensores diseñados para tus proyectos de automatización. Con gusto podemos ayudarte a seleccionar la opción que mejor se ajuste a las necesidades de tu negocio.

Etiquetas: , , , , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.