Los hospitales son grandes consumidores de energía. Los consumos realizados en este tipo de inmuebles proceden principalmente de los sistemas de iluminación, aire acondicionado y el calentamiento del agua. Por otro lado, los equipos médicos que se suman a esta carga, demandan el suministro de energía eléctrica con características y calidades específicas para funcionar adecuadamente.
Desde la perspectiva de sostenibilidad, los principales desafíos a los que se enfrentan son:
- Salud financiera (costos operativos y restricciones presupuestarias).
- Brindar seguridad al paciente (disponibilidad y confiabilidad energética).
- Mantener altos niveles de satisfacción del paciente (reputación del hospital, confort).
- Mantener la productividad del personal.

Los hospitales están cada vez más expuestos a una gran presión para hacer más con menos, al mismo tiempo deben cumplir con estrictas regulaciones y además mantenerse al día con la tecnología que está en constante cambio.
La energía es crítica para la operación de estos inmuebles. Las interrupciones afectan la productividad y la seguridad, y la energía desperdiciada junto con las fallas en los equipos, afectan sus resultados. Se requiere contar con herramientas que les permitan revelar riesgos y oportunidades que se mantienen ocultos en el sistema.
Los hospitales con una buena eficiencia energética son clave para un futuro sostenible y es aquí donde el monitoreo energético juega un rol fundamental.
Eficiencia energética en hospitales
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert es nuestra solución de monitoreo y análisis para una óptima gestión energética. Aprovechando las características de conectividad de IoT con la que cuentan nuestros equipos, el software colecta y organiza todos los datos que se generan en la red de distribución de energía y nos presenta la información de una manera útil para la toma de decisiones. Esta información puede ser mostrada de acuerdo con el perfil o rol de la persona que lo utiliza.
Nuestra plataforma se basa en una arquitectura abierta que admite protocolos estándar y una amplia gama de dispositivos de Schneider Electric y de terceros. Se puede integrar con otros sistemas de gestión y automatización como pueden ser SCADA, BMS, DCS, ERP o servicios web.
Se trata de una solución escalable que permite su implementación en etapas.
Esta solución de monitoreo y análisis de gestión energética ofrece:
- Una inferfaz de cliente web intuitiva, amigable y personalizable.
- Monitoreo en tiempo real de la información que genera cada uno de los dispositivos conectados a la red.
- Acceso a informes energéticos estándares y avanzados con los que se puede realizar análisis de consumo y gestión de costes.
- Soporte completo de WAGES (agua, aire comprimido, gas, electricidad y vapor) a través de dashboard o cuadros de mandos, informes y pantallas en tiempo real.
- Gestión de alarmas.
Con esta herramienta es posible llevar cabo una mejor gestión y seguimiento a los reportes y alarmas que se generan por problemas de calidad de la energía, de tal forma que es posible llevar a cabo una mejor gestión de la demanda y evitar las penalizaciones por bajo factor de potencia.
El monitoreo en tiempo real energético y la generación de informes, nos permite crear responsabilidades a través de la asignación de costes energéticos por área de trabajo. Es posible realizar evaluaciones comparativas de energía entre áreas, departamentos o sites para revelar oportunidades y comparaciones de referencia, con el fin de generar estrategias de ahorro de energía.
Además del monitoreo energético, EcoStruxure Power Monitoring Expert le ayuda a poner la seguridad eléctrica en primer lugar.
La plataforma permite a edificios de gestión crítica como los hospitales, a supervisar los ajustes de protección de los interruptores y garantizar el correcto funcionamiento de estos durante la detección de fallas.
Además, supervisa el riesgo de arco eléctrico y las alarmas de falla de arco; es posible detectar condiciones anormales, como el aumento de la temperatura en las barras o puntos de conexión en las acometidas lo cual representa un alto riesgo para la seguridad de las personas y la operación de los equipos.
Monitoreo eléctrico, crucial en edificios de servicios críticos
Es importante proteger la seguridad del paciente en los quirófanos de los hospitales mediante el control y la localización de fallas de aislamiento; por ello EcoStruxure Power Monitoring Expert permite analizar el rendimiento del equipo para respaldar el mantenimiento proactivo y extender la vida útil.

Esta solución se integra profundamente a la anatomía de un hospital. Pero no es solo el típico gran hospital al que podemos ayudar. Esta solución abarca todo el mercado de la atención médica, desde grandes hospitales de zona, hasta centros ambulatorios y residencias para personas de la tercera edad.
Ayudamos a mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia del paciente al proporcionar la información correcta a la persona correcta, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Esta solución nos permite ayudar a los hospitales de la siguiente manera:
- A través del uso óptimo de la energía, ayudamos en la mejora financiera.
- Mediante el monitoreo en tiempo real de los equipos, ayudamos a mejorar la disponibilidad, la seguridad y la calidad de la energía, de tal manera que brindamos protección a los pacientes y al personal del hospital, así como de los activos.
- Con el uso de los cuadros de información, proporcionamos herramientas al personal que lo ayudarán a brindar una mejor atención y optimización de las operaciones de las instalaciones al basar la toma de decisión en información en tiempo real.
Estas soluciones pueden ser aplicadas en proyectos nuevos y también en inmuebles existentes como el Moorfield Eye Hospital, donde el reto era hacer funcionar una institución de clase mundial en una infraestructura muy antigua.
Para conocer más sobre la implementación del monitoreo y análisis de gestión eléctrica para hospitales, por favor dé clic sobre la zona de la que nos lee: México, Centroamérica, Latinoamérica, España.

Añadir comentario