Échame un cable: El caso del Hotel Le Meridien en Tarragona

La crisis climática es una realidad innegable que impacta todos los rincones del planeta. La industria hotelera, lejos de ser una excepción, está notando la creciente conciencia sobre los impactos ambientales, la escasez de recursos naturales y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es más, los nuevos perfiles de viajeros así lo exigen a los hoteles, que tienen que adaptarse a las nuevas sensibilidades para seguir siendo competitivos. 

Así nos lo explica en esta ocasión Jesús Requena, Director de Marketing y Desarrollo de Negocios de Home & Distribution, en esta nueva entrega de «Échame un Cable», una serie diseñada especialmente para ti, profesional electricista. En este artículo, exploraremos cómo la movilidad eléctrica y las soluciones inteligentes están desempeñando un papel crucial en la evolución de la industria hotelera hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Impulso hacia la Movilidad Eléctrica

Una de las áreas más notables en el cambio del sector está relacionada con la movilidad eléctrica. El transporte por carretera, en la actualidad, es responsable de hasta el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Para abordar esta problemática, la movilidad eléctrica se presenta como un paso indispensable.

El uso de vehículos eléctricos (VE) tiene el potencial de reducir la dependencia del petróleo en el transporte y la movilidad. Esto, a su vez, contribuye a una drástica reducción de emisiones de CO2. Según Bloomberg, se espera que alrededor del 70% de la carga de vehículos eléctricos se realice en edificios comerciales, industriales y multifamiliares para el año 2030. Esto implica un cambio significativo en la demanda de electricidad de estos edificios, como los hoteles.

Nuevas Regulaciones para la Carga de Vehículos Eléctricos

La creciente adopción de vehículos eléctricos ha llevado a la implementación de regulaciones destinadas a promover la instalación de cargadores eléctricos en edificios, incluyendo hoteles. A partir de enero de 2023, el Real Decreto-ley 29/2021 en España establece requisitos mínimos para la recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos vinculados a edificios no residenciales. Específicamente, se requiere al menos una estación de recarga por cada cuarenta plazas de aparcamiento.

Esto tiene implicaciones significativas tanto para los edificios en general como para los hoteles en particular. Cargar un vehículo eléctrico no es tan simple como cargar un teléfono móvil o una computadora portátil. Requiere una alta potencia a una alta frecuencia durante un período prolongado. Sin una solución digital e inteligente, esta demanda de electricidad adicional podría dar lugar a problemas, como una carga lenta, riesgo de sobrecarga de energía o incluso cortes de energía, lo que podría afectar la experiencia de los huéspedes.

Frente a este reto, propietarios y gestores de edificios, incluidos los hoteles, necesitan buscar soluciones inteligentes que puedan acomodar de manera eficiente y sostenible este aumento en la demanda de energía eléctrica.

El Caso de Éxito de Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa

Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa, ubicado en Tarragona, se ha convertido en un ejemplo inspirador de cómo los hoteles pueden abrazar la sostenibilidad y la digitalización para abordar estos desafíos. El hotel se encontraba ante varios retos fundamentales al buscar ser más sostenible y energéticamente eficiente.

En primer lugar, necesitaba una solución integral «llave en mano» que incluyera la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de una infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Esta infraestructura se consideraría como un valor añadido para los huéspedes del hotel. En segundo lugar, era esencial que esta infraestructura de carga no sobrepasara la capacidad de energía contratada por el hotel. Esto no solo evitaría costes adicionales sino también prevendría cortes de energía, lo que podría interrumpir el suministro eléctrico del hotel. Además, el hotel necesitaba la capacidad de bloquear los cargadores durante temporadas en las que el hotel estuviera cerrado para evitar el consumo innecesario de energía. Por último, el hotel buscaba contar con un sistema de monitorización que proporcionara una visión completa y en tiempo real de su infraestructura de carga.

La solución de Schneider Electric

Schneider Electric ofreció una solución completa que abordó estos desafíos de manera integral. Se instalaron 46 unidades de su cargador de última generación, EVlink Pro AC, con capacidades que oscilan entre 7 kW y 22 kW. Esto permitió una carga eficiente y rápida para una amplia variedad de vehículos eléctricos.

El EVlink Pro AC se caracteriza por su capacidad de integrar la gestión de puntos de carga dentro de la gestión del edificio. Esta solución ofrece una manera más eficiente y sostenible de monitorizar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y optimizar el rendimiento energético de las instalaciones, todo dentro del mismo sistema de gestión del edificio.

Una característica clave de esta solución es su capacidad de integrarse con diferentes sistemas de gestión de edificios. Esto se logra mediante tecnologías como Modbus, OCPP y API’s, lo que permite una conexión sin inconvenientes con las plataformas de gestión de energía existentes. También proporciona la capacidad de medir y cobrar por el uso de los cargadores, lo que es beneficioso tanto para el hotel como para los huéspedes.

A través de este sistema de gestión de cargas, el hotel optimiza el uso de la energía disponible, asegurando que no exceda su capacidad energética contratada mientras proporciona una carga rápida y eficiente para los vehículos eléctricos de los huéspedes. Además, los huéspedes y clientes del hotel ahora pueden acceder a los cargadores a través de tarjetas RFID, lo que facilita la carga de sus vehículos eléctricos. También se ha implementado un análisis de cargas para comprender y optimizar aún más el consumo de energía. Esta infraestructura proporcionada por Schneider Electric es escalable, lo que significa que el hotel puede expandirla de acuerdo con sus necesidades futuras.

Beneficios para el Hotel Le Méridien

Gracias a todas estas implementaciones, el hotel Le Meridien Ra es puntero en tecnologías de movilidad eléctrica, eficiencia energética y energías renovables. Cuenta con una instalación con 43 estaciones de carga Schneider Electric de 22 kW para vehículos eléctricos única a nivel nacional que le permite acoger eventos de presentación de nuevos vehículos eléctricos que se lanzarán al mercado por los principales fabricantes de automoción. Además, dispone de una planta solar fotovoltaica para producción de energía verde destinada a la carga de vehículos eléctricos y al resto de consumos del hotel. 

Además de aportar sus soluciones y servicios, Schneider Electric trabaja con un ecosistema de partners instaladores certificadores, que permiten garantizar la máxima calidad tanto en la instalación como en mantenimiento y servicio posventa. Todas estas instalaciones han sido diseñadas, ejecutadas e integradas en el hotel por la empresa especialista en proyectos de energías renovables y movilidad eléctrica Lonjastec ENERGÍA. 

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.