La importancia de la eficiencia en la habitación de hotel y cómo conseguirlo

Una hoja de ruta progresiva para reducir consumo, simplificar el retrofit, mantener el confort del huésped y anticipar la demanda mediante inteligencia artificial ejecutada en la propia habitación.

La eficiencia no siempre empieza reemplazando grandes equipos. Puede comenzar en pequeños gestos, acompañando a otras inversiones como las remodelaciones se puede dotar a la habitación de hotel de mayor eficiencia que genere grandes cambios en el consumo del edificio.

Cuatro líneas de actuación permiten mejorar la eficiencia de cada habitación, reduciendo a la vez la intervención, la complejidad y los costes de instalación. Como capa transversal, la inteligencia artificial ayuda a coordinar y optimizar estas estrategias para extraer el máximo rendimiento energético sin comprometer el confort del huésped.

Arquitectura inalámbrica para un retrofit más eficiente

El uso de tecnologías inalámbricas como Zigbee para sensores de ocupación y contactos de puertas y ventanas, junto con la red Wi-Fi para conectar las habitaciones con el sistema BMS, reduce los costes y el tiempo de instalación. Además, permite realizar intervenciones menos invasivas y minimizar el periodo de inactividad de cada habitación.

Las reducciones siguientes son rangos orientativos para comparar una arquitectura convencional cableada con una solución inalámbrica correctamente diseñada. Su aplicación real depende del estado del edificio, la repetitividad de las habitaciones, la reutilización de la red existente, las condiciones de obra y el alcance de la integración.

PartidaReducción orientativa
Cable de comunicación y señal60–90 %
Canalizaciones, bandejas y accesorios40–80 %
Mano de obra de tendido y conexionado30–70 %
Reparación de falsos techos, paredes y acabados50–100 %
Ingeniería, configuración y puesta en marcha0–30 %
Instalación total del control/BMS20–40 % normalmente
Caso muy favorable: solución wireless-first repetitivaHasta 50–70 %

Control modulante de la climatización mediante algoritmo PID

La climatización es uno de los principales consumos energéticos de una habitación y, al mismo tiempo, un factor esencial para el confort y la satisfacción del huésped. Los termostatos convencionales basados en control todo o nada activan y desactivan el sistema al alcanzar determinados umbrales, lo que puede provocar oscilaciones de temperatura, sobrecalentamientos o sobreenfriamientos y ciclos de funcionamiento innecesarios.

El uso de controladores de habitación programables con regulación PID permite modular la potencia de climatización de forma continua. Combinados con válvulas proporcionales, estos controladores realizan un ajuste más preciso y estable de la temperatura, reduciendo las oscilaciones y adaptando la demanda térmica a las necesidades reales de la habitación. El algoritmo PID combina tres acciones: la proporcional, (P) que responde a la diferencia actual entre la temperatura y la consigna; la integral, (I) que corrige desviaciones mantenidas en el tiempo; y la derivativa, (D) que anticipa la evolución de la temperatura. Una correcta parametrización, junto con válvulas modulantes y una adecuada puesta en marcha, puede utilizarse como hipótesis inicial para evaluar un ahorro del 3 % al 8 % sobre el consumo de climatización de las habitaciones. Este rango es orientativo y debe validarse en cada proyecto según el equipo terminal, la instalación hidráulica y las condiciones de operación.

Equilibrado hidráulico dinámico mediante válvulas PIBCV

Para garantizar una climatización eficiente y un confort estable, los equipos terminales deben trabajar con el caudal de agua previsto en su diseño. Un caudal excesivo no mejora proporcionalmente el intercambio térmico y aumenta el consumo de bombeo, mientras que un caudal insuficiente limita la capacidad del equipo. Las válvulas de equilibrado y control independiente de la presión (PIBCV) permiten mantener este equilibrio en cada circuito.

Una válvula PIBCV reúne en un único dispositivo el equilibrado hidráulico, la limitación de caudal y el control modulante. Su regulador interno compensa las variaciones de presión de la red y mantiene estable la presión diferencial sobre la sección de control. Así, el actuador regula el caudal entre cero y el valor máximo de diseño sin verse afectado por la apertura o el cierre de otros circuitos, evitando sobrecaudales, mejorando el intercambio térmico y reduciendo el trabajo de las bombas.

El equilibrado hidráulico dinámico contribuye a mejorar la eficiencia de los servicios de calefacción y refrigeración contemplados en la UNE-EN ISO 52120-1:2022. Y es parte importante para alcanzar una clase al menos B que nos permita cumplir con la ficha CAE TER050. En un retrofit hotelero, integrar las PIBCV con el control de habitación y el BMS puede formar parte de una actuación elegible para generar Certificados de Ahorro Energético, siempre que se demuestre la mejora de clase BACS, se calcule el ahorro conforme a la metodología TER050 y la actuación obtenga la verificación exigida. La posterior monetización de esos ahorros puede reducir el coste neto y mejorar el retorno de la inversión.

El equilibrado del sistema de calefacción y refrigeración mediante válvulas de equilibrado y control independiente de la presión (PIBCV) puede generar ahorros energéticos de hasta un 20 % en edificios comerciales, al limitar los sobrecaudales, mantener el caudal de diseño en cada terminal y reducir la energía de bombeo.

Lógica de ocupación e integración con el PMS

Conocer la ocupación real de cada habitación es esencial para evitar consumos sin valor para el huésped. Un tarjetero convencional solo confirma que hay una tarjeta insertada y puede permanecer activado aunque la habitación esté vacía. Una lógica de ocupación más fiable combina el contacto de puerta con un sensor de presencia y el estado procedente del PMS —sin reserva, reservada, check-in o desocupada— para determinar si existe ocupación efectiva y aplicar automáticamente el modo energético adecuado.

La secuencia debe distinguir, como mínimo, entre habitación sin reserva, reservada sin huésped, ocupada y ausencia temporal. En una habitación no reservada, el controlador amplía las consignas para reducir al mínimo la climatización; antes de la llegada, el PMS puede ordenar un preacondicionamiento gradual; durante la estancia, la detección de presencia mantiene las condiciones de confort; y, cuando el huésped sale, el sistema aplica un setback moderado que permite recuperar rápidamente la consigna a su regreso. La apertura de una ventana puede detener temporalmente la calefacción o la refrigeración para evitar pérdidas directas.

La integración con el BMS permite supervisar temperaturas, consignas, estados de ocupación y alarmas, identificar habitaciones con consumos anómalos y verificar que la estrategia se mantiene en el tiempo. Además del ahorro, esta información facilita el diagnóstico remoto y la planificación del mantenimiento sin esperar a que el huésped comunique una incidencia.

Como referencia de dimensionamiento, se pueden obtener alrededor de un 30 % de reducción en la energía de calefacción y refrigeración de las habitaciones al combinar control por ocupación con consignas de 21 °C en modo ocupado y setbacks de 18 °C en invierno y 24 °C en verano para habitaciones no reservadas.

Optimización adaptativa mediante inteligencia artificial en el controlador de habitación

Las estrategias convencionales de climatización suelen partir de parámetros estáticos definidos durante la puesta en marcha. Sin embargo, la ocupación, el clima, las cargas térmicas y el rendimiento de los equipos cambian. La inteligencia artificial permite adaptar el control en tiempo real y evitar que una configuración inicialmente válida siga aplicándose cuando las condiciones ya son distintas.

Cuando se ejecuta en el propio controlador —en el edge—, la IA procesa localmente datos de temperatura, ocupación, calidad del aire, posición de válvulas y condiciones exteriores. Con ellos calcula la trayectoria térmica más eficiente, ajusta consignas y optimiza los arranques y paradas para alcanzar el confort solo cuando es necesario.

Cada habitación tiene una firma térmica propia. La orientación, el acristalamiento, el aislamiento, las sombras y los materiales determinan cuánto calor gana y con qué rapidez lo libera. Así, una habitación orientada al oeste puede seguir calentándose tras recibir radiación solar por la tarde, mientras que otra orientada al norte puede perder temperatura más rápidamente.

La IA aprende esta inercia analizando la evolución de la temperatura interior y exterior, la radiación solar o previsión meteorológica, la ocupación, la apertura de ventanas y la respuesta del sistema HVAC. De esta forma estima velocidades de calentamiento y enfriamiento, retardos y ganancias solares, actualizando el modelo ante cambios estacionales o de uso.

Con este modelo, el controlador anticipa la evolución térmica en lugar de reaccionar solo al error de consigna. Puede retrasar la calefacción si prevé suficiente ganancia solar, modular la refrigeración antes de un sobrecalentamiento o iniciar el preacondicionamiento según la inercia real de cada habitación, evitando horarios fijos para todas.

La optimización trabaja dentro de una banda de confort y selecciona la combinación de consigna, apertura de válvula y velocidad del ventilador que requiere menos energía. Así reduce arranques prematuros, sobreenfriamientos y sobrecalentamientos. El PID mantiene la regulación rápida, mientras la IA ajusta la estrategia anticipativa dentro de límites de seguridad y con posibilidad de intervención manual.

El procesamiento local mantiene la optimización incluso si se interrumpe la comunicación con el servidor, reduce el tráfico hacia el BMS y limita la dependencia de la nube. La IA no sustituye a la lógica de ocupación, al PID ni al equilibrado hidráulico: los coordina para alcanzar el confort con el menor consumo posible.

En el modo AI Eco de SpaceLogic Touchscreen Room Controller, el sistema optimiza consignas y secuencias de arranque y parada respetando los criterios de confort de ASHRAE 55. En una evaluación de Schneider Electric durante dos meses y medio en edificios en funcionamiento, se registraron ahorros de hasta un 15 %..

SpaceLogic Touchscreen Room Controller como plataforma integral de control

El SpaceLogic Touchscreen Room Controller convierte el control de la habitación en una experiencia premium: reúne climatización, interfaz de usuario, sensores, entradas y salidas y conectividad en un único dispositivo elegante y compacto. Su pantalla capacitiva de 4,3 pulgadas, el frontal de vidrio y la interfaz personalizable permiten integrar la identidad del hotel y ofrecer al huésped un manejo intuitivo y familiar.

Más que un termostato, es una plataforma de habitación preparada para aplicaciones avanzadas de fan coil, bombas de calor y otras soluciones HVAC, con sensores integrados de temperatura, humedad, luminosidad y presencia. Además, puede ampliar la experiencia más allá de la climatización para incorporar funciones como iluminación y persianas desde una interfaz unificada.

Su conectividad BACnet MS/TP y Modbus RTU, junto con opciones Wi-Fi y Zigbee, facilita tanto nuevas instalaciones como proyectos de retrofit con menos cableado, menor impacto en habitaciones ocupadas y una integración sencilla con EcoStruxure Building Operation. Los sensores inalámbricos permiten incorporar ocupación, contactos de puertas y ventanas o calidad del aire allí donde aportan mayor valor.

Para el operador, esta arquitectura se traduce en una supervisión más clara, una gestión remota más eficaz y una reducción del consumo basada en ocupación real. Para el integrador, las pantallas de configuración, las herramientas de carga y la integración nativa simplifican la puesta en marcha, las actualizaciones y el despliegue repetitivo de múltiples habitaciones.

La inteligencia artificial en el edge completa la propuesta: AI Eco Mode adapta dinámicamente las consignas y los arranques y paradas para equilibrar eficiencia y confort sin depender de la nube. Así, cada habitación puede responder a sus condiciones reales y mantener una operación autónoma dentro de límites definidos.

El resultado es una plataforma diferencial para hoteles que buscan modernizar sus habitaciones sin afrontar una renovación completa: mejora el confort y la imagen de marca, acelera el retrofit y convierte cada habitación en un activo conectado, eficiente y preparado para evolucionar. SpaceLogic Touchscreen Room Controller reúne simplicidad y sofisticación para ofrecer valor al huésped, al operador y al integrador desde un único punto de control.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.