Gestión de edificios

Viviendo el futuro: ¿En qué consiste el Ecostruxure Building Operation?

El mundo está cambiando y este cambio nos forza a buscar nuevos horizontes. Las tecnologías que antes veíamos  en las  películas  ahora  están  al alcance de nuestras manos.  Vehículos autónomos,  celulares  en nuestras  muñecas o  drones entregando paquetes ahora  forman  parte  de nuestra  realidad.  Esto nos  impacta  en cada uno de los aspectos de nuestra vida diaria. Aquí es dónde entra nuestro Ecostruxure Building Operation.

Desde los inicios de la humanidad, los primeros asentamientos buscaban la supervivencia del hombre y estos han evolucionado en grandes ciudades que buscan optimizar los recursos. Esta nueva era está transformando rápidamente los lugares donde vivimos.

A medida que el IoT conecta más dispositivos dentro de nuestro ambiente, la cantidad de datos de información crítica aumenta exponencialmente. Ahora, simplemente el reto es como integrar la tecnología y como utilizar estos datos críticos para crear espacios inteligentes para lograr la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de sus ocupantes.

En este contexto, Schneider Electric como líder en su ramo, cuenta con la tecnología y la experiencia necesaria para dotar de inteligencia desde pequeños edificios hasta grandes estadios.

La solución que buscas se llama Ecostruxure Building Operation ( EBO ).

EcoStruxure Building Operation es un sistema de gestión de edificios (BMS) el cual conforma el corazón de nuestros espacios de trabajo. Esta plataforma permite monitorear, administrar y controlar todas las operaciones de nuestro inmueble en un solo sistema, a través de una combinación de software y hardware buscando optimizar la eficiencia de nuestra infraestructura

Las funciones generales de «EBO» son:

  • Supervisar los subsistemas y equipos.
  • Realizar secuencias de operación automáticas.
  • Controlar en la operación diaria a traves de horarios y calendarios.
  • Reportar los eventos, alarmas y fallas.
  • Generar reportes que nos permitan la toma de decisiones.

El sistema EBO se diferencía de la competencia, brindando datos específicos del sistema eléctrico y del monitoreo energético a través del plugin Energy Expert. En él, se conectan todos los equipos de medicion eléctrica, medidores de agua,  medidores de gas, etc. Esto con la finalidad  de  detectar fallas y optimizar la operación de los equipos del resto de los subsistemas basados en sus consumos energéticos.

Es así como, nuestra solución, permite administrar y operar cada uno de los subsistemas de forma amigable por medio de una interfaz gráfica.

En la implementación de este tipo de sistemas tenemos que tomar en consideración aspectos críticos que serán fundamentales en el éxito de nuestros proyectos:

Posibilidades

  • Monitoreo de sistema de distintos fabricantes (Sistemas Hidráulicos, sistema HVAC, sistemas de iluminación, etc.)
  • Control de dispositivo electromecánico del edificio (bombas, central de agua caliente, planta de emergencia, etc.).
  • Reducción de implementación a través de tecnologías IP.

Capacidades

  • Capacidad de personalización: Fondos personalizados, Dashboards, Histogramas, reportes, etc.
  • Identificación de la causa raíz de problemas.
  • Escalabilidad del sistema.

Disponibilidad de información

  • Accesos a alertas históricas de varios dispositivos a través de una base de datos central.
  • Clasificación de alertas por tipo, fecha, unidad y / o grupo de dispositivos.
  • Crear informes personalizados definidos por el usuario para facilitar la recolección de datos, la distribución y el análisis.
  • Crear análisis de tendencia gráfica de múltiples puntos para visualizar posibles fallas.
  • Capacidad de almacenamiento de datos históricos.
  • Disponibilidad de información a través de dispositivos móviles.
  • Envió de alarmas a través de email.

Administración

  • Capacidad de administración centralizada de multisitios.
  • Genera la notificación de eventos en tiempo real.
  • Capacidad de generar distintos perfiles de usuarios.
  • Permitir al personal de mantenimiento conocer el estatus de la operación de los equipos en tiempo real.
  • Notificación inmediata de eventos críticos.

Visita aquí para conocer más sobre nuestra solución y contáctanos aquí para resolver tus dudas.


No Responses

Leave a Reply

  • (will not be published)