El que los dispositivos que utilizamos cuenten con conectividad es una cualidad que ha cobrado gran relevancia en la operación como la conocemos. Incluso en nuestra vida cotidiana, ya nos es posible monitorear y controlar algunos electrodomésticos y dispositivos eléctricos de nuestros hogares al conectarlos a la nube (Internet de las Cosas). Este tipo de monitoreo también es aplicable en los sistemas eléctricos de emergencia, donde los tableros de transferencia brindan la posibilidad de monitorear las fuentes de energía y la carga. Únicamente es necesario que estos sean ‘conectables’ para poder comunicarse con otros dispositivos del sistema.

¿Cuáles son las ventajas de que nuestro tablero cuente con conectividad?
La información proporcionada por los equipos de transferencia (ATS) conectados permite a los usuarios:
- Responder a las condiciones de la energía
- Realizar análisis de eventos y evaluar los datos operativos para aumentar la confiabilidad, eficiencia y disponibilidad.
¿Qué se requiere para que un tablero de transferencia cuente con conectividad?
Para acceder a esta información se deben equipar los tableros con módulos que puedan comunicarse con otros dispositivos. Al utilizar modelos que cuenten con los protocolos necesarios, los módulos de comunicación proveerán los datos necesarios para realizar un análisis completo.

Conectividad desde las familias de productos más básicas
Con el propósito de impulsar el tema de digitalización y conectividad, en Schneider Electric contamos con tableros de transferencia que pueden ser ‘conectables’ desde las familias de producto mas básicas. La conectividad que se ofrece en estos equipos permite el monitoreo de los parámetros eléctricos que el ATS recibe. También es posible la manipulación remota del equipo (control) mediante Wireless.
Monitoreo remoto
A través del modulo de conectividad de ASCO y el acceso a un nodo de red wifi, se tiene la posibilidad de realizar transferencias, re-transferencias o arranques y pruebas del generador desde nuestro smartphone, tablet o laptop.
Cumplimiento de protocolos
Las funciones de conectividad se rigen por los protocolos mas utilizados en la actualidad como son SNMP o Modbus TCP/IP.
Seguridad
Así como la comunicación es importante, no dejamos pasar el tema de seguridad. Por ello, los equipos pueden ser configurados con diferentes niveles de usuarios que ofrecen diferentes jerarquías para la ejecución de los procesos, todos ellos con su respectivo usuario y contraseña.
Descubre nuestra oferta de tableros de transferencia en nuestra página web, o conoce más sobre ASCO Power Tecnologies aquí. Si nos visita de Centroamérica, visite nuestro sitio web de la región.
No Responses