Certificados de Ahorro Energético y Variadores de Frecuencia: una oportunidad para la sostenibilidad y la rentabilidad

En un entorno empresarial cada vez más competitivo y comprometido con la sostenibilidad, los Certificados de Ahorro Energético (CAE) nacen como una herramienta de gran utilidad para transformar la forma en que las empresas gestionan su energía. Estos certificados no solo validan las medidas implementadas por las empresas para optimizar el consumo energético, sino que también generan incentivos económicos.

En 2023, el Gobierno aprobó el Real Decreto 36/23 relativo al establecimiento de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un mecanismo que acredita el ahorro de energía final, tanto a empresas como a entidades públicas y personas físicas, obtenido por llevar a cabo proyectos de eficiencia energética.

Este sistema se articula en torno al valor económico que se otorga a la eficiencia energética: por cada kilovatio/hora de ahorro certificado, una empresa acreditada recibirá un CAE que podrá intercambiar por dinero del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). En este nuevo paradigma, cada kilovatio/hora de ahorro certificado se convierte en una oportunidad económica tangible, lo que acelera notablemente la recuperación de la inversión.

Los importes que recibirán las empresas que inviertan en eficiencia energética van a depender de varios factores, fundamentalmente de la cantidad de ahorro generado y del precio unitario del kWh de CAEs.

En todo caso, a través de los CAEs, las empresas pueden monetizar sus esfuerzos en sostenibilidad, vendiendo estos certificados a las comercializadoras obligadas a cumplir con cuotas de ahorro energético.

El objetivo de esta iniciativa no es solo reducir el consumo energético, sino también fomentar un cambio estructural en referencia a cómo las empresas abordan la sostenibilidad y la gestión de recursos. Además, contribuyen al compromiso de España con los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea.

CAE

Aspectos para destacar de las CAE

  • Ahorro energético anual, independiente de la vida útil.
  • En general, la financiación de actuaciones de eficiencia energética cuyos ahorros terminen convertidos en CAE, será compatible con programas públicos de ayuda o de subvenciones.
  • El tamaño mínimo del expediente para realizar una solicitud de emisión de CAE’s es de 30 MWh pudiendo ser cubierto por la suma de los ahorros de las distintas actuaciones (estandarizadas y/o singulares) y debe ser en la misma Comunidad Autónoma.
  • Plazo de liquidación: Un CAE podrá ser liquidada hasta tres años después.

Beneficios tangibles de los CAE para tu empresa

  • Optimización de costes: Al reducir el consumo energético, se disminuyen significativamente los gastos.
  • Cumplimiento de normativas: Los CAE ayudan a cumplir con normativas de eficiencia energética, especialmente importantes en sectores industriales.
  • Acceso a incentivos económicos: Las empresas pueden vender sus certificados a comercializadoras de energía y obtener ingresos adicionales.
  • Contribución a la sostenibilidad: Reducir el consumo energético disminuye la huella de carbono y alinea las operaciones con los objetivos globales de descarbonización.

CAE y Variadores de frecuencia: una oportunidad única

Una de las aplicaciones interesantes para obtener CAE son los variadores de frecuencia. Con los CAE, las empresas que instalen variadores de frecuencia pueden recuperar la inversión en menos de un año. Con los CAE, las empresas que instalen variadores de frecuencia pueden recuperar la inversión en menos de un año. En aplicaciones como bombeo, ventilación y compresores, los variadores de frecuencia son esenciales para gestionar de manera eficiente la energía. Estos dispositivos ajustan la velocidad de los motores eléctricos en función de la demanda, lo que evita el consumo innecesario de energía y reduce costes.

El ahorro energético se calcula considerando variables como la potencia del motor, las velocidades de operación y las horas de funcionamiento. Por ejemplo, en sistemas centrífugos como bombas y ventiladores, el ahorro puede superar el 30%, dependiendo de la aplicación y las condiciones operativas.

Con la bonificación CAE, puedes multiplicar por 2 el ahorro durante el primer año. Es decir, si en un año te ahorras 8.000€ (82.000 kW) gracias al variador, la CAE te pagará como mínimo 8.000 €. Puedes calcular el ahorro energético y económico a través de la calculadora que hemos diseñado, que tiene en cuenta los días y horas de funcionamiento con el porcentaje de caudal que se utiliza.

Calcular y maximiza tus ahorros: cómo dar el siguiente paso

El equipo de Schneider Electric está disponible para guiarte en la solicitud de tus CAE y garantizar que aproveches al máximo esta oportunidad.

Si estás interesado en optimizar tu consumo energético y obtener Certificados de Ahorro Energético, rellena este formulario. Recibirás acceso a nuestra calculadora, donde puedes estimar el ahorro conseguido con la instalación de variadores de frecuencia, y a recursos exclusivos para facilitar la implementación de estas medidas, como un registrador del uso del variador, indispensable para solicitar la ayuda.

CAE

La eficiencia energética no solo es una necesidad operativa, sino también una oportunidad estratégica para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de tu empresa.

Los Certificados de Ahorro Energético son la clave para alcanzar estos objetivos de manera tangible y accesible. Rellena el formulario y empieza tu camino hacia un futuro más eficiente y sostenible.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.