Cinco razones por las que una estación de carga portátil es imprescindible

Estás disfrutando del cielo estrellado junto a una fogata durante una excursión de campamento y te das cuenta de que las linternas recargables y las baterías del teléfono están agotadas. O bien, estás trabajando desde casa, intentando cumplir con una fecha límite importante, cuando una tormenta interrumpe el suministro eléctrico, y la batería de tu portátil apenas cuenta con un 10%. ¿Qué haces?

En situaciones como estas, una estación de carga portátil te mantiene activo, proporcionando energía fiable cuando más la necesitas. Te permite mantenerte conectado para cargar tus dispositivos. Al proporcionar energía, muchas estaciones de carga portátiles son fáciles de transportar, instalar y utilizar. Algunas disponibles en el mercado cuentan con tiempos de funcionamiento impresionantes y una construcción robusta, lo que las hace ideales para entornos exigentes como el aire libre. Y cuando no hay otra fuente eléctrica disponible, pueden recargarse mediante energía solar.

Las estaciones de carga portátiles son una excelente inversión, ya que te sacan de situaciones complicadas. A continuación, cinco razones para tenerlas en cuenta:

El hecho de que quieras desconectarte de la red para disfrutar de un poco de soledad o entrar en contacto con la naturaleza no significa que debas estar completamente sin energía. Aún puedes mantenerte conectado mediante dispositivos móviles cargados. Una estación de carga portátil también te permite utilizar pequeños electrodomésticos en viajes en autocaravana, así como dispositivos de seguridad y navegación cuando practicas navegación o pesca. Si deseas disfrutar de algo de entretenimiento en tu próxima excursión, una estación de carga portátil incluso puede proporcionarte energía para una película, un altavoz y una mini nevera para mantener tus bebidas frías.

estación de carga portátil

Pongamos que necesitas trabajar mientras estás de campamento, en una autocaravana o disfrutando de un día en la playa —o en cualquier lugar. Independientemente de la ubicación, una estación de carga portátil te permite encender un portátil y conectarte a una Wi-Fi, permitiéndote mantenerte productivo en cualquier entorno. De este modo, puedes realizar tareas como revisar hojas de cálculo, redactar o editar documentos de Word, compilar datos y utilizar herramientas de diseño gráfico, con la tranquilidad de saber que no te quedarás sin energía durante horas.

estación de carga portátil

Una estación de carga también resulta útil para proyectos de bricolaje. Si estás remodelando una habitación en tu casa o renovando el garaje, es posible que no tengas tomas de corriente disponibles para tus herramientas. O, si no quieres lidiar con largos tiempos de carga para tus herramientas inalámbricas, una estación de carga portátil supone una solución práctica. Por ejemplo, con dos baterías, puedes cargar una mientras trabajas con la otra, manteniendo tu trabajo sin interrupciones. Lo mismo se aplica a la jardinería: olvídate de los cables de extensión enredados y alimenta tus herramientas directamente desde la estación portátil para poder trabajar sin complicaciones.

estación de carga portátil

Es una realidad que, a medida que dependemos más de la electricidad para mantenernos conectados y para que funcionen todos nuestros dispositivos electrónicos, la red eléctrica se ha vuelto menos fiable. Los apagones provocados por fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, y pueden durar horas o incluso días. Solo en Estados Unidos, la cantidad de cortes de energía relacionados con el clima entre 2014 y 2023 se duplicó en comparación con la década anterior. Saber que puedes alimentar dispositivos esenciales como teléfonos inteligentes, máquinas CPAP, ventiladores, un calefactor personal y electrodomésticos brinda tranquilidad. Vale la pena tener una estación de carga portátil, incluso si nunca sale de casa. Y es mucho más económica, segura y silenciosa que los generadores tradicionales a base de combustible.

estación de carga portátil

Las estaciones de carga portátiles actuales están diseñadas pensando en la eficiencia energética. Esta opción también reduce la dependencia de los generadores a gasolina (y la inhalación de los gases nocivos que producen), y permite aprovechar la energía solar para recargar la batería. De esta forma, puedes disfrutar de energía en cualquier lugar, al mismo tiempo que contribuyes positivamente al planeta.

estación de carga portátil

Descubre una estación de carga portátil que cumple con todos los requisitos

Existen muchas opciones en el mercado de estaciones de carga portátiles, incluida la recientemente lanzada estación portátil OffGrid de Schneider Electric. Hemos aplicado nuestros 40 años de experiencia en soluciones SAI para desarrollar una estación portátil que ofrece fiabilidad en múltiples entornos, tanto en interiores como en exteriores. OffGrid te proporciona varias opciones de recarga, incluida la solar, así como múltiples salidas, como tomas de corriente, cargadores de coche, puertos USB y DC, e incluso ofrece carga inalámbrica para teléfonos.

Los dispositivos Schneider OffGrid, disponibles en tres versiones (332Wh, 516.6Wh y 738Wh), son ligeros (aproximadamente entre 3,2 kg y 5,9 kg), compactos y fáciles de transportar. Consulta la imagen a continuación, que muestra la capacidad de carga de Schneider OffGrid para una variedad de dispositivos, desde tabletas y drones hasta mini refrigeradores, destacando su larga autonomía.

Schneider OffGrid forma parte de Schneider Home, que ofrece soluciones energéticas integradas, seguras, sostenibles y resilientes tanto en el hogar como fuera de él. Descubre cómo conectarte en cualquier lugar y momento visitando el sitio web de Schneider Electric o a través de Amazon.

Etiquetas: , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.