MasterPacT MTZ Active: innovación digital para una distribución eléctrica más eficiente y sostenible

La energía es el motor que impulsa el mundo moderno. Y en un contexto donde la digitalización y la sostenibilidad ya no son opcionales, sino imperativos estratégicos, Schneider Electric lanza MasterPacT MTZ Active, un nuevo interruptor automático que redefine los estándares de eficiencia, seguridad y resiliencia.

Con más de 35 años de liderazgo en innovación dentro de la gama MasterPacT, esta nueva solución está diseñada para ayudar a las organizaciones a optimizar la gestión energética, mejorar la continuidad del negocio y avanzar hacia objetivos de descarbonización.

La continuidad del legado MasterPacT, ahora más inteligente que nunca

Desde su creación, la gama MasterPacT ha sido un referente en fiabilidad y rendimiento. Millones de unidades están en funcionamiento en todo el mundo, protegiendo instalaciones críticas de sectores como el sanitario, la industria, la construcción o los centros de datos.

Con MasterPacT MTZ Active, llevamos esta herencia a una nueva dimensión: una distribución eléctrica más conectada, más inteligente y más eficiente.

Esta nueva versión incorpora una unidad de control digital avanzada que permite medir y monitorizar el consumo eléctrico en tiempo real. Esta visibilidad instantánea proporciona a los gestores de instalaciones información precisa para detectar ineficiencias, optimizar recursos y reducir el impacto ambiental, alineando las operaciones con los compromisos de sostenibilidad.

MasterPacT MTZ Active

La información en tiempo real como aliada de la eficiencia energética

El valor añadido de MasterPacT MTZ Active radica en su capacidad para actuar con rapidez y precisión. En caso de sobrecarga, cortocircuito o fallo de tierra, la unidad de control activa una respuesta inmediata y permite al operario escaneando un código QR acceder a instrucciones claras sobre la mejor acción a seguir.

Esta funcionalidad —pionera en la industria— agiliza la resolución de incidencias, minimiza tiempos de inactividad y asegura una distribución más equilibrada y eficiente. Todo ello sin interrumpir el flujo eléctrico de instalaciones que no pueden permitirse ni un segundo de parada.

Una herramienta clave para afrontar la crisis energética y climática

En Schneider Electric estamos convencidos de que el futuro es más eléctrico y más digital. Y para llegar a él, necesitamos tecnologías que impulsen el cambio desde dentro.

MasterPacT MTZ Active responde a esta necesidad al proporcionar una plataforma sólida para:

  • Reducir el consumo energético
  • Disminuir las emisiones de carbono
  • Aumentar la eficiencia operativa
  • Digitalizar la distribución eléctrica
  • Prolongar la vida útil de los equipos

Además, su conectividad facilita la integración con plataformas de gestión energética más amplias, lo que permite tener una visión holística del consumo eléctrico en entornos industriales, edificios o infraestructuras críticas.

Más seguridad para los profesionales

La protección del personal técnico es otro de los pilares del diseño de MasterPacT MTZ Active. Su sistema Energy Reduction Maintenance Setting (ERMS) reduce significativamente el riesgo de arco eléctrico durante tareas de mantenimiento, creando un entorno más seguro para operarios e instaladores.

Al mismo tiempo, la configuración de funciones de protección —como la intensidad, los retardos de tiempo o las alarmas— se realiza de forma intuitiva desde la unidad de control, permitiendo una programación rápida y sin errores.

Economía circular aplicada a la distribución de energía

La sostenibilidad no solo está en el uso, sino también en el diseño. Por eso, MasterPacT MTZ Active ha sido creado bajo un enfoque de ecodiseño y economía circular.

Este interruptor puede ser reacondicionado por Schneider Electric, con las mismas garantías que un equipo nuevo, reduciendo residuos y contribuyendo a la eficiencia de los recursos.

Además, si ya cuentas con un interruptor MasterPacT NT o NW, no necesitas cambiarlo por completo. Puedes simplemente actualizar su electrónica con la nueva unidad de control MicroLogic Active, alargando la vida útil del sistema e incrementando sus capacidades digitales.

Preparados para el futuro de la energía

MasterPacT MTZ Active es más que un interruptor automático. Es una solución integral que conecta eficiencia, digitalización y sostenibilidad. Una herramienta pensada para anticiparse a los retos energéticos de hoy y de mañana, y para acompañar a las organizaciones en su transición hacia un modelo más resiliente, rentable y respetuoso con el medio ambiente.

En Schneider Electric, seguimos innovando para transformar la forma en que se genera, distribuye y consume la energía. Porque el cambio hacia un futuro eléctrico y digital comienza con soluciones como MasterPacT MTZ Active.

MasterPacT MTZ Active

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.