Modernización de concentradores de medición para edificios de uso mixto

En México es cada día más común que las personas tengan su nueva residencia en desarrollos habitacionales que ―además de integrar conjuntos de casas en sentido horizontal o vertical― involucran el desarrollo de centros comerciales, edificios de oficinas y muchos otros establecimientos para hacer más confortable la vida de sus usuarios.

En estos conjuntos habitacionales y comerciales es preciso diseñar adecuadamente las instalaciones eléctricas para quienes las utilizarán.

La instalación eléctrica para estas construcciones inicia en los medidores de energía y el medidor de desconexión principal para cada usuario.

La solución tradicional de contratistas, especificadores e instaladores para los arreglos de medidores de usuarios múltiples, consiste en fabricar un gran bastidor donde se instalan y requieren:

  • Bases unitarias de medición.
  • Interruptores de seguridad.
  • Tubos para interconexión de equipos.
  • Ductos para alojar cables.
  • Varios metros de cable.
  • Muchas horas para instalación y mantenimiento.

Esta solución poco adecuada llega a presentar con el paso del tiempo, problemas serios como: falsos contactos, calentamientos, fugas de corriente, cortocircuitos, robos de energía a usuarios o a la compañía suministradora, entre otros muchos.

En fin, muchos contratiempos y riesgos a las personas o a sus bienes que, a la larga, se traducen en un mal funcionamiento de los medidores y en un mayor costo por el consumo de energía, derivado de pérdidas o por el robo de esta.

Consciente de esta problemática, en Schneider Electric desarrollamos una solución segura, eficiente y rápida para facilitar la instalación de varios medidores en una concentración para múltiples usuarios.

Esta solución se llama EZ Meter-Pak, mejor conocida como concentradores de medición EZM.

Esenciales de los concentradores de medición EZM

Una de las principales características de la línea EZ Meter Pak es su adaptabilidad para edificios de uso mixto, lo que la hace más que adecuada para los proyectos de contratistas, especificadores e instaladores.

  1. Está listo para su montaje en pared, desde el momento de desempacarlo, sin requerir ajustes previos.
  2. Tiene gabinetes metálicos NEMA 3R (a prueba de lluvia para uso exterior o interior).
  3. Cuenta con una sección principal con interruptor, fusibles o zapatas principales.
  4. Montaje de secciones derivadas a ambos lados de la principal.
  5. Características que ahorran tiempo de instalación, incluyendo un riel de montaje independiente y soportes de montaje giratorios.
  6. La distancia entre centros de receptáculos es 9” en equipos de 125A y 225A, permitiendo más receptáculos por columna, reduciendo el espacio ocupado en la pared.
  7. Gabinetes compactos y más ligeros, con amplio espacio para el cableado, simplificando la instalación y las maniobras.
  8. Bus de distribución instalado en fábrica con arandelas cónicas en todas las conexiones eléctricas para asegurar una óptima conexión.
  9. Combinación de receptáculos de medición con conectores para instalar puentes mientras se reemplaza o se prueba el medidor (Horn-Bypass), sin conectores (No-Bypass) o con palanca de puenteo para la extracción o reemplazo del medidor (Lever-Bypass) y configuraciones de 4, 5 o 7 mordazas, con el fin de satisfacer una amplia gama de aplicaciones.
  10. Mordazas de cobre estañado con muelle reforzado para garantizar un óptimo contacto, un alto rendimiento y muy bajas pérdidas.
  11. Todas las unidades están diseñadas con diseño anti-ilícitos para cumplir con los requisitos de sellado de servicios exigidos por la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo cerrojos de la cubierta de acero inoxidable para resistir ambientes corrosivos o de alta salinidad.
  12. La tuerca VISI-TITE (con doble cabeza, exclusiva de Schneider Electric) elimina la necesidad de utilizar herramientas especiales, reduciendo el tiempo requerido para las lecturas del par de apriete.
  13. Cuando se aprietan estas tuercas de doble cabeza, la cabeza superior se rompe al llegar al par de apriete apropiado para una óptima conexión 50 Lb-ft (600 lb-in) [68 N-m], dejando una tuerca sencilla para mantenimiento futuro. Un indicador rojo permanece en su posición hasta que se rompe la cabeza superior de la tuerca con el par de apriete apropiado.
  14. Durabilidad y robustez en la base que aloja al medidor, las mordazas (construidas en cobre estañado con muelle reforzado), las zapatas (listadas por UL) y el gabinete (construido en lámina de acero rolada en frío).      
  15. Seguridad, al tener la posibilidad de asegurar la tapa con sello de plomo, sello tipo candado o candado tipo Barrel-Lock.
  16. Fácil instalación con discos removibles (laterales y posteriores), zapatas colocadas en un ángulo de 60° y guías aisladas en las mordazas para el correcto centrado del medidor.
  17. Mínimo tiempo requerido para su instalación.
  18. Sencillo balanceo de cargas en campo.
  19. Mantenimiento mínimo.

Edificios de uso mixto, regulaciones y seguridad eléctrica

Los equipos EZM de Schneider Electric cumplen con estrictas normas de calidad y desempeño, por lo que tienen el certificado UL, avalado con la etiqueta UL en cada equipo. Esto los convierte en una oferta apta para la exportación, permitiendo desarrollar proyectos de uso mixto en México y otros países.

Se han generado variantes para resolver las necesidades específicas del mercado mexicano de acuerdo con estándares de Comisión Federal de Electricidad, como son las secciones derivadas para medidores en 127V~, o bien, circuitos derivados trifásicos con protección menor de 30.
Estas secciones derivadas para el mercado mexicano también han sido diseñadas considerando los estándares de calidad de los equipos de exportación.

Las grandes ventajas que ofrecen los controladores de medición EZM de Schneider Electric sobre la solución tradicional, han permitido cambiar especificaciones y tendencias de uso.

Ahora existen varios proyectos a nivel nacional en donde estos equipos se utilizan:

  • Edificios de oficinas en la Ciudad de México.
  • Plazas comerciales en Veracruz.
  • Condominios horizontales y verticales en diversos estados.
  • Hospitales en Tabasco.
  • Villas habitacionales en Sonora.
  • Mercados municipales en Tamaulipas.

Concentradores de medición EZM en centros comerciales

Los centros comerciales son un espacio donde se reúnen diferentes usuarios de energía eléctrica en un mismo tiempo.

Cada local comercial ofrece un producto o servicio para las personas que le visitan, pero al mismo tiempo cada local debe ser un consumidor independiente de energía eléctrica que requiere su medición y facturación correspondiente.

Los gabinetes EZ Meter Pak son equipos de montaje en pared, diseñados para recibir la alimentación de energía eléctrica por parte de la compañía suministradora (sección de acometida) y distribuirla a los diferentes locales comerciales que conforman la plaza comercial (secciones derivadas).

La distribución eléctrica se realiza por medio de gabinetes modulares que integran barras aisladas, bases para watthorímetro y bases para interruptores derivados, los que deben de seleccionarse de acuerdo con el consumo eléctrico de cada local comercial.

Los concentradores de medición EZ Meter Pak son una excelente alternativa para las necesidades de medición múltiple, pues son equipos que en poco espacio permiten alojar una gran cantidad de bases para los watthorímetros.

Estas bases pueden ser monofásicas o trifásicas, dependiendo de la tarifa contratada y de los valores de corriente nominal, por lo que la oferta es muy versátil y puede adaptarse a cualquier proyecto comercial o residencial.

La instalación y conexión de los equipos EZ Meter Pak es muy simple ya que se han considerado en su diseño elementos característicos de equipos industriales, pero ahora para una actividad comercial.

Un ejemplo es el bus principal de barras horizontales que permite unir una sección EZM con otra. Los empalmes entre secciones consideran además el uso de tuercas auto degollantes para asegurar una óptima conexión, sin el uso de una herramienta sofisticada.

El espacio es quizá lo más valioso dentro de un centro comercial, pues mientras más se destina a locales comerciales, existe una mayor posibilidad de hacer negocios.

La solución de Schneider Electric para concentración de medidores también apoya en este aspecto, ya que permite ahorrar hasta un 40% de espacio en comparación con una solución tradicional de multimedición.

“Cuentas claras, amistades largas”. Este tradicional refrán mexicano representa el resultado que podemos esperar de un equipo de multimedición de Schneider Electric, ya que permite la medición del consumo de energía en forma individual por cada local comercial. Además, su diseño considera elementos anti-ilícitos para evitar el robo de energía.

Específicamente para el mercado nacional, desarrollamos 2 versiones especiales de EZ Meter Pak:

  • Secciones para 3 a 6 circuitos derivados monofásicos a 2 hilos 127 V.
  • Secciones derivadas con capacidad para alojar 2 a 4 interruptores derivados trifásicos con capacidad desde 40 A hasta 1200 A.

Para las capacidades mayores, se instalan los interruptores termomagnéticos de última generación Power Pact.

Para las instalaciones eléctricas de México, los concentradores de medición EZ Meter Pak son una oferta considerada por especificadores y contratistas del sector residencial y comercial a lo largo del territorio nacional, ya que va a la vanguardia en la modernización de la red nacional de distribución de energía eléctrica.

Te invitamos a contactar a nuestros expertos para llevar a cabo juntos tu nuevo proyecto. Da clic sobre tu región para recibir asesoría: México, Centroamérica, Latinoamérica, España.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.