En Schneider Electric impulsamos la transición hacia un sistema energético más eficiente, seguro y sostenible. En este contexto, el hidrógeno verde se ha convertido en uno de los vectores energéticos con mayor potencial para avanzar hacia la descarbonización global. Su capacidad para almacenar energía renovable, descarbonizar sectores que hoy vienen utilizando hidrógeno gris o difíciles de electrificar y reforzar la resiliencia energética lo sitúa como un elemento clave en los modelos energéticos del futuro. A lo largo de este post, hablaremos de qué es el hidrógeno verde, cómo funciona su principal proceso de producción, la electrólisis, y cuál es su papel dentro de un sistema energético más digitalizado y conectado. Una visión completa y actualizada para entender su impacto real en la energía, en la industria y en el transporte.
¿Qué es el hidrógeno verde?
El hidrógeno verde es un vector energético producido a partir de fuentes renovables y destinado a desempeñar un papel clave en la descarbonización del transporte y los sectores industriales y energéticos. A diferencia del hidrógeno gris o azul, obtenidos mediante procesos que generan emisiones, el hidrógeno verde se obtiene, principalmente, mediante electrólisis utilizando electricidad procedente de energía eólica, solar, hidráulica u otras soluciones renovables. Este proceso permite separar el hidrógeno del oxígeno presente en el agua sin producir emisiones directas de CO₂, convirtiéndolo en una alternativa alineada con los objetivos globales de sostenibilidad.
Su valor no está únicamente en su origen renovable, sino también en su versatilidad: puede almacenarse, transportarse y utilizarse como combustible limpio en múltiples aplicaciones. Desde la industria pesada hasta el transporte o la generación energética de respaldo, el hidrógeno verde ofrece una solución viable para sectores donde ya se viene usando o dónde la electrificación directa presenta limitaciones técnicas o económicas.
Asimismo, permite aprovechar de forma eficiente los excedentes de energía renovable, transformándolos en un recurso almacenable y gestionable en el tiempo. Este enfoque contribuye a equilibrar la demanda energética y a mejorar la resiliencia de los sistemas eléctricos.
En un contexto de transición hacia economías más sostenibles, el hidrógeno verde se coloca como un elemento clave dentro de la estrategia de reducción de emisiones y de la creación de infraestructuras energéticas más flexibles, eficientes y preparadas para el futuro.
Cómo se produce el hidrógeno verde mediante electrólisis
La producción de hidrógeno verde se basa en un proceso fundamental: la electrólisis del agua, una tecnología que permite separar el hidrógeno y el oxígeno utilizando electricidad procedente de fuentes renovables. Cuando la electricidad empleada proviene de energía solar, eólica, hidroeléctrica u otras tecnologías limpias, el resultado es un hidrógeno sin emisiones asociadas, alineado con los objetivos globales de descarbonización.
El proceso consiste en aplicar una corriente eléctrica al agua, rompiendo químicamente la molécula (H₂O) en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂). La eficiencia del sistema depende en gran medida del tipo de electrolizador utilizado. En la actualidad, los más extendidos son:
- Electrolizadores alcalinos (AEL): Una tecnología madura, fiable y ampliamente utilizada en entornos industriales.
- Electrolizadores PEM (Proton Exchange Membrane): Ofrecen mayor flexibilidad operativa y una mejor respuesta ante variaciones en la disponibilidad de energía renovable.
- Electrolizadores SOEC (Solid Oxide Electrolyzer Cell): Una tecnología emergente que promete mayores eficiencias trabajando a altas temperaturas.
Cuando se combina la electrólisis con parques renovables, el hidrógeno verde actúa como un sistema de almacenamiento energético de gran capacidad. Permite absorber los excedentes de producción renovable en momentos de baja demanda y transformarlos en un recurso energético transportable y utilizable posteriormente. Este enfoque contribuye a equilibrar la red, mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y aumentar la penetración de energías limpias.
Además, la integración del hidrógeno con sistemas digitales de gestión energética, con las soluciones de hidrógeno que ofrecemos en Schneider Electric, permite optimizar el rendimiento de los electrolizadores, maximizar la producción, reducir costes operativos y garantizar un uso eficiente de la energía disponible. La digitalización es clave para maximizar la eficiencia, asegurar la continuidad del proceso y facilitar la supervisión en tiempo real de cada etapa de la producción.
Ventajas del hidrógeno verde en la transición energética
El hidrógeno verde se ha colocado como un elemento clave dentro de la transición hacia un sistema energético más sostenible. Su capacidad para reducir emisiones, aportar flexibilidad y complementar la electrificación lo convierte en un vector estratégico para la descarbonización global. Estas son sus principales ventajas:
Reducción significativa de emisiones
Al producirse mediante electrólisis alimentada por energías renovables, el hidrógeno verde no genera emisiones directas de CO₂. Esto permite descarbonizar sectores es necesario como materia prima, difíciles de electrificar, como la industria pesada o determinados procesos térmicos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos climáticos.
Almacenamiento energético a gran escala
El hidrógeno permite transformar excedentes de energía renovable en un recurso almacenable y gestionable en el tiempo. Esta capacidad resulta esencial para equilibrar la intermitencia de la generación solar y eólica, reforzando la estabilidad del sistema eléctrico.
Versatilidad de uso
Puede emplearse como:
- Combustible directo o base para combustibles sostenibles para movilidad de larga distancia (carretera, marítimo y aviación).
- Materia prima en procesos industriales.
- Elemento de apoyo para sistemas híbridos de generación eléctrica.
- Alternativa para procesos térmicos de alta temperatura.
Esta variedad de aplicaciones facilita una transición progresiva y flexible hacia modelos energéticos más eficientes.
Impulso a la independencia energética
El hidrógeno verde reduce la dependencia de combustibles fósiles importados. Fomenta, además, la creación de cadenas de suministro locales vinculadas a energías renovables y tecnologías asociadas a la electrólisis.
Mejora de la competitividad empresarial
Para la industria, el hidrógeno verde representa una oportunidad estratégica: permite reducir la huella de carbono, optimizar el coste energético a medio y largo plazo y adaptarse a normativas ambientales cada vez más estrictas. Su integración también impulsa la innovación en eficiencia y sostenibilidad y permite generar un nuevo tejido industrial que a su vez actua como atracción de talento.
Contribución a un sistema energético más resiliente
El hidrógeno actúa como elemento estabilizador del sistema energético, aportando flexibilidad operativa, capacidad de almacenamiento estacional y soluciones de respaldo para momentos de alta demanda.
Retos actuales del hidrógeno verde
Aunque el hidrógeno verde es uno de los vectores energéticos más prometedores para avanzar hacia la descarbonización, su adopción generalizada depende de superar una serie de desafíos tecnológicos, económicos y estructurales. Estos retos marcan el ritmo al que esta tecnología podrá integrarse de forma masiva en la industria y el sistema energético.
1. Costes elevados de producción
El coste actual de producir hidrógeno verde es todavía significativamente superior al del hidrógeno gris o azul, debido principalmente al precio de los electrolizadores y al coste de la electricidad renovable. A medida que la tecnología escale y la eficiencia mejore, se espera que estos costes disminuyan de manera destacable. No obstante, hoy sigue siendo uno de los principales frenos para su despliegue masivo.
2. Eficiencia y rendimiento de los electrolizadores
Los electrolizadores continúan en evolución. Aunque tecnologías como PEM o alcalina han avanzado notablemente, todavía existen retos en eficiencia energética, durabilidad, necesidades de mantenimiento y respuesta operativa en función de la disponibilidad de energía renovable. Incrementar su rendimiento es clave para reducir costes y garantizar procesos más estables.
3. Infraestructura limitada
Para que el hidrógeno verde pueda expandirse de forma segura y eficiente, se requiere infraestructura especializada: transporte, almacenamiento, compresión, estaciones de suministro y redes adaptadas. La falta de infraestructuras amplias, estandarizadas y dedicadas limita la implantación de soluciones en sectores como la industria o la movilidad. Por este motivo se está planificando la construcción de una infraestructura común que una la Península Ibérica con el resto de Europa.
4. Marco regulatorio en desarrollo
El impulso del hidrógeno verde requiere de normativas claras que favorezcan la inversión, el despliegue tecnológico y la integración con energías renovables. Aunque existen avances en regulación y certificación, todavía se trabaja en definir estándares que aseguren trazabilidad, seguridad y compatibilidad internacional. La transposición de la Directiva de Energía Renovable (REDIII) será un hito importante.
Aplicaciones reales del hidrógeno verde en la industria
El hidrógeno verde está cogiendo un papel estratégico en sectores donde la electrificación directa no siempre es viable. Su capacidad para proporcionar energía limpia, servir como materia prima y actuar como vector energético lo convierte en una solución clave para industrias que buscan reducir emisiones y mejorar su eficiencia operativa. Estas son algunas de sus aplicaciones más relevantes:
1. Industria manufacturera
En procesos industriales intensivos en energía, el hidrógeno verde puede utilizarse como combustible limpio para generar calor, vapor o electricidad. También puede complementar sistemas híbridos de generación y ayudar a cubrir picos de demanda, permitiendo operaciones más eficientes y con menor huella de carbono.
2. Sector químico
El hidrógeno es un componente esencial en el refino del petróleo y en la producción de amoníaco, metanol y otros compuestos químicos. Sustituir el hidrógeno gris por hidrógeno verde en estas aplicaciones reduce de manera significativa las emisiones asociadas a la fabricación de productos químicos básicos, impulsando una cadena de suministro más sostenible.
3. Siderurgia y metalurgia
La industria del acero se encuentra entre las más difíciles de descarbonizar debido a su alta demanda térmica. El hidrógeno verde puede emplearse como agente reductor en la producción directa de hierro, sustituyendo al coque y reduciendo considerablemente las emisiones derivadas de este proceso fundamental.
4. Transporte pesado y movilidad industrial
El hidrógeno verde se utiliza para alimentar pilas de combustible en camiones, autobuses, maquinaria industrial o vehículos de larga distancia. Su alta densidad energética y sus tiempos de repostaje reducidos lo convierten en una alternativa viable para flotas que requieren autonomía y continuidad operativa. A su vez se convertirá sin duda en la base de combustibles renovables que serán utilizados en los sectores marítimo y aéreo.
5. Generación y almacenamiento energético
Integrado en sistemas híbridos con energías renovables, el hidrógeno verde permite almacenar excedentes renovables y utilizarlos posteriormente para producir electricidad mediante pilas de combustible o turbinas. Esta capacidad mejora la estabilidad del sistema eléctrico y contribuye a la gestión eficiente de la demanda.
En todas estas aplicaciones, la combinación del hidrógeno verde con soluciones digitales y sistemas eléctricos avanzados permite optimizar su uso, mejorar la eficiencia y acelerar la descarbonización de sectores estratégicos.
El papel del hidrógeno verde en la descarbonización mundial
El hidrógeno verde se ha convertido en un componente esencial dentro de las estrategias globales de descarbonización, especialmente en sectores donde la electrificación directa presenta limitaciones técnicas o económicas. Su capacidad para reducir emisiones, almacenar energía renovable y complementar las tecnologías eléctricas lo sitúa como un vector clave para alcanzar los objetivos climáticos establecidos a nivel internacional.
A escala global, distintos organismos e iniciativas reconocen el potencial del hidrógeno verde para transformar la forma en que producimos, almacenamos y consumimos energía. Su uso permite descarbonizar industrias como la siderurgia, la química, la movilidad pesada o el transporte marítimo y aéreo, que concentran una parte significativa de las emisiones globales. En estos sectores, el hidrógeno verde ofrece alternativas limpias capaces de sustituir procesos tradicionales basados en combustibles fósiles.
Además, el hidrógeno verde actúa como puente entre sistemas energéticos renovables y aplicaciones industriales intensivas en energía. Permite integrar una mayor cantidad de electricidad renovable en la red, absorber excedentes de producción y proporcionar almacenamiento a gran escala. Esta función resulta esencial para apoyar la transición hacia sistemas energéticos más flexibles, resilientes y preparados para un futuro con mayor penetración de energías limpias.
Asimismo, su papel en las cadenas de suministro sostenibles es cada vez más relevante. Las empresas buscan reducir su huella de carbono y cumplir estándares ambientales más exigentes, y el hidrógeno verde ayuda a avanzar hacia modelos productivos más circulares y eficientes.
En conjunto, el hidrógeno verde contribuye de forma decisiva a acelerar la descarbonización mundial y a impulsar un modelo energético más sostenible, digitalizado y conectado. Su adopción, combinada con innovaciones tecnológicas, permitirá avanzar hacia un sistema energético global preparado para los retos climáticos del futuro.
Cómo Schneider Electric impulsa el hidrógeno verde con soluciones digitales
En Schneider Electric consideramos que el futuro del hidrógeno verde depende tanto del avance tecnológico como de la capacidad de integrar soluciones digitales que optimicen cada fase del proceso. Desde la generación hasta el almacenamiento y el consumo, la digitalización permite aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad operativa y reducir costes, elementos esenciales para consolidar este vector energético a escala industrial.
Uno de los retos principales en la producción de hidrógeno verde es gestionar de forma inteligente la disponibilidad irregular de energía renovable. Nuestras plataformas de gestión energética permiten monitorizar la producción renovable, ajustar el funcionamiento de los electrolizadores y optimizar el uso de la electricidad en tiempo real. Esta sincronización digital garantiza una producción más eficiente, estable y económica.
Además, nuestros sistemas de automatización avanzada proporcionan control integral sobre las plantas de hidrógeno, facilitando la supervisión de procesos críticos, la implementación de protocolos de seguridad y la detección temprana de incidencias. A través de soluciones escalables y abiertas, ayudamos a las empresas a adaptar sus infraestructuras energéticas a las necesidades específicas de cada proyecto.
La integración con microgrids es otro ámbito clave. Combinando hidrógeno verde con sistemas híbridos de generación y almacenamiento, las microgrids permiten maximizar la energía disponible, mantener la estabilidad del suministro y reducir las emisiones en entornos industriales y comerciales. La combinación de energía renovable, almacenamiento eléctrico y producción de hidrógeno representa un modelo robusto y preparado para demandas energéticas complejas.
Asimismo, nuestras herramientas digitales facilitan la toma de decisiones estratégicas mediante análisis avanzados, simulación de escenarios y optimización operativa continua. Esto permite a las organizaciones planificar su transición energética con precisión y asegurar un retorno sostenible de la inversión.
Hidrógeno verde y el futuro de la sostenibilidad
El hidrógeno verde está proyectado como una de las piezas fundamentales para construir un sistema energético más sostenible, resiliente y alineado con los compromisos climáticos globales. Su capacidad para integrarse con energías renovables, aportar almacenamiento a largo plazo y descarbonizar sectores intensivos en energía lo convierte en un recurso estratégico para las próximas décadas.
A medida que la tecnología y la infraestructura avance, el hidrógeno verde permitirá desarrollar instalaciones más flexibles capaces de responder a picos de demanda, estabilizar la red y apoyar la electrificación en industrias donde hoy no es viable. Su papel dentro de las soluciones híbridas, combinando generación renovable, almacenamiento eléctrico y producción de hidrógeno, será clave para aumentar la eficiencia de los sistemas energéticos.
Además, la expansión del hidrógeno verde impulsará la innovación en procesos industriales, el despliegue de nuevas cadenas de suministro y la adopción de modelos productivos más circulares. Para empresas y organizaciones, representará una oportunidad para mejorar su competitividad reduciendo emisiones, optimizando el uso de la energía y cumpliendo normativas ambientales cada vez más exigentes. A su vez permitirá generar una nueva industria que creará nuevos lugares de trabajo con la consecuente atracción de talento
El futuro de la sostenibilidad requerirá vectores energéticos que puedan adaptarse a diversas necesidades y escenarios. En este sentido, el hidrógeno verde se ha posicionado como un aliado imprescindible para acelerar la transición hacia un modelo energético global más limpio, eficiente y preparado para los desafíos del mañana.
El hidrógeno verde como pilar de la energía del futuro
El hidrógeno verde supone una oportunidad decisiva para avanzar hacia un modelo energético más limpio, eficiente y resiliente. En Schneider Electric apoyamos su despliegue mediante soluciones digitales y eléctricas que optimizan su producción y uso. Un paso esencial para acelerar la descarbonización y construir un futuro energético verdaderamente sostenible.
Si quieres saber más sobre el hidrógeno verde y de las oportunidades que ofrece en Schneider Electric, puedes contactar con nosotros y te ayudaremos con el mejor asesoramiento profesional sobre su uso.

Añadir comentario