Hace una década no consumíamos electricidad como hoy y para ello debemos estar preparados con tecnología digital para media y baja tensión. Según Statista, tan solo de la década de los 80 hasta el 2024, el consumo global se triplicó y este solo seguirá en aumento, con un promedio anual de crecimiento de 3.6% entre 2026 y 2030 (de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía).
La industria, los centros de datos, el uso de aire acondicionado en segmentos residenciales e industriales, así como los vehículos eléctricos son solo algunos de los impulsores de la electrificación operativa.
Para edificios comerciales e industriales, el sector salud, la industria de alimentos y bebidas y para la industria en general, este aumento representa un doble desafío: contar con suficiente suministro eléctrico para garantizar continuidad operativa en lugares críticos como centros de datos, hospitales o aeropuertos.

En este contexto, no solo los equipos de ingeniería de las industrias, sino especialistas como contratistas y especificadores se convierten en una base sólida para trabajar por la continuidad energética, pues son ellos quienes pueden asegurar que el proyecto —ya sea nuevo o de expansión— se lleve a cabo con la tecnología adecuada para media y baja tensión en los tiempos precisos.
Soluciones ágiles para necesidades inmediatas

El crecimiento en sectores que requieren mayor energía eléctrica está llevando a la adopción de equipo especializado que trabaje en conjunto y cuente con funciones inteligentes con el fin de asegurar la continuidad energética.
En Schneider Electric trabajamos para personalizar esta oferta con entrega inmediata. Somos Built N Ready.
Transformación y digitalización de la distribución eléctrica en tu industria
Crear un ecosistema que cubra protección, distribución y transformación eléctrica enfocado en continuidad, seguridad y eficiencia es posible cuando se cuenta con un socio tecnológico en energía.
Para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, PowerPact es la familia de interruptores automáticos de caja moldeada que se integra en tableros enchufables como I‑Line, permitiendo expansiones y reconfiguraciones rápidas en rangos típicos de 100 a 1200 A.
En conjunto, los tableros de distribución I‑Line aceleran proyectos gracias a su sistema “plug‑on” que habilita instalación y reubicación de interruptores con mínima intervención, mientras que los de la línea QED‑2 aportan la capa de distribución principal con tableros autosoportados de alta capacidad (hasta 5000 A y 200 kA) y derivaciones de hasta 4000 A, pensados para instalaciones donde el tiempo de actividad y la robustez son críticos.
Cuando hablamos de media tensión, las celdas SM6 aisladas en aire (hasta 36 kV) con énfasis en seguridad, continuidad de servicio y digitalización (monitoreo térmico y diagnóstico) están pensadas para subestaciones industriales y comerciales que requieren visibilidad 24/7 de sus activos.
Por su parte, los electroductos Busway habilitan una distribución modular y eficiente con derivaciones enchufables, juntas de bajo mantenimiento y opciones de monitorización, lo que reduce tiempos de instalación y facilita el crecimiento sin detener operación; esta flexibilidad resulta especialmente valiosa en centros de datos, pero también en edificios comerciales e industria ligera.
Finalmente, los transformadores secos Trihal aportan seguridad a la transformación de media a baja tensión, al prescindir de aceite y emplear resina epóxica autoextinguible. Así, minimizan riesgos de incendio e incorporan conectividad para monitoreo térmico y de condición en tiempo real.
Esto los vuelve idóneos para entornos sensibles como hospitales, aeropuertos y centros de datos, además de su integración natural con SM6 en media tensión y con QED‑2/I‑Line en baja, para configurar redes completas, eficientes y orientadas a la operación continua.
Electrifiquemos tu operación
Una robusta infraestructura eléctrica personalizada para media y baja tensión permite mejorar la continuidad energética de edificios industriales y comerciales. Además, ayuda a:
- Cumplir la normativa.
- Reducir tiempos de ingeniería.
- Llevar a cabo tus proyectos en tiempo y forma.
- Escalar la capacidad eléctrica de acuerdo a tus necesidades.
En Schneider Electric México y Centroamérica, además de proporcionar la tecnología adecuada para cada industria, contamos con una amplia red de distribuidores con quienes puedes encontrarla, con entrega inmediata.
Añadir comentario