Digitalizar la energía en tres pasos: medir, conectar y monitorizar para actuar

Cuando hablamos de eficiencia energética debemos adoptar una visión más amplia. Ya no se trata solo de medir el consumo: se trata de digitalizarlo, ya sea para monitorizar pequeñas instalaciones o modernizar la facturación individual de inquilinos, en Schneider Electric vamos más allá, con una solución completa de gestión activa de la energía que convierte kWh en ahorro.

El camino hacia la transición energética exige decisiones constatadas en datos. La información es poder, o eso siempre nos han dicho. La medición es el primer paso, pero los datos extraídos de consumo deben de viajar para convertirse en información accionable (software) que permita que estos datos acaben transformándose en acciones y decisiones que te hagan ahorrar consumo energético, costos y emisiones. Nuestro enfoque une medida + conectividad + monitorización en tiempo real a partir de la digitalización de los cuadros de distribución.

Según la norma ISO 50001, las organizaciones deben implantar sistemas y procesos que garanticen un ciclo de mejora continua del desempeño energético.

Esta norma establece la necesidad de medir los consumos, analizar los datos obtenidos y aplicar acciones que permitan optimizar el uso de la energía a lo largo del tiempo.

Nuestras soluciones se alinean con estos requisitos, facilitando la obtención de datos fiables y la capacidad de seguir el comportamiento energético para apoyar la toma de decisiones y la mejora continua.

Por otra parte, la Energy Efficiency Directive (EED) impulsa el principio “energy efficiency first”, que prioriza la eficiencia como el primer paso para reducir consumos y emisiones en cualquier decisión o inversión.

Digitalizar la monitorización energética permite precisamente avanzar en esta dirección: cumplir los objetivos de reducción establecidos por la directiva, mejorar el rendimiento operativo y transformar los datos en acciones concretas.

¿Por qué nuestra propuesta es distinta? Porque no solo medimos: convertimos la energía en conocimiento y el conocimiento en acción. Nuestra propuesta se basa en una arquitectura end-to-end, escalable y abierta, que permite digitalizar cualquier cuadro de distribución, desde pequeños edificios hasta entornos industriales complejos.

Además, orientadas a métricas clave como KPIs energéticos, calidad de energía (PQ) y continuidad del servicio, permiten optimizar el rendimiento de las

instalaciones, reducir OPEX y avanzar en sostenibilidad con decisiones basadas en datos fiables.

Asimismo, nuestra solución aporta la gestión, trazabilidad y transparencia energética necesarias para impulsar Comunidades de Energía (CAE), un modelo cada vez más relevante en la transición energética. Las CAE permiten que varios usuarios —edificios, comercios, industrias o viviendas— compartan la energía generada localmente, optimicen su consumo y gestionen la producción de forma conjunta. Para que este modelo funcione, es indispensable contar con datos fiables, comparables y accesibles en tiempo real.

La arquitectura completa: del kWh a la acción

1) Medir — Precisión al nivel que necesitas

La medición precisa es esencial y, como mencionamos anteriormente, es el primer paso hacia un consumo óptimo y eficiente.

Pero no es el único factor: en muchos proyectos, la accesibilidad también se convierte en un criterio decisivo, ya sea por limitaciones de espacio, tiempos de instalación o necesidad de integrar diferentes tecnologías sin complicaciones.

Nosotros respondemos a ambas necesidades con modelos que combinan facilidad de instalación con integración sencilla y de alta precisión. Ofrecemos soluciones tanto de medida a nivel de cargas finales hasta medida avanzada, en función de las necesidades y complejidad de cada instalación.

Digitalización con la medición en circuitos finales

Para ganar visibilidad en circuitos finales de forma rápida y con una intervención mínima, los sensores inalámbricos PowerLogic PowerTag Energy son la solución ideal. Su instalación directa sobre los magnetotérmicos permite realizar submediciones sin necesidad de cableado adicional, lo que resulta especialmente ventajoso en rehabilitaciones, ampliaciones de cuadro o instalaciones con espacio restringido. Conectados a una pasarela EcoStruxure Panel Server, estos sensores proporcionan datos en tiempo real sobre energía, potencia y eventos eléctricos, ofreciendo un nivel de detalle que facilita la toma de decisiones.

Complementando, la gama de contadores de energía PowerLogic iEM2000, iEM3000 y EM3000 aportan una solución sólida para la medición básica en cuadros eléctricos. Diseñados para montaje en carril DIN, ofrecen alta precisión —hasta Clase 0,5S — y permiten tanto conexión directa como mediante transformadores de corriente, adaptándose a distintos niveles de carga y configuraciones.

Su comunicación mediante Modbus RTU permite una integración sencilla en sistemas de supervisión existentes, y los modelos con certificación MID garantizan una medición válida para aplicaciones de facturación, ideales para instalaciones que requieren cumplimiento normativo y facilidad de mantenimiento.

Digitalización con la medición intermedia

Para un nivel superior de visibilidad energética dentro de la arquitectura eléctrica, las centrales de medida PowerLogic PM2000, PM3200 y PM5000 aportan funciones que van más allá de la medición básica. Estos equipos permiten supervisar parámetros eléctricos clave, registrar perfiles de carga, disponer de gestión de alarmas y capturar eventos eléctricos, ofreciendo una visión más completa del comportamiento de la instalación.

Son especialmente adecuadas para cuadros principales, subcuadros de distribución, centros de coste y líneas de alimentación, donde se necesita una lectura más detallada del consumo y del estado eléctrico para optimizar el rendimiento y distribuir mejor los usos energéticos. Entre sus principales ventajas destacan una mayor visibilidad eléctrica para detectar desviaciones, el registro de tendencias que ayuda a planificar la eficiencia, la gestión de alarmas y eventos en tiempo real y datos más completos para analizar áreas o procesos, todo ello con integración sencilla gracias a Modbus y a su compatibilidad con EcoStruxure.

Digitalización con la medición avanzada en infraestructuras críticas

En el nivel más alto de monitorización y análisis eléctrico, la familia de analizadores de red PowerLogic PM8000, ION7400 y ION9000 permite obtener una visión profunda del comportamiento energético y de la calidad de potencia, especialmente en instalaciones donde la continuidad, la fiabilidad y el cumplimiento normativo son prioritarios.

El PowerLogic PM8000 ofrece medición avanzada con registro detallado de eventos, análisis de armónicos y capacidades de diagnóstico que van más allá de una central de medida convencional. Es adecuado para instalaciones industriales, infraestructuras críticas o edificios técnicos que necesitan una caracterización eléctrica completa y una integración sencilla en arquitecturas existentes.

El PowerLogic ION7400, orientado principalmente a utilities y operadores de redes, aporta una supervisión precisa y configurable para analizar comportamientos eléctricos en puntos de entrega, acometidas o subestaciones. Su capacidad para capturar perturbaciones y contextualizar eventos lo convierte en una herramienta robusta para asegurar la calidad del suministro en redes de distribución.

En el nivel más exigente, el PowerLogic ION9000 ofrece análisis de calidad de potencia con certificación IEC 61000-4-30 Clase A, permitiendo caracterizar eventos, transitorios, flicker y armónicos con precisión metrológica. Es la solución indicada para instalaciones sujetas a auditorías, acuerdos de calidad eléctrica o requisitos contractuales donde la exactitud y la trazabilidad de los datos son esenciales.

2) Conectar — El cerebro digital que transforma mediciones en información

Si medir es el primer paso, conectar es lo que permite que esa información cobre vida. En la arquitectura de Schneider Electric, esta función la desempeña EcoStruxure Panel Server, la pasarela segura que digitaliza y hace “hablar” al cuadro eléctrico. Es, en esencia, el “router inteligente” de tu energía: el dispositivo que centraliza contextualiza y expone todos los datos generados por sensores, contadores y analizadores de red. Con la pasarela Panel Server conseguimos:

  • Agregar y concentrar datos de contadores de energía, centrales de medida, analizadores de red y sensores inalámbricos PowerTag, creando una única fuente de información fiable.
  • Asegurar ciberseguridad y conectividad modernas, con protocolos industriales y capacidad de publicar datos hacia plataformas locales, aplicaciones de supervisión o servicios en la nube EcoStruxure.
  • Simplificar el comisionado, actualización y mantenimiento gracias a herramientas intuitivas, interfaces web integradas y funciones de autodescubrimiento de dispositivos.

En otras palabras: Panel Server es el punto de unión entre la medida y la inteligencia, entre el dato y la acción. Es el dispositivo que permite que cada cuadro eléctrico — desde el más pequeño hasta el más complejo — se convierta en un activo digital listo para monitorización en tiempo real, alarmas y continuidad de servicio.

3) Monitorizar para actuar — hacia una gestión activa de la energía

Con la medición asegurada y los datos fluyendo a través de la pasarela, el siguiente paso es monitorizar de forma continua para entrar plenamente en una gestión activa de la energía.

Las plataformas de gestión y control — ya sea en la nube, para coordinar múltiples edificios o instalaciones desde un único punto, o en despliegues locales para entornos críticos — permiten transformar la información en decisiones operativas que aportan eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad.

La monitorización en la nube multisite ofrece una visión consolidada del desempeño energético, facilita comparativas entre ubicaciones y permite seguir

objetivos de eficiencia con mayor agilidad. Este enfoque ayuda a cumplir con las exigencias de la EED (Energy Efficiency Directive), donde la reducción de consumos y la toma de decisiones basadas en datos son elementos centrales.

En entornos donde se necesita supervisión total —como industria, hospitales o data centers— la monitorización local aporta análisis detallado, datos de alta resolución y capacidad para estudiar la calidad de potencia, lo que facilita el cumplimiento operativo continuo de la ISO 50001 y la mejora del desempeño energético.

En ambos casos, monitorizar implica actuar: detectar desviaciones, optimizar cargas, anticipar fallos y reducir costes relacionados con penalizaciones o ineficiencias.

La eficiencia energética ya no es una cuestión de intuición, sino de datos fiables, conectados y accionables. Medir con precisión, conectar de forma segura y monitorizar para actuar en tiempo real es lo que hace posible una verdadera gestión activa de la energía, transformando cada kWh en ahorro, resiliencia y sostenibilidad.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.