En Schneider Electric, entendemos que la energía renovable es un pilar fundamental para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y eficiente. En un contexto marcado por la necesidad de reducir emisiones y optimizar el uso de los recursos, apostar por fuentes limpias se ha convertido en una prioridad global.
Como especialistas en gestión de la energía y automatización, trabajamos para impulsar soluciones que faciliten la integración de estas energías en distintos entornos. En este artículo, te vamos a explicar qué es la energía renovable, cuáles son sus principales tipos y qué ejemplos encontramos en la actualidad, así como su papel clave en la transición energética.

¿Qué es la energía renovable?
La energía renovable se refiere a aquella que se obtiene a partir de fuentes naturales capaces de regenerarse de forma continua, como el sol, el viento o el agua. A diferencia de los recursos fósiles, estas fuentes no se agotan a escala humana y presentan un menor impacto ambiental, lo que las convierte en una base clave para un sistema energético más sostenible.
Estas fuentes de energía renovable se caracterizan por su disponibilidad y por contribuir a la reducción de emisiones asociadas a la generación eléctrica. Además, su desarrollo está estrechamente ligado a la innovación tecnológica, que permite mejorar su eficiencia, integración y gestión dentro de redes energéticas cada vez más complejas.
Desde Schneider Electric, entendemos las energías limpias como una oportunidad para transformar la manera en la que producimos y consumimos energía. Su adopción no solo responde a una necesidad medioambiental, sino también a un enfoque estratégico orientado a optimizar recursos, aumentar la resiliencia energética y avanzar hacia modelos más digitalizados y eficientes.
Tipos de energía renovable
Las energías renovables abarcan diferentes fuentes naturales que permiten generar energía de forma sostenible. Cada una presenta características específicas y aplicaciones concretas, pero todas comparten el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema energético.
Energía solar
La energía solar se obtiene a partir de la radiación del sol y puede aprovecharse mediante tecnologías como los paneles fotovoltaicos o los sistemas térmicos. Es una de las fuentes más extendidas debido a su disponibilidad y versatilidad, ya que puede aplicarse tanto en entornos residenciales como industriales. Su integración en edificios y redes energéticas permite avanzar hacia modelos más eficientes, donde la generación se acerca al punto de consumo.
Energía eólica
La energía eólica utiliza la fuerza del viento para generar electricidad a través de aerogeneradores. Se trata de una fuente ampliamente desarrollada que puede implementarse en instalaciones terrestres o marinas. Su capacidad para generar grandes volúmenes de energía la convierte en un elemento clave dentro del mix energético. Además, su combinación con tecnologías digitales facilita una gestión más optimizada de la producción y la demanda.
Energía hidráulica
La energía hidráulica aprovecha el movimiento del agua, generalmente en ríos o embalses, para generar electricidad. Es una de las formas más consolidadas de producción renovable y destaca por su capacidad de almacenamiento y regulación. Esto permite adaptarse a la demanda energética de forma más flexible. Su papel en el sistema energético resulta relevante para garantizar estabilidad y continuidad en el suministro.
Biomasa
La biomasa se basa en el uso de materia orgánica, como residuos agrícolas o forestales, para producir energía. Este tipo de fuente permite valorizar subproductos y reducir el volumen de residuos, integrándose dentro de modelos de economía circular. Su aplicación puede destinarse tanto a la generación de electricidad como a usos térmicos, contribuyendo a diversificar las fuentes energéticas disponibles.
Energía geotérmica
La energía geotérmica utiliza el calor interno de la Tierra para generar electricidad o climatizar espacios. Aunque su disponibilidad depende de las características geológicas de cada zona, ofrece una producción constante y estable. Su uso en sistemas de calefacción y refrigeración contribuye a mejorar la eficiencia energética de edificios, especialmente cuando se combina con soluciones tecnológicas orientadas a la optimización del consumo.
Ventajas de la energía renovable
El desarrollo de la energía renovable aporta beneficios relevantes tanto a nivel ambiental como económico y operativo. Su adopción progresiva está transformando el sistema energético hacia modelos más sostenibles, resilientes y eficientes. Entre las principales ventajas de la energía renovable, destacamos:
- Reducción de emisiones: Contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, favoreciendo la descarbonización del sistema energético.
- Sostenibilidad a largo plazo: Al basarse en recursos naturales inagotables, permite garantizar el suministro energético sin comprometer generaciones futuras.
- Diversificación del mix energético: Reduce la dependencia de fuentes tradicionales y mejora la seguridad energética.
- Eficiencia energética: Su integración con tecnologías digitales facilita una gestión más optimizada del consumo y la producción.
- Impulso a la electrificación: Favorece el desarrollo de sistemas eléctricos más limpios en sectores como la industria, los edificios o el transporte.
- Adaptabilidad: Puede implementarse en distintos entornos, desde instalaciones a gran escala hasta soluciones descentralizadas.
En Schneider Electric, entendemos que estas ventajas no solo responden a una necesidad ambiental, sino que también representan una oportunidad para avanzar hacia modelos energéticos más inteligentes, conectados y preparados para los retos actuales.
Ejemplos de energía renovable en la actualidad
La energía renovable ya forma parte de múltiples aplicaciones en nuestro día a día, tanto en entornos domésticos como en sectores industriales e infraestructuras. Su implementación responde a la necesidad de mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia modelos más sostenibles. A continuación, algunos ejemplos de energía renovable en uso actualmente:
- Instalaciones solares en edificios: Sistemas fotovoltaicos integrados en viviendas, oficinas o centros logísticos que permiten generar electricidad en el propio punto de consumo.
- Parques eólicos terrestres y marinos: Infraestructuras diseñadas para producir electricidad a gran escala aprovechando el viento, contribuyendo al suministro energético de ciudades y regiones.
- Centrales hidroeléctricas: Instalaciones que utilizan el flujo de agua para generar electricidad de forma continua, aportando estabilidad al sistema eléctrico.
- Sistemas de climatización con energía geotérmica: Soluciones aplicadas en edificios para calefacción y refrigeración, optimizando el consumo energético.
- Uso de biomasa en procesos industriales: Aprovechamiento de residuos orgánicos como fuente de energía térmica o eléctrica en distintos sectores productivos.
- Redes eléctricas inteligentes (smart grids): Integración de energías renovables en sistemas digitalizados que permiten gestionar de forma eficiente la producción y la demanda.
Nosotros trabajamos para facilitar la integración de estos ejemplos en entornos reales, impulsando soluciones que optimizan la gestión energética y mejoran la eficiencia en toda la cadena de valor.

El papel de la energía renovable en la transición energética
La energía renovable desempeña un papel esencial en la transición energética, un proceso orientado a transformar el modelo actual hacia uno más sostenible, eficiente y basado en bajas emisiones. Este cambio responde a la necesidad de reducir el impacto ambiental del sistema energético y avanzar hacia la descarbonización.
En este contexto, las fuentes de energía renovable permiten sustituir progresivamente a los combustibles tradicionales, favoreciendo un modelo más limpio y alineado con los objetivos climáticos. Además, su desarrollo impulsa la electrificación de sectores clave, facilitando una gestión más eficiente de la energía.
La transición energética no sólo implica cambiar la forma de generar electricidad, sino también mejorar cómo se distribuye y se consume. Por ello, la integración de energías renovables requiere sistemas más flexibles, digitalizados y capaces de adaptarse a nuevas dinámicas de producción y demanda.
Desde Schneider Electric, entendemos que este proceso debe apoyarse en soluciones tecnológicas que permitan optimizar el uso de la energía, mejorar la eficiencia y garantizar la fiabilidad del suministro, contribuyendo así a un sistema energético más sostenible y preparado para el futuro.
Cómo impulsamos la eficiencia energética y las energías renovables
En Schneider Electric, trabajamos para facilitar la integración de la energía renovable en los distintos niveles del sistema energético, desde edificios hasta infraestructuras e industria. Nuestro enfoque se basa en combinar electrificación, digitalización y automatización para mejorar la eficiencia energética y optimizar el uso de los recursos.
Desarrollamos soluciones orientadas a la gestión energética que permiten monitorizar, analizar y adaptar el consumo en tiempo real. Esto favorece una mejor integración de las energías renovables, teniendo en cuenta su variabilidad y su papel dentro de redes cada vez más complejas.
Además, impulsamos modelos más conectados y flexibles, donde la energía se gestiona de forma más inteligente. Este enfoque contribuye a reducir ineficiencias, mejorar la resiliencia del sistema y avanzar hacia un entorno más sostenible.
Nuestro compromiso es acompañar a organizaciones y usuarios en este proceso, facilitando herramientas que permitan aprovechar el potencial de las energías renovables de forma eficiente y responsable.
Hacia un modelo energético más sostenible: el momento de actuar
La energía renovable se ha consolidado como un elemento clave para construir un sistema energético más sostenible, eficiente y preparado para los retos actuales. Su desarrollo no solo permite reducir el impacto ambiental, sino también avanzar hacia modelos más flexibles, donde la gestión de la energía adquiere un papel estratégico.
A medida que la transición energética avanza, resulta fundamental apostar por soluciones que integren estas fuentes de forma inteligente, optimizando tanto la producción como el consumo. Este enfoque permite mejorar la eficiencia y garantizar un uso más responsable de los recursos disponibles.
En Schneider Electric, acompañamos a organizaciones y profesionales en este proceso, facilitando herramientas y soluciones adaptadas a cada necesidad. Si quieres avanzar hacia un modelo energético más eficiente, contacta con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte.

Añadir comentario