Interruptores eléctricos, ¿cómo funcionan?

Última actualización: junio 2025

Los interruptores eléctricos son dispositivos fundamentales en cualquier instalación eléctrica, ya que nos permiten controlar el flujo de energía que pasa a través de nuestros circuitos.

Si eres un principiante en el mundo técnico y buscas entender cómo funcionan estos aparatos, ¡este artículo es para ti! Vamos a explorar y conocer el funcionamiento básico y los distintos tipos de interruptores que nos encontramos en la vida cotidiana.

¿Cómo funciona un interruptor eléctrico?

La función principal de un interruptor eléctrico es proteger nuestra instalación eléctrica de condiciones de sobrecalentamiento y alto amperaje, evitando daños graves como el queme del conductor. Esta protección es esencial tanto para la seguridad de los equipos como de las personas.

La clasificación de los interruptores está directamente relacionada con su tamaño, determinado por el uso de voltaje y corriente en la instalación.

Uno de los más comunes es el interruptor termomagnético, utilizado ampliamente en la industria y el hogar por su eficacia.

Estructura básica de un interruptor

Todo interruptor cuenta con una estructura básica compuesta por:

  1. Caja o cubierta: Protege el mecanismo interno y al usuario.
  2. Terminales o conexiones: Permiten la conexión de los conductores eléctricos.
  3. Mecanismo de accionamiento: Palanca o botón que abre o cierra el circuito

Una solución efectiva para alojar interruptores es el QOD2S, que facilita una instalación ordenada y segura.

Cómo funciona y qué componentes son más vulnerables a daños

El funcionamiento de los interruptores eléctricos está basado en la dilatación de un metal por el calor y las fuerzas de atracción generadas por campos magnéticos.

La corriente circula por el metal y, cuando su intensidad aumenta, el metal empieza a dilatarse por el calor, produciendo la apertura del circuito.

Las partes más vulnerables a daños son la tornillería exterior por un mal manejo y uso inadecuado de la herramienta que se utilice para su instalación. Un mal apriete puede inutilizar el cabezal del tornillo.

Por qué usar interruptores seguros con 100 años de garantía

Hoy en día existen diversos riesgos que pueden ocasionar accidentes eléctricos, tales como condiciones climáticas, antigüedad de la instalación eléctrica, calidad de los componentes y calidad de la instalación.

Estos riesgos pueden ocasionar daños a equipos, al patrimonio y hasta a la vida humana. Por este motivo es necesario contar con protección adecuada en nuestra instalación eléctrica.

En Schneider Electric, contamos con una amplia gama de productos de alta calidad para edificios comerciales, residenciales e industriales. Gracias a nuestros procesos, contamos con una garantía extendida de 100 años en interruptores termomagnéticos QO al ser instalados en centros de carga QOD.

Para obtener más detalles sobre esta garantía disponible para México, te invitamos a consultar este enlace.

Programa de electricistas y productos destacados

Si eres profesional de la electricidad, puedes sumarte a nuestro programa de electricistas y acceder a contenido especializado. Además, explora otros productos esenciales como:

Etiquetas: , , , ,

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.