Iluminación para albercas, ¿cómo hacer seguras estas instalaciones?

En instalaciones muy específicas como albercas, debido a que las lámparas y el cableado se encuentran en contacto con el agua, es común que sufran diversos daños. Sobre todo, si han sido mal instalados. ¿Cómo debe ser una instalación eléctrica correcta y segura para estas zonas?

Es muy importante recordar que, sencillamente, el agua y la electricidad no se mezclan.

Lo esencial: revisión constante del cableado y estado de las lámparas.

Cuando se observa algún tipo de daño al cableado, o que el agua ha entrado en contacto con la parte aislada del equipo, es necesario su retiro inmediato.

Este tipo de fallas ocasionan que la energía eléctrica se distribuya por toda la alberca y representan un riesgo. Para reducir dichos riesgos, es importante realizar monitoreos periódicos a estas partes.

La instalación de lámparas debe seguir la normativa vigente

En México, la NOM-001-SEDE-2012 (artículo 680) determina la forma en que las lámparas subacuáticas para albercas y fuentes deben ser instaladas, así como las medidas de protección que deben ser consideradas para su instalación.

Uso de GFCI

La instalación eléctrica dentro y alrededor de la piscina debe ser realizada por personal calificado debido a que el riesgo de descarga es alto y representa un peligro para los usuarios.

De forma general, se deben de encontrar aterrizados; en el caso de la iluminación, debe ser considerada como un circuito independiente en el cual se deben instalar las protecciones de falla de tierra (GFCI).

¿Bajo o alto voltaje?

En el mercado de iluminación para piscina existen equipos de 120 V y de 12 V.

Es importante mencionar que, cualquiera que sea el tipo de instalación que decida colocar, ambas son seguras, siempre y cuando se cumplan con las condiciones especificadas por el fabricante para su instalación.

Sin embargo, los equipos de bajo voltaje (12 V) requieren un sistema adicional (transformador) el cual representa una medida de seguridad adicional en instalaciones eléctricas (ver figura 1).

Figura 1. Esquema de instalación para lámparas de bajo voltaje (12 V)

Lámparas flotantes: opciones que ofrecen mayor seguridad

El sistema de iluminación más sencillo para instalación son las lámparas flotantes. Este tipo de lámparas no tienen enchufes o cables, y funcionan a partir de pilas AA. Existen modelos con baterías recargables o algunos otros con sensores de luz (entrando en funcionamiento cuando la luz del sol empieza a bajar).

Recomendaciones para iluminación de albercas con seguridad y eficiencia energética

La iluminación en albercas no solo añade un toque estético atractivo, sino que también cumple una función crucial en términos de seguridad y funcionalidad. Para garantizar un entorno seguro y eficiente, es esencial seguir una serie de recomendaciones y normativas específicas.

A continuación, se detallan algunas pautas fundamentales para la instalación de lámparas de piscina y su infraestructura asociada:

Cumplimiento de normativas eléctricas:

    Todo diseño de lámpara para piscina debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa 680-5 (a). Esto implica garantizar la seguridad eléctrica bajo diversas condiciones de operación y fallos, así como durante el cambio de lámparas.

    Se debe instalar un interruptor de circuito por falla a tierra en circuitos de las lámparas que operen a más de 15 V, con el fin de evitar riesgos de choque eléctrico durante el mantenimiento.

    Limitación de voltaje:

    No se deben instalar lámparas que funcionen con una tensión eléctrica mayor a 150 V entre conductores, asegurando así una operación segura.

    Instalación correcta de lámparas con montaje en paredes:

    Las lámparas de montaje en pared deben situarse con la parte superior de la lente al menos a 0.45 m por debajo del nivel normal del agua de la alberca.

    Aquellas lámparas con el frente dirigido hacia arriba deben contar con protección adecuada para evitar el contacto directo con personas. Se permiten excepciones para lámparas aprobadas para su uso a una profundidad mínima de 1 m bajo el nivel del agua.

    Lámparas de nicho mojado:

    Las lámparas de nicho mojado deben instalarse utilizando envolventes portalámparas metálicas aprobadas y listadas, equipadas con entradas para tubos metálicos. Es fundamental asegurar la resistencia a la corrosión de los materiales utilizados.

    Se debe proteger adecuadamente el extremo del cordón flexible y las terminales de los conductores dentro de la lámpara para evitar la entrada de agua y el deterioro.

    Infraestructura y protección adicional:

    Las cajas de empalmes (también llamadas de registro o de conexiones) y envolventes deben cumplir con las normativas específicas en cuanto a su ubicación, materiales y protección contra la corrosión.

    Se deben proporcionar terminales de puesta a tierra en cantidad suficiente para todos los tubos que entren, más uno, asegurando la continuidad eléctrica y la protección contra esfuerzos mecánicos.

    Es fundamental utilizar compuestos selladores y protecciones adicionales cuando sea necesario para prevenir la entrada de humedad y garantizar un funcionamiento seguro.

    Consideraciones energéticas:

    Además de cumplir con las normativas de seguridad, se recomienda considerar opciones energéticamente eficientes, como el uso de tecnología LED para reducir el consumo de energía y minimizar costos a largo plazo.

    Requisitos eléctricos del cableado del alumbrado de piscina

    El cableado de las piscinas exige especificaciones más estrictas que el cableado estándar debido a los desafíos únicos de los entornos de piscinas, como la alta humedad, la exposición a salpicaduras o la inmersión en agua, y el contacto con productos químicos como el cloro y los desinfectantes.

    Debe prestarse especial atención a la selección de materiales, el rendimiento del aislamiento, la resistencia a la corrosión y la impermeabilidad.

    Selección de materiales

    El cableado de las piscinas suele utilizar cobre o aluminio como material conductor. Se prefiere el cobre por su conductividad superior y su resistencia a la corrosión. La capa aislante debe estar hecha de materiales especializados para resistir la penetración de la humedad y la corrosión química.

    Entre los materiales aislantes más comunes se encuentran el cloruro de polivinilo (PVC), el polietileno reticulado (XLPE) y los elastómeros termoplásticos (TPE), que ofrecen un aislamiento, una resistencia a la intemperie y una durabilidad excelentes

    Rendimiento del aislamiento

    La capa aislante debe cumplir especificaciones rigurosas para resistir el duro entorno de las piscinas.

    Por ejemplo, se requiere un grosor mínimo de 1.5 mm (IEC 60227) y una resistencia dieléctrica de 3000 V CA para evitar fugas de corriente y cortocircuitos. Se prefieren materiales como el XLPE al PVC estándar por su mayor estabilidad térmica y resistencia a la corrosión por cloro.

    El aislamiento también debe mantener una resistencia superficial de ≥100 MΩ-cm tras 72 horas de inmersión (clasificación IP68) y soportar la exposición a los rayos UV de la luz solar directa.

    Según la norma IEC 60364-7-702, el cableado de la piscina debe alcanzar una resistencia mínima del aislamiento de 1 MΩ cuando se prueba a 500 V CC, con todas las conexiones que cumplan la norma UL 676 para aplicaciones subacuáticas.

    Conectores y cajas de conexiones impermeables

      Selle los puntos de conexión con conectores y cajas de empalmes impermeables para evitar la entrada de humedad o productos químicos. Estos componentes deben ser resistentes a la corrosión y estar instalados de forma segura para evitar que se aflojen o desconecten.

      Contacto con interruptor de falla a tierra (GFCI)

        Instale un sistema de contacto con interruptor de falla a tierra fiable para reducir los riesgos de electrocución y proteger los equipos de daños eléctricos. La conexión a tierra debe cumplir las normas y reglamentos nacionales.

        Protección QO-GFCI

          El QO-GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra) es un dispositivo de seguridad fundamental en el sistema eléctrico de una piscina para evitar la electrocución, pero su necesidad debe juzgarse en función del nivel de tensión y el diseño del sistema.

          En Norteamérica (según las normas NEC), la Unión Europea (según las normas IEC) y la mayoría de las regiones, los GFCI son obligatorios para todos los circuitos de baja tensión (120 volts o más) que entren en contacto directo con el área de la piscina.

          En Norteamérica, el artículo 680.5 de NEC exige que la iluminación, las bombas, los receptáculos y otros equipos de 120V-240V de la piscina estén protegidos por GFCI, así como la NOM-001 en el artículo 680-5.

          La norma IEC 60364-7-702 de la Unión Europea exige que todos los circuitos de CA de las zonas de piscina estén equipados con un RCD (dispositivo de corriente residual, similar a un QO-GFCI).

          Normalmente hay equipos que no requieren un GFCI si la luz de la piscina tiene un diseño de tensión extra baja segura (SELV) (por ejemplo, 12 voltios/24 voltios), siempre y cuando cumple con las siguientes condiciones:

          • Transformador de aislamiento: Convierte la entrada de baja tensión (por ejemplo, 120 V) en salida de tensión segura, con el circuito secundario completamente aislado de la red eléctrica (de conformidad con UL 1012 o IEC 61558-2-6).
          • Doble aislamiento e impermeabilización: Las luminarias y los cables deben tener un grado de estanqueidad IP68 y las juntas deben estar selladas permanentemente (por ejemplo, con encapsulado epoxi).
          • Sin riesgo de exposición a la baja tensión: las líneas de baja tensión están separadas físicamente de las de tensión segura, lo que evita compartir conductos de cables o cajas de empalmes.

          Recomendaciones para iluminación de albercas

          • Inspecciones y mantenimiento periódicos

          Compruebe periódicamente la integridad del aislamiento, la estabilidad de las conexiones y la seguridad de las instalaciones. Solucione rápidamente problemas como cables dañados o conexiones sueltas. Mantenga el cableado limpio y seco, especialmente en zonas sumergidas.

          • Mantenimiento y sustitución del cableado de la piscina

          Con el tiempo, el cableado de la piscina puede deteriorarse debido a factores ambientales. Los problemas de cableado también puede hacer que la iluminación de la piscina no funcione correctamente.

          En este punto, la sustitución del cableado es fundamental para la seguridad y la longevidad.

          La instalación de iluminación en albercas requiere un enfoque cuidadoso y riguroso para garantizar la seguridad eléctrica, la funcionalidad y el cumplimiento normativo. Siguiendo estas recomendaciones, se puede crear un ambiente seguro y atractivo para la diversión de todos los usuarios.

          Recuerde no utilizar extensiones o aparatos eléctricos en los alrededores de la piscina.

          Finalmente, para evitar riesgos de accidentes eléctricos, no utilice extensiones en los pasillos de la piscina. Cualquier salpicadura podría representar un riesgo de descarga eléctrica. En su lugar, prefiera equipos que puedan operar mediante baterías y que no requieren cables para su funcionamiento.

          Recuerde, el objetivo no es eliminar la diversión de estar en la piscina, pero es importante educar a los niños sobre las prácticas más seguras para divertirse.

          Si desea conocer más información no dude en contactarnos para resolver sus dudas y hacer sus espacios de diversión más seguros

          Añadir comentario

          Todos los campos son requeridos.