Comprender el Arco Eléctrico: El primer paso para elevar la seguridad en instalaciones eléctricas

El arco eléctrico representa uno de los riesgos más graves y a la vez más infravalorados dentro del ámbito de las instalaciones eléctricas de baja y media tensión. Su peligrosidad reside en la rapidez con la que se desencadena, la intensidad de la energía liberada y el escaso margen de reacción que ofrece al personal. Un arco eléctrico puede formarse en milisegundos cuando una falla interna o un defecto de aislamiento crea una trayectoria no prevista para la corriente, desencadenando una explosión de plasma, radiación, onda expansiva y metal fundido.

Comprender este fenómeno no es únicamente una cuestión técnica: es la base de cualquier política de prevención eficaz. En la mayoría de instalaciones, los riesgos asociados al arco eléctrico permanecen invisibles hasta que se manifiestan de forma repentina. Aunque la mayoría de profesionales reconoce la existencia del peligro, todavía existe una brecha entre la percepción del riesgo y las medidas reales aplicadas en el día a día, ya que muchas veces suelen ser fenómenos poco visibles hasta que se manifiestan. Esto se debe en parte a la falta de datos homogéneos, o porque la rutina normaliza ciertos comportamientos hasta que el impacto que un arco puede tener reluce, afectando directamente tanto a vidas humanas como a equipos y tiempos de indisponibilidad.

Condiciones que favorecen la aparición del arco eléctrico

El análisis del arco eléctrico comienza por identificar las condiciones que favorecen su aparición. Entre ellas destacan el envejecimiento de los equipos, la presencia de polvo o humedad, conexiones deficientes, manipulaciones improvisadas y tareas de mantenimiento en instalaciones energizadas. Todas estas condiciones aumentan la probabilidad de que se forme un arco y, en consecuencia, de que la explosión resultante genere daños severos. En la práctica, muchas de estas situaciones surgen por la anteposición a mantener la disponibilidad operativa o por interpretar que una intervención es sencilla, lo cual refuerza la importancia de disponer de protocolos claros y accesibles. Por eso es importante hacer hincapié en la cultura de la prevención cuando hablamos de arcos eléctricos. 

Pero comprender el riesgo no implica únicamente saber qué lo provoca. También significa evaluar las consecuencias: un arco eléctrico puede alcanzar temperaturas que multiplican varias veces la del acero fundido, generar presiones capaces de deformar envolventes metálicas y emitir radiación luminosa suficiente para causar daños oculares permanentes. El impacto sobre los trabajadores puede incluir quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones auditivas, daño pulmonar por inhalación de gases tóxicos y traumas físicos derivados de la onda expansiva.

Un ejemplo realista: en un centro de transformación, un técnico abre un cuadro para realizar una verificación rápida. Una conexión ligeramente floja- algo que se puede dar por la vibración acumulada de los equipos- genera un punto caliente que, al manipularlo, desencadena a un arco eléctrico. El técnico no había percibido ningún síntoma previo, lo que demuestra lo imperceptible que puede ser el riesgo hasta el momento crítico.

Hacia una cultura de prevención sólida

Por ello, la comprensión del fenómeno debe ir acompañada de una cultura preventiva sólida. En esta cultura, cada intervención en un equipo eléctrico debe regirse por criterios claros: siempre cortar y verificar la ausencia de tensión cuando sea posible, establecer distancias de seguridad, utilizar herramientas aisladas, garantizar que el personal esté formado y emplear equipos de protección adecuados. La prevención no solo protege a las personas, sino que aporta estabilidad operativa y reduce costes asociados a fallos o indisponibilidades. La concienciación es el primer peldaño, pero no basta. Comprender el arco eléctrico debe traducirse en un compromiso organizativo: evaluar el riesgo, mitigar las condiciones que lo favorecen y preparar al personal para reconocer señales de advertencia en campo. Este enfoque constructivo permite que, incluso en entornos con limitaciones de recursos, se puedan implementar mejoras progresivas que refuercen la seguridad. Cuando el fenómeno se entiende en profundidad, las instalaciones evolucionan hacia entornos más seguros, predecibles y eficientes.

Añadir comentario

Todos los campos son requeridos.