La mitigación del arco eléctrico es un área en continuo avance dentro de la ingeniería eléctrica. La creciente digitalización de las plantas industriales y la exigencia de tiempos operativos más ajustados hacen que la fiabilidad y la continuidad del servicio sean elementos clave, y justamente ahí es donde la mitigación juega un papel determinante. No se trata solo de reaccionar ante un arco, sino de diseñar instalaciones que reduzcan la probabilidad de que se produzca y limiten sus efectos si llega a manifestarse.
Las estrategias de mitigación parten de un principio esencial: el diseño importa. La arquitectura de un sistema eléctrico, la selección de protecciones, el ensamblaje de celdas, la disposición de barras y la elección de materiales influyen directamente en el nivel de energía incidente disponible durante un defecto.
Por ello, cada vez más proyectos integran medidas específicas desde la fase de ingeniería, lo que permite reducir riesgos de manera estructural y, a la larga, genera un retorno tanto en estabilidad operativa como en perjuicio al personal.

Entre las estrategias más eficaces destacan las siguientes:
1. Reducción de la energía disponible
Configurar protecciones con tiempos de disparo mínimos es fundamental. Cuanto más rápido se despeja la falta, menor será la energía liberada en un arco. Esto se consigue mediante:
- Interruptores con curvas de disparo optimizadas.
- Relés digitales con detección avanzada.
- Coordinación selectiva que evite disparos tardíos.
Además, la instalación de dispositivos limitadores de corriente o sistemas de conmutación ultrarrápida puede disminuir aún más la energía incidente en cuadros y celdas.
2. Contención y aislamiento físico
La contención se basa en el principio de que, aunque el arco se produzca, su impacto no debe salir del equipo. Esto se logra mediante envolventes reforzadas, barreras internas, separadores de fases y compartimentos que impiden la propagación de la falla. Este tipo de medidas protege directamente al operador, ya que canaliza la energía hacia zonas preparadas para absorberla.
3. Prevención mediante diseño ergonómico y operativo
El error humano es una de las principales causas de fallas que desencadenan arcos. El diseño puede reducirlo mediante:
- Sistemas que evitan la inserción incorrecta de componentes.
- Cámaras aisladas que impiden el contacto accidental con el lado de línea.
- Reducción de operaciones manuales en zonas energizadas.
- Integración de sensores que alertan de anomalías térmicas o mecánicas.
4. Integración de sistemas de supervisión avanzados
La inspección visual no es suficiente para detectar condiciones de riesgo. Por ello, las instalaciones modernas integran:
- Sensores térmicos permanentes.
- Detección óptica de destellos
- Sistemas de monitorización continua con análisis predictivo.
Estos sistemas permiten identificar signos tempranos de calentamiento, aflojamiento de conexiones o degradación de componentes, evitando fallas futuras.
5. Procedimientos operativos reforzados
Incluso el mejor diseño requiere procedimientos claros: bloqueo y etiquetado, análisis de riesgo previos al trabajo, verificación de ausencia de tensión y uso adecuado de EPI.
En conjunto, estas estrategias no solo reducen el riesgo de lesiones, sino que prolongan la vida útil de los equipos, disminuyen paradas no planificadas y protegen la rentabilidad de la operación. La mitigación del arco eléctrico, bien aplicada, deja de ser un coste para convertirse en una ventaja competitiva y una garantía de continuidad operativa. Aquí entra en juego nuestra gama de productos PowerLogic Arc, diseñados para detectar y mitigar fallas en armarios de media y baja tensión. Mediante una instalación sencilla y con un cableado básico para armarios nuevos y existentes, ofreciendo seguridad y tranquilidad. Al detectar la luz generada por un arco eléctrico, PowerLogic Arc actúa y hace disparar rápidamente el interruptor automático para cortar la energía y minimizar el daño.

Añadir comentario