Como parte de tu rutina anual de mantenimiento de UPS (tienes una rutina de mantenimiento, ¿cierto?), puedes encontrar un número de UPS a los cuales podrían hacerles bien algunas actualizaciones, ya sea de firmware, reemplazar ciertos componentes o intercambiarlos por nuevos modelos. En este documento, voy a compartirte algunas claves para garantizar el éxito en tu proyecto de modernización.
Evalúa tus necesidades
El primer punto es evaluar las necesidades actuales y futuras de tu UPS. Dimensiona los UPS apropiadamente para proporcionar un tiempo de funcionamiento adecuado para las cargas que estas unidades de respaldo protegerán. En muchos casos, las empresas instalan UPS y dejan mucho espacio considerando que eventualmente habrá un crecimiento. Si ese crecimiento nunca se materializa, déjame decirte que ahora tienes un UPS ineficiente. Los UPS más viejos se vuelven energeticamente ineficientes cuando están ligeramente cargados y si hablamos de la presencia de sistemas 2N, por definición sabemos que están ligeramente cargados. Esta ineficiencia es una pérdida de dinero. Por el contrario, los UPS más nuevos mantienen una alta eficiencia en cargas menores. Esto es algo que debes considerar al evaluar si comprarás un nuevo o no.
Considera también cómo tus necesidades han cambiado con el tiempo y cómo lo harán en un futuro. A medida que las empresas virtualizan más servidores, trasladan las cargas de TI a la nube y migran a la infraestructura altamente convergente, reducen drásticamente la cantidad de infraestructura de TI que necesitan proteger.
Es totalmente posible que puedas reemplazar tus UPS existentes por unidades más pequeñas, lo que significa que el cambio no costará tanto como tú piensas y en realidad ahorrarás en los costos de operación en curso.
UPS ¿Reemplazar o revitalizar?
También es posible que, en lugar de reemplazar tu UPS, puedas optar por revitalizar o modernizarlo
En algunos casos, la decisión estará en tus manos y en otras no. En caso de que sí lo sea, debes considerar varias cosas, como si el soporte del fabricante (OEM) ha terminado o si las piezas de repuesto no están disponibles, de esa forma realmente no quedaría más remedio que reemplazar la unidad. Otra posibilidad es que un UPS pueda necesitar tanto mantenimiento que ya no tiene sentido seguir invirtiendo dinero en él. O tal vez, ya no es capaz de cumplir con los requerimientos de rendimiento, lo que significaría que no soporta las cargas de TI que se requiere.
Por otro lado, se puede revitalizar un UPS mediante la sustitución de componentes que se desgastan con el tiempo para llevarlo nuevamente a un rendimiento superior. La Figura 1 muestra los componentes reemplazables, al menos relativamente modernos de los últimos 10 años aproximadamente.
Los elementos más comunes son:
- Baterias reemplazables UPS. Deben ser reemplazadas en un periodo de 3 a 5 años bajo condiciones normales de operación. Reemplazarlas en menor tiempo implicaría que se encuentran en ambientes excesivamente calientes, fríos, húmedos o sucios.
- Capacitores DC. Una inspección visual y/o escaneo térmico puede detectar cualquier problema
- Ventiladores. Especialmente indispensables en UPS que emplean tecnología de doble conversión, lo cual requiere que el ventilador funcione con más frecuencia. Dale seguimiento a altas temperaturas o cambios en el sonido que indiquen que el ventilador no está funcionando.
Figura 1
Encuentra un buen socio
Es posible que el tipo de evaluaciones descritas arriba estén fuera del alcance de tu organización de TI. O quizás no tienes el tiempo suficiente debido a las múltiples actividades que necesitas resolver.
En cualquier caso, tal vez por tranquilidad, es posible que desees contar con un socio con el cual trabajar. Lo ideal sería que este socio pueda evaluar a fondo toda tu instalación eléctrica y darte consejos sobre los diversos problemas mencionados anteriormente.
Busca un socio que trabaje con lo que tienes, intercambiando componentes de un UPS a otro cuando sea posible. El socio que elijas también debería buscar una reutilización de los interruptores existentes y el cableado, y evaluarlos para asegurar que ambos cumplan con los requisitos, así como con los códigos NEC aplicables.
En Schneider Electric contamos con Refresh-UPS, una solución integral de servicios diseñada para evaluar la infraestructura actual y reemplazarla con la más reciente tecnología que satisfaga cualquier necesidad. Además, brinda las herramientas y equipo necesarios para actualizar una instalación con mayor rapidez, con una inversión inicial baja y un costo mínimo de interrupción. Para mayor información consulta la lista de beneficios incluidos en el servicio Refresh-UPS.
Lo más importante es brindar a tus UPS la atención necesaria, y actualizar o sustituir aquellos que ya no estén a la altura de tus requerimientos.
Excelente
Como puedo hacer para detectar problema en variadores